Hilti Deutschland AG:

0800-888 55 22

Zum Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer

Pressekontakt

Hilti Deutschland AG

Leiterin Unternehmenskommunikation

Claudia Wallner

Tel.: +49 8191 / 90 4256
Fax: +49 8191 / 90 17 4256
Mail:claudia.wallner@hilti.com


Hilti Bolzensetzgeräte mit CE-Kennzeichen versehen

23.01.2012

Alle pulverbetriebenen Bolzensetzgeräte von Hilti besitzen seit Juli 2011 das europäische CE-Kennzeichen. Hilti hat damit in dieser Produktkategorie alle Gerätetypen zertifiziert.

Mit der CE-Kennzeichnung bestätigt Hilti, dass die umfassenden Forderungen der europäischen Maschinenrichtlinie in den pulverbetriebenen Bolzensetzgeräten (zum Beispiel DX 460 oder DX 76) umgesetzt und die bestehenden hohen Sicherheits- und Qualitätsstandards von Hilti in Übereinstimmung mit dem EU-Recht gebracht wurden. Die dazugehörige europäische Norm EN 15895 wurde nun in Deutschland ratifiziert - die DIN EN 15895 ist seit August 2011 gültig.

Das CE-Zeichen reiht die Geräte in dieselbe Kategorie wie beispielsweise Elektrowerkzeuge ein. Dadurch ergibt sich bei den Kunden eine wesentliche Erleichterung in Bezug auf die Umsetzung der Qualitätsprozesse. Ein weiterer Vorteil für den Kunden ist, dass beispielsweise in Deutschland für Neugeräte die Pflicht zur regelmässigen Geräteinspektion entfällt, was den Geräteunterhalt deutlich vereinfacht und Kosten senkt. Je nach Nutzungsintensität entscheidet der Kunde nun selbst über notwendige Inspektionen. Hilti gibt jedoch Empfehlungen zu den Inspektionsintervallen ab. Zudem zeigt eine Prüfplakette auf dem Gerät das Datum der letzten von Hilti durchgeführten Prüfung an.

Vollständige Pressemitteilung bitte hier downloaden: