Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb

Premiere auf der BAU

Das neue X-Change Modul - 19.01.2015

Hilti X-Change Modul

Zur Messe BAU 2015 in München präsentiert Hilti die Neuheit in der Diamanttechnik: Einen innovativen Bohrkopf zum Wechseln, das so genannte X-Change Modul. Der Ring mit den Diamantsegmenten kann mit wenigen Handgriffen an Ort und Stelle ausgetauscht werden, was den Anwender in vielerlei Hinsicht flexibler und produktiver macht.

  Eigentlich ist es so einfach wie genial – und damit typisch Hilti: Anstatt auf eine abgenutzte Bohrkrone mühsam manuell neue Diamantsegmente aufzulöten, wird nur der Bohrkopf gewechselt. Ein Schraubenzieher genügt, um den alten X-Change Modul-Ring aus seinem Bajonett-Verschluss zu lösen und zu demontieren. Ein neuer Ring kann nun einfach auf den Kronenkörper aufgesteckt werden und mit einer simplen Drehung rastet dieser sicher wieder in den Bajonett-Verschluss ein.

Das macht sich besonders hinsichtlich der Ausfallzeit der Bohrkrone bezahlt, denn diese muss nun nicht mehr zum Auflöten der neuen Diamantsegmente in die Reparatur gegeben werden.


Kein Stress wenn´s klemmt

Die neuen Hilti X-Change Module spielen besonders bei verklemmten Bohrkronen oder verklemmten Bohrkernen ihre Vorteile aus. Sollte sich die Bohrkrone auf Grund eines losen oder längs angebohrten Armierungseisens, einem sogenannten „Banana Cut“, im Beton verklemmen, ermöglicht das neue X-Change Modul nun eine einfache Lösung aus dieser vertrackten Situation. Mit einem Schraubschlüssel lässt sich der Kronenkörper leicht vom Bohrkopf lösen und ohne größeren Aufwand aus dem Beton herausziehen. Das X-Change Modul verbleibt dabei im Beton. Nun kann der Bohrkern samt losem Bewehrungseisen einfach entfernt und der Kronenkörper wieder zurück in das Bohrloch gefahren werden. Nachdem der Kronenkörper sicher in das X-Change Modul eingerastet ist, kann man mit der Diamantbohrung fortfahren. Nach Beendigung des Bohrvorgangs verklemmt sich häufig der Bohrkern in der Bohrkrone. Mit der neuen Hilti Lösung ist der Bohrkern in Zukunft ohne großen Aufwand zu entfernen, denn auch hier löst man einfach das X-Change Modul mit einem Klick ab und der Kern gleitet mühelos aus dem Rohr heraus.


Immer die richtige Spezifikation

Darüber hinaus ermöglicht der einfache Wechsel des Bohrkopfes, sich flexibel an die Anforderungen auf der Baustelle anzupassen. Je nach Untergrund und Spezifikation wird der passende Kronenkörper mit dem passenden Bohrkopf ausgewählt und montiert. Ganz nach dem Motto: Jedes Töpfchen findet sein Deckelchen. Die Spezifikationen der X-Change Module unterscheidet Hilti nach Untergrund und etwaigen Schnitteigenschaften wie Beton und Geschwindigkeit (LCS / „concrete speed“), Beton und Standzeit (LCL / „concrete lifetime“) und Mauerwerk (LM / „masonry“). Neben der hohen Flexibilität liegen weitere Vorteile auf der Hand. Auf der Baustelle lassen sich die wichtigsten Bohrkronendurchmesser und Ringspezifikationen ermüdungsfrei in einer komfortablen Tragetasche von einem Bohrloch zum nächsten transportieren. Und auch im Fahrzeug und im Bohrkronenlager spart das neue X-Change Modul bares Geld, denn es braucht einfach weniger Platz.


Pressefotos


Zum Download hochauflösender Bilder, kopieren Sie bitte folgenden Link in Ihren Browser: https://hilti.picturepark.com/Go/qtMT2wST

Vollständige Pressemitteilung zum Download:

Log in to proceed
Benötigen Sie Hilfe? Kontakt
Kontakt
Kontakt