März 2020 I 4 Minuten I Unternehmen & Menschen
Leistungswillen und Spaß an der Arbeit zu entwickeln: Das ist, wie Martin Hilti schon sagt, nicht eine reine Eigenleistung des Mitarbeiters.
Das Unternehmen hat darauf großen Einfluss und damit auch eine Verantwortung der Belegschaft gegenüber. Diese Verantwortung kann auf unterschiedliche Weise wahrgenommen werden. Bei Hilti hat sich über bald 8 Jahrzehnte ein erfolgreiches System etabliert, das auf vier Kernwerten ruht. Diese gemeinsam gelebten Werte sorgen dafür, dass jeder Mitarbeiter bei der Arbeit sein Bestes geben kann. Und das mit Freude.
Vertrauen bilden, wertschätzend miteinander umgehen
Der wichtigste Punkt in jeder Unternehmenskultur ist der Umgang miteinander. Das betrifft die Beziehungen zwischen Kollegen ebenso wie die zum Kunden – und selbst das Verhalten gegenüber Wettbewerbern. Hilti legt den Fokus unter anderem auf Integrität. Denn Integrität schafft Vertrauen, und nur eine vertrauensvolle Beziehung ist auch eine fruchtbare Beziehung.
„Grundsätzlich leben wir eine Kultur, in der jedes Teammitglied geschätzt und geachtet wird. So kann sich jeder Einzelne weiterentwickeln und persönlich wachsen. Aber auch unseren Kunden, Lieferanten und Partnern gegenüber handeln wir immer so, dass die Zusammenarbeit für alle ein Gewinn ist.“
Mandy Thumm, Leitung Employer Branding & Diversity, Hilti Zentraleuropa
Respekt ist dabei das höchste Gut
Diversität beginnt nämlich nicht erst bei Geschlecht, Herkunft oder Religion. Jeder einzelne Mitarbeiter hat seine eigene Geschichte, Stärken und Herausforderungen. Achtsam mit all diesen Aspekten umzugehen, sorgt für ein produktives Arbeitsklima. Dass sich dieser Ansatz bewährt, zeigt eine Umfrage zur Auszeichnung der besten Arbeitgeber.
Ein Beispiel dafür ist ein Handwerker, der sein Fachgebiet mit Schulungen erweitert und jetzt ein vielfältigeres Arbeitsgebiet genießt. Oder auch die Büroangestellte, die mit der selbstständigen Erstellung und Einführung von neuen Prozessen den Abrechnungsablauf effizienter gestalten kann.
„Unsere Mitarbeiter sind engagiert, leistungsorientiert und stets darauf bedacht, unseren Kunden nur das Beste zu bieten. Dazu muss der Status Quo stetig hinterfragt werden“, sagt Mandy Thumm. „Deshalb schreiben wir Eigenverantwortung bei uns groß: Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fällen fundierte Urteile, übernehmen Verantwortung und verfügen über die Freiheit, selbst Entscheidungen zu treffen.“
Talente fördern, Leistung belohnen
„Jeder hat die Fähigkeit sich zu entwickeln – in seiner eigenen Rolle oder darüber hinaus. Möchte der Mitarbeiter im Ausland arbeiten? Besteht Interesse an einer bereichsübergreifenden Funktion im Konzern oder einer Führungsrolle?“, fragt Mandy Thumm. Auch Weiterbildungen sowie aktive oder passive Unterstützung bei einem zusätzlich angestrebten Bildungsabschluss sind Teil einer guten Mitarbeiterentwicklung. Die Aussicht auf Entwicklungschancen sind dabei starke Bindungsfaktoren. Dem Unternehmen muss immer bewusst sein: Eine Investition in die Mitarbeiter ist immer auch eine Investition in den Unternehmenserfolg. Aber sie muss zum Mitarbeiter und dem Betrieb passen.
Natürlich kann nicht jedes Unternehmen Auslandserfahrung anbieten. Das ist auch nicht nötig. Wichtig ist, die Mitarbeiter und ihre Stärken gut zu kennen. Vermittelt die Mitarbeiterin Inhalte besonders klar, hat sie einen guten Draht zu den Lieferanten? Möglicherweise kann ihr Aufgabengebiet in diese Richtung ausgebaut werden. Die Krux liegt also darin, Potenzial zu erkennen und Talente zu fördern. Dabei hilft eine intensive, ehrliche und in den Arbeitsablauf eingebundene Feedbackstruktur.
„Feedback, das man geben will, sollte man nicht lange ansammeln und mit sich herumtragen – weder gutes noch kritisches. Besser ist es, aus der Situation heraus zu kommunizieren. So kann jeder in und an der täglichen Arbeit wachsen.“
Mandy Thumm, Leitung Employer Branding & Diversity, Hilti Zentraleuropa
Dass dieses Konzept Erfolg hat, belegen die Zahlen: 80% der Führungspositionen bei Hilti werden mit internen Kandidaten besetzt.
Kurs setzen für eine gemeinsame Zukunft
Gemeinsam in dieselbe Richtung schauen ist wertvoller, als sich gegenseitig anzublicken, sagte Antoine de Saint-Exupery. Das gilt für jede Beziehung und damit auch für die zwischen Arbeitgeber und Mitarbeiter. Die Voraussetzungen dafür sind eigentlich ganz einfach: Für den Mitarbeiter muss klar sein, wo die Reise hingeht. Und der Arbeitgeber sollte die Lebenssituation des Mitarbeiters ernst nehmen. So können gemeinsam Arbeitsmodelle entworfen werden, die dem Mitarbeiter ein möglichst effizientes Arbeitsleben ermöglichen.
Davon wiederum profitiert das Unternehmen. Diese gemeinsamen Entwürfe können sich auf die Karriereaussichten beziehen, auf Gehaltsstrukturen oder auf Arbeitszeitmodelle. Gerade letztere befinden sich heute im Wandel.
Mitarbeiter streben mehr als noch vor 10 Jahren eine ausgewogene Balance zwischen Arbeit und Freizeit an. Teilzeitmodelle, Altersteilzeit, flexible Arbeitszeiten, Job-Sharing oder auch die Möglichkeit, digital von zu Hause aus zu arbeiten, erfreuen sich wachsender Beliebtheit. „Unsere internen Abläufe begutachten wir regelmäßig, um ein für alle Mitarbeiter optimiertes Arbeitsumfeld zu schaffen. Zum Beispiel können unsere Mitarbeiter die vertraglich festgelegte Arbeitszeit flexibel planen. Hilti bietet auch die Möglichkeit, flexibel auf Änderungen im privaten Umfeld eingehen zu können – sei es durch veränderte Arbeitszeiten, Home-Office-Regelungen oder zusätzlichen Urlaub”, erklärt Mandy Thumm. „Auf diese Weise honorieren wir alle, die ihre Zeit, ihre Energie und ihr Wissen einbringen, um zum Erfolg unserer Kunden beizutragen. Alle gewinnen.“