März 2020 I 2 Minuten I Bohr- und Meißeltechnik, Akkutechnik, Bau
Überall auf der Baustelle wird gebohrt und gehämmert – in der Regel vom ersten Tag an bis zur Fertigstellung des Bauwerks, von der Erstellung von Fundamenten, der Tiefgarage und den Kellern über den gesamten Hochbau bis zu den letzten Handgriffen im Innenausbau. Hilfreich dabei sind die Erfahrung und Routine der Arbeiter. Aber gerade sie können dazu (ver)führen, mögliche Gefahren zu unterschätzen.
Gefahrloses Arbeiten braucht volle Kontrolle
Wie wichtig umsichtiges und vorausschauendes Verhalten auf der Baustelle ist, zeigen die Unfallstatistiken der baunahen Berufsgenossenschaften und Versicherer. Bei der Arbeit mit kraftbetriebenen Handwerkzeugen ereignet sich rund jede zehnte Verletzung aufgrund einer unbedachten oder ungeschickten Bewegung des Arbeiters. Eine gründliche Einweisung im Umgang mit der Technik ist also unverzichtbar. Die mit Abstand größte Verletzungsgefahr besteht allerdings immer dann, wenn der Arbeiter die Kontrolle über sein Arbeitsgerät verliert. Bei fast drei Viertel der von der DGVU erfassten Arbeitsunfälle mit Handmaschinen ist solch eine Situation die Ursache. Ein typischer Fall ist der Maschinenrückschlag, wenn der Bohrer bei einem Eisentreffer plötzlich stecken bleibt. Aber Risiken wie diese sind weitgehend vermeidbar: Hier ist vor allem hochwirksame und innovative Maschinentechnik gefragt.
Bleibt der Bohrer unvermittelt im Beton stecken, koppelt die elektronische Schnellabschaltung die Schwungmasse des Motors innerhalb von weniger als einer Hundertstelsekunde zuverlässig ab.
Mit Hilti Kombihämmern bohren und meißeln Sie produktiv und sicher
Bei Hilti ist Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz ein zentraler Bestandteil der Entwicklungsarbeit unserer Ingenieure. Eine sichere und möglichst wenig belastende Handhabbarkeit unserer Kombihämmer ist dabei genauso grundlegend wie deren hohe und kontinuierliche Effizienz. Unsere neueste Generation an Kombihämmern bietet Ihnen deshalb: wirksamen Schutz auch vor Maschinenrückschlag, eine einfache, ergonomische Bedienung und eine deutliche Verringerung der körperlichen Belastung durch Vibrationen.
Gegen einen Kontrollverlust durch Maschinenrückschlag haben unsere Ingenieure die patentierte Hilti Active Torque Control Technologie (ATC) entwickelt. Bleibt der Bohrer unvermittelt im Beton stecken, koppelt die elektronische Schnellabschaltung die Schwungmasse des Motors innerhalb von weniger als einer Hundertstelsekunde zuverlässig ab. Im Bohrhammer haben wir dafür hochpräzise Sensortechnik integriert, wie sie beispielsweise auch in den Airbags von Automobilen verwendet wird.
Belastungen von Händen und Armen, die durch Vibrationen der Maschine entstehen, verringert die Aktive Vibrationsreduktion (AVR). Die von Hilti-Ingenieuren entwickelte Technologie senkt die Vibrationsbelastung bei unseren Bohrhämmern im Vergleich zu herkömmlichen Geräten um zwei Drittel. Sie führt damit zu einem Plus an Arbeitssicherheit und kann Erkrankungen durch das Hand-Arm-Vibrations-Syndrom vorbeugen.
Auch Gefährdungen und Belastungen durch Lärm und Staub minimieren unsere Geräte und das optimal darauf abgestimmte Zubehör effizient und zuverlässig. Mit Hilti Systemlösungen für die Staubabsaugung zum Beispiel setzen Sie Bohrungen nahezu staubfrei.