Choose language

C 4/36-90
C 4/36-350
C 4/36-DC

原始操作說明

關於操作說明的資訊

關於此文件

  • 初次使用前,請詳讀本操作說明。這是安全作業和使用無虞的先決條件。
  • 請遵守本操作說明中與產品上的安全說明和警告。
  • 操作說明應與產品一起保管,產品交予他人時務必連同本操作說明一併轉交。
僅適用於台灣
進口商: 喜利得股份有限公司
地址: 新北市板橋區
新站路16號24樓22041
電話: 0800-221-036

已使用的符號說明

警告

警告使用本產品的人員可能發生之危險。採用了以下標示文字:
危險
危險 !
  • 此標語警示會發生對人造成嚴重傷害甚至致死的危險情形。
警告
警告 !
  • 此標語警示會造成嚴重傷害甚至致死危險的潛在威脅。
注意
注意
  • 請小心會造成人員受傷或對設備及其他財產造成損害的潛在危險情況。

文件中的符號

本文件中採用以下符號:
Image alternative 使用前請閱讀操作說明。
Image alternative 使用說明與其他資訊
Image alternative 處理可回收的材料
Image alternative 不可將電子設備與電池當作家庭廢棄物處置

圖解中的符號

圖解中採用了以下符號:
Image alternative 號碼對應操作說明的開始處的圖解
Image alternative 編號代表圖解中的操作步驟順序,可能與內文中的步驟有所不同
Image alternative 項目參考編號用於總覽圖解 ,並請參閱產品總覽章節 中使用的編號
Image alternative 本符號是為了讓您在操作本產品時可以注意某些重點。

產品專屬符號

產品上的符號

本文件採用以下列符號:
Image alternative 僅限室內使用
Image alternative 雙重絕緣

產品資訊

Hilti 產品係供專業人士使用。僅能由經過授權與訓練的人員進行操作、維護及保養。必須告知上述人員關於可能遭遇到的特殊危險。若因未經訓練人員操作錯誤或未依照其原本的用途操作,則本產品和它的輔助工具設備有可能會發生危險。
類型名稱和序號都標示於額定銘牌上。
  • 在下方表格中填入序號。與Hilti維修中心或當地Hilti機關聯絡查詢產品相關事宜時,我們需要您提供產品詳細資訊。
    產品資訊
    充電器
    C4/36-90
    C4/36-350
    C4/36-DC
    產品代別
    01
    序號

符合聲明

Image alternative
基於我們唯一的責任,本公司在此聲明本產品符合適用的指示或標準。本文件結尾處有符合聲明之副本。
技術文件已歸檔:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Tool Certification | Hiltistrasse 6 | 86916 Kaufering, Germany

安全性

一般電動機具安全警告

Image alternative 警告
請詳閱所有的安全警示及說明。 未能遵守以下警示及說明可能會造成電擊事故、火災和 / 或嚴重的傷害。
妥善保存所有警示及說明,以供將來參考。
工作區域安全
  • 請保持工作區的清潔與採光充足。 雜亂而昏暗的工作區會導致意外發生。
  • 勿在容易發生爆炸的環境中使用機具,例如有可燃性液體、瓦斯或粉塵存在的環境。 機具產生的火花可能會引燃塵埃或煙霧。
  • 操作機具時,請與兒童及旁人保持距離。 注意力不集中時容易發生失控的情形。
電力安全
  • 機具插頭與插座須能互相搭配。 勿以任何方式改裝插頭。 勿將任何變壓器插頭和與地面接觸(接地)的電動機具搭配使用。 未經改裝的插頭以及能互相搭配的插座可減少發生電擊的危險。
  • 避免讓身體碰觸到如管線、散熱器、爐灶與冰箱等與土地或地表接觸之物品。 如果您的身體接觸到地表或地面,將增加電擊的危險。
  • 請勿將機具曝露在下雨或潮濕的環境中。 若水氣進入機具中將增加觸電的危險。
  • 勿濫用電纜線。 勿以電纜線吊掛、拖拉機具或拔下機具插頭。 電纜線應避開熱氣、油、銳利的邊緣或移動性零件。 電纜線損壞或纏繞會增加發生電擊事故的危險。
  • 於室外操作機具時,須使用適用於戶外的延長線。 使用適合戶外使用的延長線可降低觸電的風險。
  • 如果無法避免在潮濕的地點操作機具,請使用漏電斷路器(RCD)保護電源供應器。 使用漏電斷路器(RCD)可降低電擊的風險。
人員安全
  • 操作機具時,請提高警覺,注意進行中的工作並善用常識。 感到疲勞或受到藥物、酒精或治療的影響時勿使用機具。 操作機具時稍不留神就可能會造成嚴重的人員傷亡。
  • 佩戴個人防護裝備。 請隨時穿戴護目鏡。 適當使用防塵面罩、防滑鞋、安全帽及耳罩等安全防護配備可減少人員的傷害。
  • 避免不經意的啟動。 在接上電源、抬起或攜帶機具之前,務必確認開關處於關閉的位置。 攜帶機具時,如果把手指放在開關上,或在開關開啟時,將機具插上插頭容易發生意外。
  • 啟動機具前,應將所有調整鑰匙或扳手移開。 將扳手或鑰匙留在機具的旋轉零件中可能會造成人員傷害。
  • 勿將手伸出過遠。 隨時站穩並維持平衡。 這可讓您在意外情況發生時,對機具有較好的控制。
  • 穿著適當服裝。 請勿穿寬鬆的衣服或配戴珠寶。 頭髮、衣服與手套應遠離移動性零件。 移動性零件可能會夾到寬鬆的衣服、珠寶或長髮。
  • 如果機具可連接吸塵裝置與集塵設備,請連接並適當使用這些設備。 使用集塵裝置可降低與粉塵有關的危險。
機具使用與保養
  • 不可強制使用機具。 依據用途使用正確的機具。 根據設計的速率使用機具可更快速安全地完成工作。
  • 若開關無法啟動或關閉機具時,請勿使用機具。 任何無法以開關控制的機具都很危險且需要維修。
  • 在進行任何調整、更換配件、或貯放電動機具前,請先將插頭拔離插座與機具。 此預防安全措施可降低機具意外啟動的風險。
  • 將閒置的機具貯放在兒童拿不到的地方,勿讓不熟悉或未詳閱本說明的人員操作本機具。 未經訓練的使用者使用本機具時,容易造成危險。
  • 維護機具。 請檢查移動性零件有無偏移或黏合的情形、零件有無破損,以及任何會影響機具運轉的狀況。 如果機具受損,請先維修後再使用。 很多意外便是由維護不當的機具造成的。
  • 保持切割機具的銳利與清潔。 具銳利切割邊緣的切割機具如果得到適當的維護,便較不會發生黏合的現象,且較容易控制。
  • 遵守本指示說明使用機具、配件和工具組等,並考量工作條件與待進行的工作。 將機具用在原目的外之用途可能會造成危險。

電池充電器的使用與保養

  • 為避免受傷,本充電器僅可為經認可用於本充電器的Hilti 鋰電池進行充電。
  • 使用充電器的地點必須整潔涼爽,且不會結霜。
  • 充電器在操作時必須能夠散熱。因此,必須維持通風口的暢通。請將充電器由工具箱卸下。請勿在封閉容器中操作充電器。
  • 請小心維護設備。請檢查零件,確定上面沒有使設備無法正確運作的破裂或損傷。如果零件受損,請先修理零件後再使用設備。
  • 請依據本說明使用充電器及其型號所指定搭配的電池。將充電器用於指定用途之外會造成危險。
  • 僅使用原廠指定的充電器進行電池的充電。將適合特定類型電池的充電器使用在其他電池時,會有引發火災的危險。
  • 電池及充電器不使用的時候,請遠離紙夾、錢幣、鑰匙、釘子、螺絲,或其它會在電池正負極或充電接觸點造成短路的小型金屬物件。電池正負極或充電接點短路或可能造成燒傷或起火的危險。
  • 若使用不當,可能會有液體由電池流出。請避免接觸該液體。若不慎接觸,請以清水沖洗。如果不小心讓液體接觸到眼睛,請立即尋求就醫治療。從電池中滲出的液體,可能會導致過敏或燙傷。
  • 確認電池未受到機械性損害。
  • 請勿充電或繼續使用受損電池(意即有龜裂、破損、彎曲或接觸點凹陷及 / 或突起)。
  • 本電器不預期供缺乏生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用, 除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
  • 孩童應受監護,以確保孩童不嬉玩電器。
  • 若電源線損壞時,必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。
  • 禁止非充電式及非HILTI電池使用此充電器充電。

小心處理和使用電池

  • 遵守適用於鋰電池之運送、存放與使用的特別指南。
  • 請勿讓電池暴露在高溫下、讓陽光直接照射或接觸火焰。
  • 請勿拆解、擠壓或焚燒電池,且不可將電池置放在溫度超過80°C(176°F)的環境中。
  • 請勿使用或充電受到機構性衝擊、從高處摔落或有損壞跡象之電池。在此情況下,務必聯絡Hilti 維修中心
  • 若電池溫度過高無法觸摸,表示電池可能已經毀損。將電池放在清楚可見且沒有火災危險、遠離易燃材料的位置。讓電池冷卻。若一小時後電池溫度仍然過高無法觸摸,表示電池可能已經毀損。聯絡Hilti 維修中心

說明

產品總覽

Image alternative
  1. 帶有其他功能的拆卸鈕(充電狀態顯示啟動)
  2. 電池
  3. 電池充電狀態LED指示燈
  4. LED指示燈
  5. 電池接合面

用途

Image alternative

本文所述產品為電池充電器,適用於額定電壓為7.2至36伏特的Hilti 鋰電池。專為連接電壓為100至127伏特或220至240伏特的交流電插座(特定國家版本可能會有所差異)。

C4-36-DC充電器可連接至機動車輛的12伏特或24伏特直流電源插座中。
在本文件的最後列出經認可適用於本產品的電池。
部分市場僅提供特定電池。

資訊已顯示

充電器和電池的顯示訊息

Image alternative
顯示幕
電池上
充電器上
LED持續亮起。
充電狀態指示。
充電器已連接且可以使用。
閃爍。
正在充電。
該電池過熱或過冷。
LED未亮起。
充電器上的綠色LED持續亮著,電池上的LED未亮起:電池故障。
充電器故障。

鋰電池充電狀態顯示幕

Image alternative
狀態
意義
4個LED亮起。
充電狀態:100 %
3個LED亮起,1個LED閃爍。
充電狀態:75 %至100 %
2個LED亮起,1個LED閃爍。
充電狀態:50 %至75 %
1個LED亮起,1個LED閃爍。
充電狀態:25 %至50 %
1個LED閃爍。
充電狀態:< 25 %

配備及數量

充電器、操作說明。
關於本產品,您可於當地 Hilti Store 或網站查詢其他經過認證可搭配使用的系統產品: www.hilti.group | 美國: www.hilti.com

技術資料


C 4/36‑90
C 4/36‑350
C 4/36‑DC
重量
0.6 kg
1.1 kg
0.6 kg
輸出電壓
7.2 V … 36 V
7.2 V … 36 V
7.2 V … 36 V
輸出電源
110V
90 W
350 W
·/·
230V
90 W
365 W
·/·
12V
·/·
·/·
60 W
24V
·/·
·/·
60 W

操作

啟動C 4/36-90與C 4/36-350充電器

C 4/36-90
C 4/36-350
  • 將電源線插頭插入插座。
    • 充電器上的綠色LED亮起。

啟動C 4/36-DC充電器

C 4/36-DC
使用C 4/36-DC充電器進行 Hilti 電池的充電時,機動車輛的電瓶可能會持續放電,進而導致無法為車輛本身用途供電
依據汽車電力系統配置的不同,充電器可能會立即開始充電,也可能在車輛點火啟動後才開始充電。
  • 將電源線插入車輛上的點煙器插座。
    • 輸入電壓的正確時,充電器上的綠色LED會持續亮起。

插入電池並進行充電

讓電池充電很長一段時間也不會損害到電池。這個時候充電器必須為運作狀態(充電器上綠色的LED指示燈必須亮著)。縱使電池已完全充電,電池充電狀態LED指示燈也會在不久之後熄滅,之後將無法重新啟動LED指示燈以顯示充電狀態。基於安全上的理由,我們建議在充電週期完成後,將電池自充電器移除。
鋰電池即使只有部分充電,也隨時可以使用。LED燈會顯示充電進度。
Image alternative
  1. 安裝電池前,請檢查接觸點是否清潔且無潤滑劑。
  2. 將電池插入提供的介面中。
  3. 請檢查電池與充電器接合面是否吻合(鍵齒相符)。
    • 將電池安裝置入充電器後會自動開始充電。

卸下電池

Image alternative
  1. 按住扣鉤以鬆開電池。
  2. 從充電器中將電池取出。

故障排除

故障
可能原因
解決方法
電池上的LED不亮,電池位於充電器中。
電池可能故障。
  • 請將電池自充電器卸下。如果充電狀態指示燈啟動後,電池上沒有任何LED亮起來,表示電池有故障。將電池交由Hilti 維修中心檢查。
充電器上的LED閃爍。
電池溫度過熱或過冷:電池不會充電。
  • 充電器會在電池達到必要的溫度時自動切換成充電模式。
充電器上的LED不亮。
充電器故障。
  • 拔除設備插頭然後重新插回。如果LED仍舊不亮,請將充電器送回Hilti 維修中心。

維護及保養

警告
觸電危險! 電源線仍連接到電源插座時進行維護和保養會造成嚴重的傷害或灼傷。
  • 進行維護及保養前,請務必拔下電源線。
注意
  • 仔細清除機具的頑強灰塵。
  • 請使用乾燥的刷子小心清潔通風口。
  • 僅能使用微濕軟布清潔外殼。勿使用含硅樹脂的清潔或亮光劑,因為可能會造成塑膠零件損壞。
維護
警告
電擊的風險! 損壞的電子零件會造成嚴重的人員傷害及灼傷。
  • 機具或設備電力部分的維修僅可交由訓練過的電力專員處理。
  • 定期檢查外部零件和控制元件有無損壞跡象,並確認它們運作正常。
  • 如果有損壞跡象或任何零件功能故障,請不要操作本產品。請將產品立刻交付Hilti 維修中心進行維修。
  • 清潔及保養後,裝上所有防護套或保護裝置並檢查功能是否正常。
為確保操作的安全及可靠性,請務必使用原廠Hilti備件與耗材。要選購Hilti認可的備件、耗材和配件,請至 Hilti Store 或網站: www.hilti.group

廢棄設備處置

警告
不當的廢棄物處理可能導致人員受傷! 洩漏出來的氣體或液體有害健康。
  • 請勿以郵寄方式寄送電池。
  • 將電池端子蓋上不導電物質(例如絕緣膠帶)以避免短路。
  • 請將電池棄置於兒童無法觸及的地方。
  • 請將該電池送交Hilti Store 處理或洽詢權責的廢棄處理公司。
Image alternative Hilti 機具或設備所採用的材料大部分均可回收再利用。材料在回收前必須正確地分類。在許多國家中,您可以將舊機具及設備送回 Hilti 進行回收。詳情請洽 Hilti 維修中心,或當地Hilti代理商。
依據歐盟指令關於電子及電器設備廢棄物的規範,以及國家相關施行法律規定,已達使用年限的電子設備必須分類收集,並交由環保回收機構處理。
Image alternative
  • 請勿將電子設備與一般家用廢棄物一同回收!

RoHS(有害物質限制指令)

Image alternative
Image alternative
Image alternative
Image alternative
按一下本連結可前往危險物質表:
  • 適用於C 4/36-90,230 V,中國:qr.hilti.com/2034530
  • 適用於C 4/36-90,110 V,台灣:qr.hilti.com/2026281
  • 適用於C 4/36-350,230 V,中國:qr.hilti.com/2028875
  • 適用於C 4/36-350,110 V,台灣:qr.hilti.com/2028992
您可在文件最後找到QR碼格式的RoHS表連結。

製造商保固

  • 如果您對於保固條件有任何問題,請聯絡當地Hilti 代理商。
Hilti Taiwan Co., Ltd.
24F., No. 16, Xinzhan Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan (R.O.C.)
Tel. 0800‑221‑036