Hilti ON!Track: Kunden werben Kunden

Teilnahmebedingungen

  • Der empfohlene Neukunde ist noch kein ON!Track-Kunde der Hilti Deutschland AG und war auch in der Vergangenheit noch kein ON!Track-Kunde.
  • Der empfehlende Kunde verfügt bereits über einen ON!Track-Vertrag mit der Hilti Deutschland AG und empfiehlt dem Neukunden die Hilti ON!Track-Lösung.
  • Der Neukunde fordert einen unverbindlichen ON!Track-Beratungstermin über das Online-Anfrage-Formular unter https://www.hilti.de/ontrack-kunden-werben-kunden/formular an und gibt dort den empfehlenden Kunden als Vermittler an. Bitte beachten: Wird das Online-Anfrage-Formular nicht ausgefüllt, besteht kein Prämienanspruch!
  • Ein Prämienanspruch entsteht, wenn nach Anfrage des unverbindlichen Beratungstermins mit dem Neukunden innerhalb von sechs Monaten ein ON!Track-Vertrag zustande kommt.
  • Beim ersten und zweiten vermittelten ON!Track-Neuvertrag erhält der vermittelnde Kunde jeweils ein Laser-Distanzmessgerät PD 5 oder einen Steckschlüssel-Set 3/8‘‘ metrisch als Vermittlungsprämie.
  • Beim dritten vermittelten ON!Track-Neuverträgen erhält der vermittelnde Kunde ein Akku-Bohrschrauber Set SF 2-A als Vermittlungsprämie.
  • Der vermittelnde Kunde ist für die Versteuerung der erhaltenen Vermittlungsprämien und die Einhaltung der für sein Unternehmen geltenden Compliance-Vorschriften alleine verantwortlich.
  • Das “ON!Track-Kunden werben Kunden” Programm läuft bis 31.12.2017. Berücksichtigt werden nur ON!Track-Verträge mit Neukunden, die innerhalb dieses Zeitraums abgeschlossen werden.
  • Die Verlängerung oder vorzeitige Beendigung des ON!Track-Kunden werben Kunden” Programms bleibt vorbehalten; Informationen hierzu werden unter https://www.hilti.de/ontrack-kunden-werben-kunden veröffentlicht.

Kontakt
Kontakt