- Home
- Lösungen
- Geschäftsoptimierung
- Betriebsmittelmanagement
- ON!Track - Digitale Bestandsverwaltungssoftware
Hilti ON!Track
Geräte, Ausrüstung und Verbrauchsmaterial digital tracken und verwalten
Sie möchten Geräte, schwere Ausrüstung und Verbrauchsmaterial effizienter verwalten? Dann ist Hilti ON!Track die perfekte digitale Lösung. Unsere Software verschafft Ihnen vom Backoffice bis zur Montage den Gesamtüberblick über nahezu alle Betriebsmittel – und zwar in Echtzeit und unabhängig vom Anbieter! Das Ergebnis? Hohe Transparenz und Effizienz für Ihr Unternehmen.
SO KANN ON!TRACK SIE UNTERSTÜTZEN
Volle Transparenz
Mit ON!Track können Sie nicht nur Betriebsmittel digital tracken, sondern mit schnell durchführbaren Bestandsprüfungen auch Warenbestand und Lagerhaltung optimieren.
Automatisiertes Betriebsmitteltracking durch Gateways Ihrer:
Fahrzeuge Großgeräte wie Bagger oder KräneProduktiv arbeiten
Mit Hilfe der cloudbasierten ON!Track Lösung, können Sie mit jedem verbundenen Endgerät, direkt auf wichtige Dokumente zugreifen.
Doppelarbeit vermeiden mit der API Schnittstelle
Ermöglichen Sie einen automatischen Datenaustausch mit Ihrem Softwaresystem (z.B. ERP) über die offene API-Schnittstelle ON!Track Unite und machen Sie somit wichtige Informationen unternehmensweit zugänglich.
Lesen Sie mehr über ON!Track Unite APIWie funktioniert ON!Track?
Einfacheres Gerätemanagement dank Taggen von Betriebsmitteln mit Scannern und Barcodes
Mit ON!Track haben Sie alle Betriebsmittel jederzeit im Blick – in Echtzeit. Egal, ob Sie im Büro am PC sitzen oder mit Smartphone oder Tablet auf der Baustelle unterwegs sind.
Alle Betriebsmittel werden mit einem robusten Tag gekennzeichnet. Per QR Code können Sie jeden Gegenstand einfach und schnell identifizieren, verwalten und tracken.
Oder Sie gehen noch einen Schritt weiter und setzen die Hilti Gateways ein. ON!Track bietet Gateways für die Echtzeiterfassung von Betriebsmitteln in Fahrzeugen und im Lager sowie für die Verwaltung Ihrer Großgeräte.
Gut zu wissen: Als ON!Track Kunde werden Ihre Flottengeräte bereits mit Bluetooth-Tags geliefert – ohne zusätzliche Kosten.
Was können Sie mit ON!Track verwalten?
Geräte und Ausrüstung
Tracken Sie die Produkte aller Anbieter, nicht nur von Hilti. Vom kleinen Bohrhammer bis zum 40-Tonnen-Bagger – lassen Sie sich alle Betriebsmittel nach Ihren individuellen Kriterien und deren genauer Standort (auch in Fahrzeugen) anzeigen. Verrechnen Sie die Geräte zu individuellen Kostensätzen.
Verbrauchsmaterial und Persönliche Schutzausrüstung
Verwalten Sie alle Lieferungen und lassen Sie sich bei niedrigen Lagerbeständen automatisiert benachrichtigen. Erstellen Sie per Mausklick Berichte, um unnötige Ausgaben sofort zu erkennen.
Sicherheitszertifikate
Speichern Sie alle Mitarbeiterzertifikate digital. Mit proaktiven Erinnerungen vermeiden Sie abgelaufene Zertifikate.
Wartung
Planen und tracken Sie Wartungs- und Reparaturarbeiten, greifen Sie auf Serviceprotokolle und Gerätedokumentationen zu und erkennen Sie auf einen Blick, wo Ersatz beschafft werden muss – alles direkt von der Baustelle aus.
ON!TRACK – JETZT LOSLEGEN!
Wir stehen von Anfang an direkt an Ihrer Seite
- Buchen Sie eine Erstberatung mit Ist-Analyse
- Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir einen konkreten Plan zur Kosteneinsparung
- Wir richten ON!Track so für Sie ein, dass Sie alle Geräte, Betriebsmittel und Baustellen damit verwalten können
- Wir statten alle Ihre Betriebsmittel mit Tags aus, damit Sie direkt mit ON!Track beginnen können.
- Abschließend erhalten Sie eine umfassende Produktschulung durch unsere Experten. Zusätzlich steht Ihnen unser Support Center als Unterstützung zur Verfügung.
- Optional bieten wir eine Analyse der ON!Track Daten an, um ihren Gerätepark weiter zu optimireren
WIE SIE AUSSERDEM VON ON!TRACK PROFITIEREN
Verbessern Sie Produktivität und Rentabilität mit weiteren Hilti Lösungen
Mit ON!Track erlangen Sie volle Transparenz über sämtliche Betriebsmittel. Mit unserer Nuron-Akku-Plattform gehen wir noch einen Schritt weiter und unterstützen Sie in puncto Produktivität und Rentabilität:
Die Nuron Akku-Plattform, übermittelt Ihnen Nutzungsinformationen der Geräte. Damit haben Sie kein Gerät zu viel in Ihrem Gerätepark.
Sie wollen ein All-In-One-Servicepaket für Ihren Gerätepark? Mit Flottenmanagement profitieren Sie von schnellen Reparaturen, umfassender Diebstahlabsicherung und Mietgeräten für eine feste Monatsrate.
So unterstützt Sie Hilti ON!Track
Was kann ich damit verwalten?
- Geräte
- Arbeitsmittel
- Verbrauchsmaterialien
- Zertifikate und Gerätedokumente
- Prüf- und Wartungstermine
Wie verwalte ich meine Betriebsmittel?
- Kennzeichnung mit einer singulären ID-Nummer
- Smart Tags mit Bluetooth Technologie
- Barcode Etiketten
- Cloudbasierte Software mit 24/7 Zugriff
FAQ - ON!TRACK
Eignet sich ON!Track nur für Hilti Werkzeuge und Geräte?
Nein, denn Hilti ON!Track ist eine herstellerunabhängige Software zur Betriebsmittelverwaltung. Sie können damit Geräte, Anlagen und Verbrauchsmaterial beliebiger Hersteller und Marken verwalten.
Wie hoch sind die Kosten für die Einrichtung von ON!Track?
Unsere ON!Track-Spezialisten erstellen Ihnen gerne ein individuelles und unverbindliches Angebot. Vereinbaren Sie jetzt einen Beratungstermin.
Wer implementiert das ON!Track System?
Wir werden eng mit ihnen zusammenarbeiten, um ON!Track optimal auf Ihr Unternehmen abzustimmen. Dazu gehört ein Beratungsgespräch, um sicherzustellen, dass Sie Ihre Wunschlösung erhalten. Außerdem garantieren wir einen vollständigen Implementierungsservice. Damit stellen wir sicher, dass Ihre Betriebsmittel und Verbrauchsmaterialien korrekt im ON!Track-System erfasst werden. Darüber hinaus erhalten Sie Schulungen und natürlich einen laufenden Support.
Entdecken Sie weitere Geschäftslösungen von Hilti
Was gibt es Neues im Bauwesen?
Entdecken Sie Lösungen von Bohrrobotern bis zu Exoskeletten für die Baustelle. Denn die Zukunft des Bauens ist schon da.
Entdecken Sie die Trends im BauwesenDas Produktivitätsdilemma
Das Baugewerbe hinkt in puncto Produktivität hinterher. Wie können wir Ihnen also helfen, Ihr Ergebnis zu verbessern?
Entdecken Sie unsere ProduktivitätslösungenZusammenarbeit auf der Baustelle in Echtzeit
Möchten Sie ein effizienteres Projektmanagement vom Außendienst bis zum Büro? Sie möchten Risiken reduzieren? Willkommen bei Fieldwire.
Entdecken Sie Fieldwire für das Projektmanagement