Hilti hat den richtigen Dübel für Ihre Anwendung

BEFESTIGUNGSSYSTEME FÜR JEDE ANWENDUNG

Hier finden Sie den richtigen Dübel

Please enter alternative text here (optional)

Sie suchen den richtigen Dübel für eine bestimmte Verwendung? Hier erfahren Sie, welche Hilti Befestigungslösungen zu Ihrer Anwendung passt. Ihre Befestigungsaufgaben und Anforderungen sind vielseitig und erfordern daher Dübellösungen mit spezifischen Merkmalen.

Hilti unterstützt Sie bei der Wahl des passenden Dübels: Von der Verankerung über nachträgliche Bewehrungsanschlüsse bis hin zu Fassadenbefestigungen und leichten Installationen. Die Befestigungsmaterialien reichen dabei von mechanischen Metall- und Kunststoffdübeln bis chemischen Lösungen und halten je nach Untergrund und Bohrlochdurchmesser unterschiedliche Lasten.

Der passende Dübel für Ihren Untergrund

*Weitere Informationen und Details zu den genannten Produkten sind der Zulassung oder dem technischen Datenblatt zu entnehmen.

Um bei der Wahl des Dübels zulassungskonform und sicher befestigen zu können, müssen zunächst einige wesentliche Kriterien definiert werden:

  • Das Untergrundmaterial: Gerissener und ungerissener Beton, Mauerwerk, Voll- und Hohlziegel – das Untergrundmaterial definiert bereits eine Auswahl an passenden Befestigungslösungen.
  • Die Lasten: Ob chemisch oder mechanisch – wichtig ist es zu definieren, welche Lasten Ihre Befestigungen tragen wird.
  • Umgebungseinflüsse: Die Anforderungen an einen Dübel ändern sich auch mit den bestehenden Umgebungseinflüssen. Ist er Wetter, salzhaltiger Meeresluft oder chemischen Stoffen, zum Beispiel in Industriehallen ausgesetzt? Dann ist auf Korrosionsschutz zu achten.

Im Folgenden empfehlen wir Ihnen die besten Dübel für Ihren Anwendungsbereich. Der richtige Dübel ist nur wenige Klicks entfernt!

Stahlverankerungen

Please enter alternative text here (optional)

Im Anwendungsbereich der Stahlverankerungen ist es von Bedeutung, dass die definierten Rand- und Achsabstände der Befestigungsmaterialien eingehalten werden. Das stellt die Befestigungstechnik zunehmend vor Herausforderungen, da die Grundplatten für Stahlverankerungen immer kleiner werden. Deshalb eignen sich hierfür am besten die Hilti Injektionsmörtel, die sich im Gegensatz zu mechanischen Lösungen nicht „verspreizen“.

Verankerung Sekundärer Stahlkonstruktionen

Please enter alternative text here (optional)

Bei der Verankerung von Geländern, Schranken und Gerüsten ist es wichtig eine Befestigungslösung zu wählen, die einfach und schnell zu montieren ist. Bei diesen materialintensiven Anwendungen gilt es, Arbeitszeit zu sparen und die gut sichtbaren Elemente in ein optisch ansprechendes Bild mit sauberem, gleichmäßigem Abschluss, zum Beispiel durch Senkköpfe, einzufügen.

Verankerung leichter und mittelschwerer Elemente

Please enter alternative text here (optional)

Bei der Befestigung von Klima -und Sanitäranlagen, Fertigungs-und Füllanlagen sowie Maschinen, ist es wichtig, dass die Befestigungslösungen auch rückstandsfrei wieder entfernt werden können. Wenn der Ab-oder Umbau der Anlagen ansteht, sollte die Verankerung schnell zu montieren und wieder abzubauen sein. Gleichzeitig spielt auch die Optik bei dieser gut sichtbaren Anlage eine entscheidende Rolle.

Nachträglicher Bewehrungsanschluss

Please enter alternative text here (optional)

Bei nachträglichen Bewehrungsanschlüssen geht es meistens um strukturelle Erweiterungen wie An- oder Umbauten, die Verlängerung von Wänden, Säulen sowie Balken und die Erweiterung von Decken oder Vergrößerung von Balkonen. Diese Anwendung ist komplex, daher bietet Hilti Ihnen verschiedene Angebote für die erfolgreiche Umsetzung der Befestigung:

Gesundheit & Produktivität bei der Dübelmontage: Hilti SafeSet

Aufbeton und Betonverstärkung

Please enter alternative text here (optional)

Bei der Instandhaltung, Sanierung oder Verstärkung von Bauwerken und Bauwerkkonstruktionen ist der Aufbeton eine bewährte Methode. Steifigkeit, Tragfähigkeit und Lebensdauer werden verbessert – aber nur im Verbund mit der richtigen Bewehrung zwischen den Betonschichten. Diese Bewehrungen müssen Eigenspannungen zwischen den Schichten zuverlässig übertragen und Schub- und Scherkräfte sicher ableiten. In der Regel wird hier mit Armierungseisen, Schubverbindern / Kappenankern und Injektionsmörteln gearbeitet.

Schwerlastverankerung

Please enter alternative text here (optional)

In Industriehallen, bei Kränen oder Verkehrssystemen müssen Befestigungen extrem hohe und dynamische Lasten ableiten. Hierzu zählen Schocklasten, Vibrationslasten oder auch Verkehrs- und Windlasten. Dübel für Schwerlastbefestigungen müssen deshalb immer eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung nachweisen können. Zusätzlich gilt es gerade in der Industrie oft auch Wasserschutzgesetze und Verordnungen zu beachten, das heißt, es müssen Dübel mit hohem und vor allem für die Umgebung passendem Korrosionsschutz eingesetzt werden.

Befestigung von Rohrsystemen (MQ / MM Systeme)

Please enter alternative text here (optional)

Bei der Befestigung von Rohrsystemen haben sich Schraubanker als einfach zu montierende und zeitsparende Lösung bewährt. Die Lasten in diesem Anwendungsbereich sind zwar vergleichsweise gering, aber durch die oft an der Decke angebrachten Systeme material- und arbeitsintensiv. Hier unterstützen Sie Dübel, die in wenigen Arbeitsschritten sicher zu montieren sind.

Befestigung von Fassadensystemen

Please enter alternative text here (optional)

Die Dübelbefestigung im Fassadenbau hat die Aufgabe, teilweise sehr hohe Lasten, die der Witterung ausgesetzt sind, stand zu halten. Zusätzlich ist nicht selten eine Dämmschicht und die Vermeidung von Wärmebrücken zu berücksichtigen. Des Weiteren sind zudem enorme Flächen abzudecken, die spezielle Planung und Berechnung nicht nur für die Lastableitung, sondern auch für Korrosionsschutz und Dämmung erfordern.

Aufzugsbau

Please enter alternative text here (optional)

Der Aufzugsbau erfordert allerhöchste Sicherheit in der angewandten Befestigungslösung. Bei dieser Schwerlastbefestigung müssen insbesondere dynamische sowie statische Lasten berücksichtigt werden. Hier kommen häufig Ankerschienen zum Einsatz.

Dübelübersicht

Alle Dübel auf einen Blick

Kontakt
Kontakt