PD-E
Deutsch
Angaben zur Bedienungsanleitung
Zu dieser Bedienungsanleitung
- Lesen Sie vor Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung durch. Dies ist Voraussetzung für sicheres Arbeiten und störungsfreie Handhabung.
- Beachten Sie die Sicherheits- und Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung und auf dem Produkt.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer am Produkt auf und geben Sie das Produkt nur mit dieser Bedienungsanleitung an andere Personen weiter.
Zeichenerklärung
Warnhinweise
Warnhinweise warnen vor Gefahren im Umgang mit dem Produkt. Folgende Signalwörter werden verwendet:Symbole in der Bedienungsanleitung
Folgende Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet:![]() |
Bedienungsanleitung beachten |
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
Diese Zahlen verweisen auf die jeweilige Abbildung am Anfang dieser Bedienungsanleitung. |
![]() |
Die Nummerierung in Abbildungen weisen auf wichtige Arbeitsschritte oder für Arbeitsschritte wichtige Bauteile hin. Im Text werden diese Arbeitsschritte oder Bauteile mit entsprechenden Nummern hervorgehoben, z. B. (3) . |
![]() |
Positionsnummern werden in der Abbildung Übersicht verwendet und verweisen auf die Nummern der Legende im Abschnitt Produktübersicht . |
![]() |
Dieses Zeichen soll ihre besondere Aufmerksamkeit beim Umgang mit dem Produkt wecken. |
Produktabhängige Symbole
Allgemeine Symbole
Symbole, die in Verbindung mit dem Produkt verwendet werden.![]() |
KCC-REM-HLT-PD-E |
![]() |
Ein/ Aus-Taste |
![]() |
Messtaste |
![]() |
Menütaste |
![]() |
Löschtaste (Clear) |
![]() |
Rechtstaste |
![]() |
Linkstaste |
Produktinformationen

Typenbezeichnung und Seriennummer sind auf dem Typenschild angegeben.
- Übertragen Sie die Seriennummer in die nachfolgende Tabelle. Die Produktangaben benötigen Sie bei Anfragen an unsere Vertretung oder Servicestelle.
ProduktangabenLaserdistanzmessgerät PD-E Generation 01 Serien-Nr.
Laserinformation auf dem Produkt
Laser-InformationLaser-Information
![]() |
Laserklasse 2, basierend auf der Norm IEC60825-1/EN60825-1:2007 und entspricht CFR 21 § 1040 (Laser Notice 50). |
![]() |
Laserklasse 2. Nicht in den Strahl blicken. Den Strahl nicht auf andere Personen richten oder in Bereiche, in denen andere Personen anwesend sein könnten, die nicht mit den Laserarbeiten in Verbindung stehen. |
![]() |
Abfälle der Wiederverwertung zuführen. |
Konformitätserklärung

Die Technischen Dokumentationen sind hier hinterlegt:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Sicherheit
Sicherheitshinweise
Grundlegende Sicherheitsvermerke
Neben den sicherheitstechnischen Hinweisen in den einzelnen Kapiteln dieser Bedienungsanleitung sind folgende Bestimmungen jederzeit strikt zu beachten. Vom Produkt und seinen Hilfsmitteln können Gefahren ausgehen, wenn sie von unausgebildetem Personal unsachgemäß behandelt oder nicht bestimmungsgemäß verwendet werden.- Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.
- Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit dem Produkt. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Produktes kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
- Machen Sie keine Sicherheitseinrichtungen unwirksam, und entfernen Sie keine Hinweis- und Warnschilder.
- Bei unsachgemäßem Aufschrauben des Produktes kann Laserstrahlung austreten, die die Klasse 2 übersteigt. Lassen Sie das Produkt nur durch den Hilti Service reparieren.
- Manipulationen oder Veränderungen am Produkt sind nicht erlaubt.
- Kontrollieren Sie vor jeder Inbetriebnahme die korrekte Funktionsweise des Produktes.
- Messungen durch Glasscheiben oder andere Objekte können das Messresultat verfälschen.
- Das Messergebnis kann verfälscht werden, wenn sich die Messbedingungen schnell ändern, z. B. durch Personen, die durch den Messstrahl laufen.
- Richten Sie das Produkt nicht gegen die Sonne oder andere starke Lichtquellen.
- Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse. Benutzen Sie das Gerät nicht, wo Brand- oder Explosionsgefahr besteht.
- Beachten Sie die Angaben zu Betrieb, Pflege und Instandhaltung in der Bedienungsanleitung.
Allgemeine Sicherheitsmaßnahmen
- Überprüfen Sie das Produkt vor dem Gebrauch auf Beschädigungen. Lassen Sie Beschädigungen durch den Hilti Service reparieren.
- Nach einem Sturz oder anderen mechanischen Einwirkungen müssen Sie die Genauigkeit des Produktes überprüfen.
- Obwohl das Produkt für den harten Baustelleneinsatz konzipiert ist, sollten Sie es wie andere Messgeräte sorgfältig behandeln.
- Nicht in Gebrauch stehende Produkte sollten an einem trockenen, hochgelegenen oder abgeschlossenen Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern, aufbewahrt werden.
- Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt.
- Beachten Sie die nationalen Arbeitsschutzanforderungen.
Sachgemäße Einrichtung der Arbeitsplätze
- Vermeiden Sie bei Arbeiten auf Leitern eine abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie für sicheren Stand, und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.
- Sichern Sie den Messstandort ab, und achten Sie beim Verwenden des Produktes darauf, den Laserstrahl nicht auf andere Personen oder auf sich selbst zu richten.
- Wenn das Produkt aus großer Kälte in eine warme Umgebung gebracht wird oder umgekehrt, lassen Sie das Produkt vor dem Gebrauch akklimatisieren.
- Verwenden Sie das Produkt nur innerhalb der definierten Einsatzgrenzen.
- Halten Sie das Laseraustrittsfenster sauber, um Fehlmessungen zu vermeiden.
- Beachten Sie die landesspezifischen Unfallverhütungsvorschriften.
Sicheres Arbeiten mit Lasergeräten
- Geräte der Laserklasse 2/Class II sollten nur durch geschulte Personen betrieben werden.
- Laserstrahlen sollten nicht auf Augenhöhe verlaufen.
- Vorsichtsmaßnahmen sind zu treffen, damit sichergestellt ist, dass der Laserstrahl nicht ungewollt auf Flächen fällt, die wie ein Spiegel reflektieren.
- Vorkehrungen sind zu treffen, um sicherzustellen, dass Personen nicht direkt in den Strahl blicken.
- Der Laserstrahlgang sollte nicht über unbewachte Bereiche hinausgehen.
- Schalten Sie den Laser aus, wenn er nicht verwendet wird.
- Lagern Sie unbenutzte Lasergeräte an Orten, zu denen Unbefugte keinen Zutritt haben.
Elektromagnetische Verträglichkeit
Obwohl das Gerät die strengen Anforderungen der einschlägigen Richtlinien erfüllt, kann Hilti die Möglichkeit nicht ausschliessen, dass das Gerät durch starke Strahlung gestört wird, was zu einer Fehloperation führen kann. In diesem Fall oder anderen Unsicherheiten müssen Kontrollmessungen durchgeführt werden. Ebenfalls kann Hilti nicht ausschliessen dass andere Geräte (z.B. Navigationseinrichtungen von Flugzeugen) gestört werden. Das Gerät entspricht der Klasse A; Störungen im Wohnbereich können nicht ausgeschlossen werden.Nur für Korea: Dieses Laserdistanzmessgerät ist für im gewerblichen Bereich auftretende elektromagnetische Wellen geeignet (Klasse A). Der Anwender sollte dies beachten und dieses Laserdistanzmessgerät nicht im Wohnbereich einsetzen.
Beschreibung
Produktübersicht

- Hintere Anschlagsflächen
- LED Referenzindikator hinterer Anschlag
- Linkstaste
- Menütaste
- Messtaste
- Grafische Anzeige
- LED Referenzindikator vorderer Anschlag
- Seitenmesstaste
- Ein/ Aus‑Taste
- Rechtstaste
- Aufnahme für Handschlaufe
- Löschtaste (Clear)
- ¹/₄ Zoll Gewinde
- Messspitze
- Laseraustritt und Empfangslinse
- Optisches Visier
- ¹/₄ Zoll Gewinde
Bestimmungsgemäße Verwendung
Das beschriebene Produkt ist ein Laserdistanzmessgerät. Es ist bestimmt für Einzelmessungen sowie kontinuierliches Messen von Distanzen.
Distanzen können auf alle unbewegte Ziele gemessen werden, das heißt Beton, Stein, Holz, Plastik, Papier etc. Die Verwendung von Prismen oder anderen stark reflektierenden Zielen ist nicht zulässig und kann das Ergebnis verfälschen.Das Produkt ist zugelassen für Batterien des Typs AAA.
Erläuterung der Displayanzeigen
Hauptmenü![]() |
Winkeleinheit auswählen |
![]() |
Malerfläche bestimmen |
![]() |
Einfacher Pythagoras |
![]() |
Flächen und Volumen messen |
![]() |
Spezialfunktionen auswählen |
![]() |
Trapezfunktion auswählen |
![]() |
Pythagorasfunktion auswählen Für horizontale und diagonale Distanzen, mindestens ein rechter Winkel wird benötigt. |
![]() |
Einstellungen auswählen |
![]() |
Indirekte Messungen durchführen Für Messungen auf unbewegte Objekte wie Wände, keine bestimmten Winkel notwendig. |
![]() |
Ladezustand der Batterien |
![]() |
Messstab nicht ausgeklappt |
![]() |
Messstab ausgeklappt |
![]() |
Messen |
![]() |
Distanzen addieren |
![]() |
Distanzen subtrahieren |
![]() |
Auswählen |
![]() |
Nicht auswählen |
![]() |
Zeit der Messung auswählen |
![]() |
Taschenrechner auswählen |
![]() |
Steigung in Prozent |
![]() |
Metrische Einheiten |
![]() |
Imperiale Einheiten |
![]() |
Steigung in Winkelgrad |
![]() |
Rechteckige Flächen messen |
![]() |
Dreieckige Flächen messen |
![]() |
Volumen messen |
![]() |
Zylindervolumen messen |
![]() |
Außenmessmodus auswählen |
![]() |
Automatischen Helligkeitssensor auswählen |
![]() |
Malerfläche bestimmen |
![]() |
Absteckfunktion auswählen |
![]() |
Min/Max Deltafunktion auswählen |
![]() |
Timer auswählen |
![]() |
Offsetfunktion auswählen |
![]() |
Datenspeicher auswählen |
![]() |
3 Distanzen messen |
![]() |
2 Distanzen, 1 Winkel messen |
![]() |
Einfacher Pythagoras |
![]() |
Doppelter Pythagoras |
![]() |
Zusammengesetzter Pythagoras |
![]() |
Messeinheit. Messeinheit auswählen: ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Messreferenzen. Messreferenz auswählen: ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Winkeleinheit. Winkeleinheit auswählen: ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Expertenmodus auswählen |
![]() |
Favoritenliste verändern |
![]() |
Maßstab aktivieren |
![]() |
Ton ein-/ausschalten |
![]() |
Permanent Laser auswählen |
![]() |
Automatischen Helligkeitssensor wählen |
![]() |
Kalibrierung des Neigungssensors |
![]() |
Geräteinformation anzeigen |
![]() |
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen |
![]() |
Indirekte horizontale Distanz messen |
![]() |
Indirekte vertikale Distanz messen |
![]() |
Messungen an der Decke messendurchführen |
![]() |
Indirekte vertikale Distanz II messen |
Lieferumfang
Laserdistanzmessgerät, 2 Batterien, Bedienungsanleitung, Herstellerzertifikat.Technische Daten
Nennspannung |
3 V |
Nennstrom |
400 mA |
Maximale Einsatzhöhe über Bezugshöhe |
2.000 m (6.561 ft ‒ 10 in) |
Maximale relative Luftfeuchte |
80 % |
Betriebstemperatur |
−10 ℃ … 50 ℃ (14 ℉ … 122 ℉) |
Genauigkeit bei Distanzmessung (2σ, Standardabweichung) |
±1,0 mm |
Genauigkeit bei Neigungsmessung (2σ, Standardabweichung) |
±0,2° |
Ausgangsleistung Laser |
< 1 mW |
Wellenlänge Laser |
639 nm (0,0000252 in) |
Pulsdauer |
< 3,6 ns |
Pulsperiode |
8,3 ns … 243 ns |
Gewicht (inklusive Batterien) |
165 g (5,8 oz) |
Lagertemperatur |
−30 ℃ … 70 ℃ (−22 ℉ … 158 ℉) |
Laserklasse nach EN 60825-1:2007 |
Laserklasse 2 |
Schutzklasse nach IEC 60529 |
IP 65 |
Bedienung
Grundfunktionen
Navigieren Sie mithilfe der Links- bzw. Rechtstaste zu der jeweils gewünschten Funktion.- Zum Auswählen einer Funktion betätigen Sie immer die Messtaste.
Batterien einsetzen

- Klappen Sie das Batteriefach auf und setzen Sie die Batterien ein.
Laserdistanzmessgerät ein- und ausschalten
- Drücken Sie im ausgeschalteten Zustand die Ein-/Austaste oder die Messtaste, um das Gerät einzuschalten.
- Drücken Sie im eingeschalteten Zustand die Ein-/Austaste, um das Gerät auszuschalten.
Messen mit Messspitze

- Klappen Sie die Messspitze um 90° aus. Die Messspitze kann nun als Anschlag verwendet werden.
- Klappen Sie die Messspitze um 180° aus. Die Messreferenz wird automatisch umgestellt.
Messen mit Zieltafel

- Benutzen Sie die Zieltafel, um Distanzen bei folgenden ungünstigen Bedingungen zu messen:
- Die Wand reflektiert aufgrund ihrer Oberfläche nicht.
- Der Messpunkt liegt nicht auf einer Oberfläche.
- Die zu messende Distanz ist sehr groß.
- Die Lichtverhältnisse sind ungünstig (starker Sonnenschein).
- Die Wand reflektiert aufgrund ihrer Oberfläche nicht.
- Addieren Sie bei Messungen mit der Zieltafel 1,2 mm zu den gemessenen Distanzen.
Messmodus
Einzelmessung durchführen
- Zum Aktivieren des Laserstrahles drücken Sie kurz die Messtaste .
- Halten Sie den Laserstrahl auf den Zielpunkt.
- Drücken Sie kurz die Messtaste zur Durchführung der Messung.
- Die gemessene Distanz wird im Display in der unteren Zeile angezeigt.
- Der Messwert der vorherigen Messung wird im Display in der oberen Zeile angezeigt.
- Die gemessene Distanz wird im Display in der unteren Zeile angezeigt.
- Für eine weitere Messung halten Sie den Laser auf den Zielpunkt und starten die Messung erneut mit der Messtaste .
Dauermessung durchführen
- Drücken Sie 2 Sekunden lang die Messtaste .
- Falls der Signalton eingeschaltet ist, erfolgt ein akustisches Signal.
- Falls der Signalton eingeschaltet ist, erfolgt ein akustisches Signal.
- Bewegen Sie das Laserdistanzmessgerät auf das Ziel zu oder vom Ziel weg, bis die gewünschte Distanz erreicht ist.
- Drücken Sie kurz die Messtaste .
- Die gemessene Distanz wird im Display in der unteren Zeile angezeigt.
- Der Messwert der vorherigen Messung wird im Display in der oberen Zeile angezeigt.
- Die gemessene Distanz wird im Display in der unteren Zeile angezeigt.
Winkeleinheit wählen
- Wählen Sie im Menü das Symbol für die Winkeleinheit aus.
- Navigieren Sie mithilfe der Links- bzw. Rechtstaste zur gewünschten Winkeleinheit.
- Wählen Sie die gewünschte Winkeleinheit über die Messtaste aus.
Flächen und Volumen messen
Rechteckige Flächen Messen
- Richten Sie das Gerät auf den Zielpunkt für die Raumbreite und drücken Sie die Messtaste.
- Richten Sie das Gerät auf den Zielpunkt für die Raumlänge und drücken Sie die Messtaste.
Dreieckige Flächen Messen
- Richten Sie das Gerät auf den Zielpunkt und drücken Sie die Messtaste.
- Richten Sie das Gerät auf den Zielpunkt und drücken Sie die Messtaste.
- Richten Sie das Gerät auf den dritten Zielpunkt und drücken Sie die Messtaste.
Volumen messen
- Richten Sie das Gerät auf den Zielpunkt und drücken Sie die Messtaste.
- Richten Sie das Gerät auf den nächsten Zielpunkt und drücken Sie die Messtaste.
- Richten Sie das Gerät auf den nächsten Zielpunkt und drücken Sie die Messtaste.
Zylindervolumen messen
- Richten Sie das Gerät auf den Zielpunkt, um die Höhe des Zylinders zu messen und drücken Sie die Messtaste.
- Richten Sie das Gerät auf den nächsten Zielpunkt, um den Durchmesser des Zylinders zu messen und drücken Sie die Messtaste.
Spezialfunktionen
Automatischer Helligkeitssensor
- Wählen Sie im Menü Spezialfunktionen das Symbol für den automatischen Helligkeitssensor aus.
Malerfläche
- Richten Sie das Gerät auf den Zielpunkt für die erste Raumlänge und drücken Sie die Messtaste.
- Das Ergebnis wird als Zwischenergebnis gespeichert.
- Das Ergebnis wird als Zwischenergebnis gespeichert.
- Richten Sie das Gerät für die nächste Raumlänge aus und führen Sie die Messung mit der Messtaste durch.
- Das zweite Ergebnis wird in der Zwischenergebnistabelle angezeigt. Das fettgedruckte Zwischenergebnis ist die Summe der gemessenen Raumlängen.
- Das zweite Ergebnis wird in der Zwischenergebnistabelle angezeigt. Das fettgedruckte Zwischenergebnis ist die Summe der gemessenen Raumlängen.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang bis alle Raumlängen gemessen sind.
- Drücken Sie die Rechtstaste, um zur Raumhöhe zu wechseln und bestätigen Sie mit der Messtaste.
- Richten Sie das Gerät für die Raumhöhe aus und führen Sie die Messung durch.
- Die Raumhöhe wird gemessen und in der Zwischenergebniszeile angezeigt. Die Malerfläche wird sofort berechnet und in der Ergebniszeile angezeigt.
- Die Raumhöhe wird gemessen und in der Zwischenergebniszeile angezeigt. Die Malerfläche wird sofort berechnet und in der Ergebniszeile angezeigt.
Absteckfunktion
- Geben Sie den Abstand manuell ein. Wählen Sie dazu mit der Links- bzw. Rechtstaste das Tastatursymbol aus und bestätigen Sie mit der Messtaste.
- Wählen Sie die entsprechenden Zahlen aus und bestätigen Sie mit der Messtaste.
- Um den Wert zu bestätigen, wählen Sie das Häkchensymbol in der rechten unteren Ecke.
- Wählen das Fähnchensymbol aus.
- Die von Ihnen gewählte Distanz wird nun innerhalb von zwei Fähnchen angezeigt.
- Die von Ihnen gewählte Distanz wird nun innerhalb von zwei Fähnchen angezeigt.
- Drücken Sie die Messtaste, um mit der Messung zu beginnen.
- Die Pfeile im Bildschirm zeigen, in welche Richtung Sie das Gerät bewegen müssen. Ist die Zieldistanz erreicht, erscheinen ober- und unterhalb der Distanz schwarze Pfeile.
- Die Pfeile im Bildschirm zeigen, in welche Richtung Sie das Gerät bewegen müssen. Ist die Zieldistanz erreicht, erscheinen ober- und unterhalb der Distanz schwarze Pfeile.
- Um die Distanz zu vervielfachen, bewegen Sie sich mit dem Gerät weiter. An der rechten Seite wird angezeigt wie oft Sie die Distanz bereits abgetragen haben.
- Drücken Sie die Messtaste, um die Messung zu beenden.
Min/Max Deltafunktion
- Wählen Sie im Menü Spezialfunktionen das Symbol für die Min/Max Deltafunktion aus.
- Richten Sie das Gerät auf den Zielpunkt und drücken Sie die Messtaste.
- Drücken Sie die Messtaste, um die Messung zu beenden.
- Die zuletzt gemessenen Distanzen werden in der Ergebniszeile angezeigt.
- Die zuletzt gemessenen Distanzen werden in der Ergebniszeile angezeigt.
Datenspeicher
- Wählen Sie im Menü Spezialfunktionen das Symbol für den Datenspeicher aus.
- Um den Datenspeicher zu löschen, halten Sie bei der Datenspeicheranzeige die C-Taste 2 Sekunden lang gedrückt.
Trapezfunktion
Trapezfunktion (3 Distanzen)
- Wählen Sie im Menü Trapezfunktionen das Symbol für die Trapezfunktion für 3 Distanzen aus.
- Richten Sie das Gerät auf den Zielpunkt und drücken Sie die Messtaste.
- Nach dem Messen der ersten Distanz fordert die Grafik automatisch zur nächsten Messung auf.
- Nach dem Messen der ersten Distanz fordert die Grafik automatisch zur nächsten Messung auf.
- Richten Sie das Gerät auf den nächsten Zielpunkt und drücken Sie die Messtaste.
- Richten Sie das Gerät auf den dritten Zielpunkt und drücken Sie die Messtaste.
Trapezfunktion mit Neigung (2 Distanzen, 1 Winkel)
- Wählen Sie im Menü Trapezfunktionen das Symbol für die Trapezfunktion mit Neigung aus.
- Richten Sie das Gerät auf den Zielpunkt und drücken Sie die Messtaste.
- Richten Sie das gerät auf den nächsten Zielpunkt und drücken Sie die Messtaste..
Pythagorasfunktion
Einfacher Pythagoras
- Richten Sie das Gerät auf den Zielpunkt und drücken Sie die Messtaste.
- Richten Sie das Gerät auf den nächsten Zielpunkt und drücken Sie die Messtaste.
Doppelter Pythagoras
- Richten Sie das Gerät auf den Zielpunkt und drücken Sie die Messtaste..
- Richten Sie das Gerät auf den nächsten Zielpunkt und drücken Sie die Messtaste.
- Richten Sie das Gerät auf den dritten Zielpunkt und drücken Sie die Messtaste.
Zusammengesetzter Pythagoras
- Richten Sie das Gerät auf den Zielpunkt und drücken Sie die Messtaste.
- Richten Sie das Gerät auf den nächsten Zielpunkt und drücken Sie die Messtaste.
- Richten Sie das Gerät auf den nächsten Zielpunkt und drücken Sie die Messtaste.
Einstellungen
Favoritenliste verändern
- Navigieren Sie zu der Funktion, die Sie verändern möchten und bestätigen Sie mit der Messtaste.
- Navigieren Sie zu der gewünschten Funktion und bestätigen Sie mit der Messtaste.
Maßstab aktivieren
- Stellen Sie die jeweilige Zahl ein und bestätigen Sie den Wert mit der Messtaste.
- Wählen Sie das Häkchensymbol, um den Wert zu bestätigen.
Kalibrierung des Neigungssensors
- Legen Sie das Gerät auf eine horizontale Fläche und drücken Sie die Messtaste.
- Drehen Sie das Gerät um 180° und drücken Sie die Messtaste.
- Der Neigungssensor ist nun kalibriert.
- Der Neigungssensor ist nun kalibriert.
Indirekte Messungen
Indirekte horizontale Distanz
- Richten Sie das Gerät auf den Zielpunkt und drücken Sie die Messtaste.
- Die Distanz und der Neigungswinkel werden gemessen und in der Zwischenergenbiszeile angezeigt.
- Die Zieldistanz wird sofort berechnet und in der Ergebniszeile angezeigt.
- Die Distanz und der Neigungswinkel werden gemessen und in der Zwischenergenbiszeile angezeigt.
Indirekte vertikale Distanz (2 Winkel, 2 Distanzen)
- Richten Sie das Gerät auf den Zielpunkt und drücken Sie die Messtaste.
- Die erste Distanz und der Winkel werden gemessen und in der Zwischenergebniszeile angezeigt.
- Die Grafik fordert automatisch zur Messung der zweiten Distanz auf.
- Die erste Distanz und der Winkel werden gemessen und in der Zwischenergebniszeile angezeigt.
- Richten Sie das Gerät auf den nächsten Zielpunkt und drücken Sie die Messtaste.
- Die Zieldistanz wird sofort berechnet und in der Ergebniszeile angezeigt.
- Die Zieldistanz wird sofort berechnet und in der Ergebniszeile angezeigt.
Messungen an der Decke
- Richten Sie das Gerät auf den Zielpunkt und drücken Sie die Messtaste.
- Die erste Distanz und der Winkel werden gemessen und in der Zwischenergebniszeile angezeigt.
- Die Grafik fordert automatisch zur Messung der zweiten Distanz auf.
- Die erste Distanz und der Winkel werden gemessen und in der Zwischenergebniszeile angezeigt.
- Richten Sie das Gerät auf den nächsten Zielpunkt und drücken Sie die Messtaste.
- Die Zieldistanz wird sofort berechnet und in der Ergebniszeile angezeigt.
- Die Zieldistanz wird sofort berechnet und in der Ergebniszeile angezeigt.
Indirekte vertikale Distanz II (2 Winkel, 1 Distanz)
- Richten Sie das Gerät auf den Zielpunkt und drücken Sie die Messtaste.
- Die erste Distanz und der Winkel werden gemessen und in der Zwischenergebniszeile angezeigt.
- Die Grafik fordert automatisch zur Messung der zweiten Distanz auf.
- Die erste Distanz und der Winkel werden gemessen und in der Zwischenergebniszeile angezeigt.
- Richten Sie das Gerät auf den nächsten Zielpunkt und drücken Sie die Messtaste.
- Die Zieldistanz wird sofort berechnet und in der Ergebniszeile angezeigt.
- Die Zieldistanz wird sofort berechnet und in der Ergebniszeile angezeigt.
Pflege, Transport und Lagerung
Reinigung
- Berühren Sie die Linse nicht mit den Fingern.
- Reinigen Sie die Linse durch Abblasen oder mit einem sauberen, weichen Tuch.
- Verwenden Sie keine anderen Flüssigkeiten als reinen Alkohol oder Wasser.
Transport
- Verwenden Sie für den Transport oder Versand Ihrer Ausrüstung entweder die Hilti Verpackung oder eine gleichwertige Verpackung.
Lagerung und Trocknung
- Lagern Sie das Produkt nicht in nassem Zustand. Lassen Sie es trocknen, bevor Sie es verstauen und lagern.
- Beachten Sie für die Lagerung oder den Transport Ihrer Ausrüstung die Temperaturgrenzwerte, die in den Technischen Daten angegeben sind.
- Führen Sie nach längerer Lagerung oder längerem Transport Ihrer Ausrüstung vor Gebrauch eine Kontrollmessung durch.
Entsorgung

Gemäß Europäischer Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.
Herstellergewährleistung
- Bitte wenden Sie sich bei Fragen zu den Gewährleistungsbedingungen an Ihren lokalen Hilti Partner.