Sprache

DX 9–ENP

Original-Bedienungsanleitung

Angaben zur Bedienungsanleitung

Zu dieser Bedienungsanleitung

  • Lesen Sie vor Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung durch. Dies ist Voraussetzung für sicheres Arbeiten und störungsfreie Handhabung.
  • Beachten Sie die Sicherheits- und Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung und auf dem Produkt.
  • Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer am Produkt auf und geben Sie das Produkt nur mit dieser Bedienungsanleitung an andere Personen weiter.

Zeichenerklärung

Warnhinweise

Warnhinweise warnen vor Gefahren im Umgang mit dem Produkt. Folgende Signalwörter werden verwendet:
GEFAHR
GEFAHR !
  • Für eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führt.
WARNUNG
WARNUNG !
  • Für eine möglicherweise drohende Gefahr, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen kann.
VORSICHT
VORSICHT !
  • Für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu Körperverletzungen oder zu Sachschäden führen kann.

Symbole in der Bedienungsanleitung

Folgende Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet:
Image alternative Bedienungsanleitung beachten
Image alternative Anwendungshinweise und andere nützliche Informationen
Image alternative Umgang mit wiederverwertbaren Materialien
Image alternative Elektrogeräte und Akkus nicht in den Hausmüll werfen

Symbole in Abbildungen

Folgende Symbole werden in Abbildungen verwendet:
Image alternative Diese Zahlen verweisen auf die jeweilige Abbildung am Anfang dieser Bedienungsanleitung.
Image alternative Die Nummerierung gibt eine Abfolge der Arbeitsschritte im Bild wieder und kann von den Arbeitsschritten im Text abweichen.
Image alternative Positionsnummern werden in der Abbildung Übersicht verwendet und verweisen auf die Nummern der Legende im Abschnitt Produktübersicht .
Image alternative Dieses Zeichen soll ihre besondere Aufmerksamkeit beim Umgang mit dem Produkt wecken.

Produktabhängige Symbole

Symbole am Produkt

Folgende Symbole werden am Produkt verwendet:
Image alternative Warnung vor heißer Oberfläche

Gebotszeichen

Folgende Gebotszeichen werden am Produkt verwendet:
Image alternative Schutzhandschuhe benutzen
Image alternative Allgemeines Gebotszeichen
Image alternative Bedienungsanleitung lesen
Image alternative Schutzhelm benutzen
Image alternative Augenschutz benutzen
Image alternative Gehörschutz benutzen

Produktinformationen

Image alternative Produkte sind für den professionellen Benutzer bestimmt und dürfen nur von autorisiertem, eingewiesenem Personal bedient, gewartet und instand gehalten werden. Dieses Personal muss speziell über die auftretenden Gefahren unterrichtet sein. Vom Produkt und seinen Hilfsmitteln können Gefahren ausgehen, wenn sie von unausgebildetem Personal unsachgemäß behandelt oder nicht bestimmungsgemäß verwendet werden.
Typenbezeichnung und Seriennummer sind auf dem Typenschild angegeben.
  • Übertragen Sie die Seriennummer in die nachfolgende Tabelle. Die Produktangaben benötigen Sie bei Anfragen an unsere Vertretung oder Servicestelle.
    Produktangaben
    Bolzensetzgerät
    DX 9–ENP
    Generation
    01
    Serien-Nr.

Sicherheit

Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise für pulverbetriebene Direktmontagegeräte

  • Nehmen Sie keine Manipulationen bzw. Veränderungen am Setzgerät vor.
  • Verwenden Sie immer aufeinander abgestimmte Setzgeräte, Ausrüstungsteile (Standplatten, Bolzenführungen, Magazine, Kolben und Zubehör) und Verbrauchsmittel (Befestigungselemente und Kartuschen).
  • Überprüfen Sie Setzgerät und Zubehör auf eventuelle Beschädigungen.
  • Bewegliche Teile müssen einwandfrei funktionieren und dürfen nicht klemmen. Beachten Sie die Hinweise zu Reinigen und Ölen in dieser Bedienungsanleitung.
  • Alle Teile müssen richtig montiert sein um den einwandfreien Betrieb des Setzgeräts zu gewährleisten. Beschädigte Teile müssen sachgemäß durch den Hilti Service repariert oder ausgetauscht werden, soweit nichts anderes in der Bedienungsanleitung angegeben ist.
  • Verwenden Sie nur Hilti DX-Kartuschen oder andere geeignete Kartuschen, die den Mindestsicherheitsanforderungen entsprechen.
  • Verwenden Sie das Setzgerät nur für die in der bestimmungsgemäßen Verwendung definierten Anwendungen.
  • Setzen Sie keine Befestigungselemente in ungeeignetes Untergrundmaterial, z. B. in zu dünnes, zu hartes oder zu sprödes Material. Das Setzen in diese Materialien kann Befestigungselementbruch, Absplittern oder Durchsetzen verursachen. Beispiele für ungeeignete Materialien sind:
  • Schweißnähte in Stahl, Gusseisen, Glas, Marmor, Kunststoff, Bronze, Messing, Kupfer, Isolationsmaterial, Hohlziegel, Keramikziegel, dünne Bleche (< 4 mm) und Gasbeton.
  • Beachten Sie das Hilti 'Handbuch der Befestigungstechnik' oder den entsprechenden lokalen Hilti 'Technischen Leitfaden der Befestigungstechnik'. Beachten Sie zusätzlich immer die Bedienungsanleitung des zu setzenden Befestigungselements.
Anforderungen vor Gebrauch
  • Sie dürfen dieses Setzgerät nur bedienen oder warten, wenn Sie dazu befugt sind und über die möglichen Gefahren unterrichtet wurden.
  • Tragen Sie während der Benutzung Ihre persönliche Schutzausrüstung.
  • Tragen Sie eine geeignete Schutzbrille und einen Schutzhelm.
  • Tragen Sie Schutzhandschuhe. Das Setzgerät kann kann durch den Betrieb heiß werden.
  • Tragen Sie einen Gehörschutz. Die Zündung einer Treibladung kann das Gehör schädigen.
  • Tragen Sie rutschfestes Schuhwerk.
Sicherheit am Arbeitsplatz
  • Halten Sie Ihren Arbeitsplatz in Ordnung. Halten Sie das Arbeitsumfeld frei von Gegenständen, an denen Sie sich verletzen könnten. Unordnung im Arbeitsbereich kann zu Unfällen führen.
  • Sorgen Sie für gute Beleuchtung des Arbeitsbereiches und sorgen Sie in geschlossenen Räumen zusätzlich für ausreichende Belüftung.
Sicherheit von Personen
  • Pressen Sie das Setzgerät niemals gegen Ihre Hand oder einen anderen Körperteil! Richten Sie das Setzgerät niemals auf andere Personen!
  • Pressen Sie das Setzgerät nicht mit der Hand an Magazin oder Bolzenführung, Kolben oder Kolbenführung oder einem aufgesteckten Befestigungselement zusammen. Durch Zusammenpressen des Setzgeräts von Hand kann das Setzgerät einsatzbereit gemacht werden, auch wenn keine Bolzenführung montiert ist. Dadurch entsteht die Gefahr schwerer Verletzungen für Sie und Andere.
  • Alle in der Nähe befindlichen Personen müssen Gehörschutz, Augenschutz und Schutzhelm tragen.
  • Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Direktmontagegerät. Benutzen Sie das Setzgerät nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Beenden Sie die Arbeit bei Schmerzen oder Unwohlsein. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Setzgeräts kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
  • Vermeiden Sie eine ungünstige Körperhaltung. Sorgen Sie für sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.
  • Halten Sie bei der Betätigung des Setzgeräts die Arme gebeugt und nicht gestreckt.
  • Halten Sie beim Arbeiten andere Personen, insbesondere Kinder, vom Wirkungsbereich fern.
Sorgfältiger Umgang und Gebrauch von Direktmontagegeräten
  • Benutzen Sie das Setzgerät nur bestimmungsgemäß und in einwandfreiem Zustand und nicht für solche Zwecke, für die es nicht vorgesehen ist.
  • Benutzen Sie das Setzgerät nicht an Orten, an denen Brand- und Explosionsgefahr besteht.
  • Vergewissern Sie sich vor dem Setzen von Befestigungselementen, dass sich niemand in Setzrichtung hinter dem Bauteil befindet, in das die Befestigungselemente gesetzt werden. Gefahr durch durchschlagende Befestigungselemente!
  • Achten Sie darauf, dass die Mündung des Setzgeräts niemals gegen Sie oder andere Personen gerichtet ist.
  • Halten Sie das Setzgerät nur an den vorgesehenen Griffflächen.
  • Halten Sie Griffflächen trocken, sauber und frei von Öl und Fett.
  • Betätigen Sie den Abzug nur, wenn das Setzgerät vollständig und senkrecht auf dem Untergrund angepresst ist.
  • Prüfen Sie vor der Arbeit die gewählte Energieeinstellung.
  • Setzen Sie Befestigungselemente zur Probe auf dem Untergrund.
  • Setzen Sie das Setzgerät immer auf glatte, ebene und freie Oberflächen an, die vom Untergrund vollständig getragen werden.
  • Halten Sie das Setzgerät beim Setzen immer rechtwinklig zum Untergrund. Dadurch verringern Sie das Risiko des Ablenkens eines Befestigungselement vom Untergrundmaterial.
  • Setzen Sie keine Befestigungselemente in bestehende Löcher, außer wenn es von Hilti empfohlen wird (z. B. DX-Kwik).
  • Setzen Sie keine bereits verwendeten Befestigungselemente - Verletzungsgefahr! Verwenden Sie ein neues Befestigungselement.
  • Ein nicht tief genug eingetriebenes Befestigungselement darf nicht nachgesetzt werden! Das Befestigungselement könnte brechen.
  • Halten Sie die erforderlichen Randabstände und die Abstände zwischen Befestigungselementen ein (siehe Kapitel Mindestabstände).
  • Lassen Sie ein geladenes Setzgerät nie unbeaufsichtigt.
  • Entladen Sie das Setzgerät (Kartusche und Befestigungselemente) immer vor Reinigungs-, Service- und Unterhaltsarbeiten, bei Wechsel der Bolzenführung, bei Arbeitsunterbrechung sowie für die Lagerung.
  • Transportieren und lagern Sie das Setzgerät im dafür vorgesehenen Hilti Koffer.
  • Bewahren Sie nicht in Gebrauch stehende Setzgeräte entladen an einem trockenen, sicheren und für Kinder unzugänglichen Ort auf.
Thermische Sicherheitsmaßnahmen
  • Überschreiten Sie nicht die im Kapitel Technische Daten empfohlene maximale Setzfrequenz.
  • Sollte das Setzgerät überhitzt sein oder der Kartuschenstreifen deformieren oder schmelzen, entfernen Sie den Kartuschenstreifen und lassen Sie das Setzgerät abkühlen.
  • Demontieren Sie das Setzgerät nicht, wenn es heiß ist. Lassen Sie das Setzgerät abkühlen.
Explosionsgefahr bei Kartuschen
  • Verwenden Sie nur Kartuschen, die für das Setzgerät geeignet beziehungsweise zugelassen sind.
  • Entfernen Sie den Kartuschenstreifen, wenn Sie eine Pause machen, die Arbeit beendet haben oder das Setzgerät transportieren.
  • Versuchen Sie nicht, Befestigungselemente und/oder Kartuschen mit Gewalt aus dem Magazinstreifen oder dem Setzgerät zu entfernen.
  • Lagern Sie ungebrauchte Kartuschen entsprechend den Lagerungsvorschriften für Kartuschen für pulverbetriebene Setzgeräte (z. B. trocken, Temperatur zwischen 5 °C und 25 °C) und an einem abgesicherten Ort.
  • Lassen Sie ungebrauchte oder teilweise gebrauchte Kartuschenstreifen nicht herumliegen. Sammeln Sie die gebrauchten Kartuschenstreifen ein und lagern Sie die Kartuschenstreifen an einem geeigneten Ort.
  • Beachten Sie alle Hinweise zu Sicherheit, Handhabung, Lagerung im Sicherheitsdatenblatt der Kartuschen.

Beschreibung

Produktübersicht

Image alternative
  1. Display
  2. Bluetooth-Taste
  3. Reset-Taste
  4. Handgriff
  5. Kartuschen-Einlasskanal
  6. Leistungsregulierrad
  7. Drehhülse
  8. Mündungsteil (austauschbar)
  9. Standplatte
  10. Magazin-Entriegelungsknopf
  11. Tragegriff
  12. Magazin
  13. Auslösetaste
  14. Kartuschen-Auslassöffnung
  15. Klinke

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das beschriebene Produkt ist ein Bolzensetzgerät zum Setzen von speziellen Befestigungselementen zur Befestigung von Trapezprofilblechen auf Stahlträgern.

Möglicher Fehlgebrauch

Das Bolzensetzgerät darf nicht in brand- oder explosionsgefährdeter Umgebung betrieben werden.
Das Bolzensetzgerät darf nicht mit anderen als den für das Bolzensetzgerät zugelassenen Kartuschen und Befestigungselementen verwendet werden.
Die Befestigungselemente dürfen nicht in andere Materialien als Baustahl eingetrieben werden, insbesondere nicht in gehärteten Stahl, spröden Stahl, Gusseisen und Federstahl.

Sicherheitseinrichtungen

Das Bolzensetzgerät bietet 5-fachen Schutz zur Sicherheit des Gerätebenutzers und seines Arbeitsumfeldes.
KolbenprinzipDie Energie der Treibladung wird auf einen Kolben übertragen, dessen beschleunigte Masse den Nagel in den Untergrund treibt.
Durch die Verwendung des Kolbenprinzips ist das Gerät als ein „Low Velocity Tool“ zu klassifizieren. Rund 95 % der kinetischen Energie befindet sich im Kolben. Da der Kolben in jedem Fall am Ende des Setzvorgangs im Gerät abgestoppt wird, verbleibt überschüssige Energie im Gerät. Somit sind bei korrekter Anwendung gefährliche Durchschüsse mit Elementaustrittsgeschwindigkeiten von mehr als 100 m/s praktisch unmöglich.
FallsicherungDurch die Koppelung von Zündmechanismus und Anpressweg ist eine Fallsicherung gegeben.
AbzugsicherungDie Abzugsicherung gewährleistet, dass bei alleiniger Betätigung des Abzugs der Setzvorgang nicht ausgelöst wird. Ein Setzvorgang lässt sich nur auslösen, wenn das Gerät zusätzlich auf einen festen Untergrund angepresst wird.
AnpresskraftsicherungDie Anpresskraftsicherung macht eine Anpresskraft von mindestens 250 N erforderlich, sodass nur mit vollständig angepresstem Gerät ein Setzvorgang durchgeführt werden kann.
AuslösesicherungDas Gerät verfügt über eine Auslösesicherung. Das bedeutet, dass bei betätigtem Abzug und anschließendem Anpressen des Geräts kein Auslösen erfolgt. Das Gerät kann nur ausgelöst werden, wenn es vorher vollständig an eine feste Oberfläche angepresst und erst danach der Abzug betätigt wird.

Mindestabstände und Randabstände

Bei der Befestigung müssen Sie Mindestabstände einhalten. Diese können produktspezifisch voneinander abweichen.
Beachten Sie die Anwendungshinweise in der Bedienungsanleitung des verwendeten Setzelements, im Hilti Handbuch der Befestigungstechnik oder im entsprechenden lokalen Hilti 'Technischen Leitfaden der Befestigungstechnik'.

Serviceanzeige

Die im Handgriff integrierte Serviceanzeige besteht aus dem Display sowie der Bluetooth- und der Reset-Taste.
Das Display zeigt die Temperatur des Bolzensetzgerätes an, um Probleme durch Überhitzung durch eine Anpassung der Arbeitsgeschwindigkeit vermeiden zu können.
In der Serviceanzeige werden die Setzungen gezählt und bei Erreichen der programmierten Grenzwerte die fällige Reinigung bzw. die fällige Wartung des Gerätes angezeigt.
Über Bluetooth können die in der Serviceanzeige aufgezeichneten Daten der Setzungen sowie andere Daten (z. B. die Seriennummer des Geräts, die Anzahl ausgeführter Setzungen oder das Datum des letzten Geräteservice usw.) per Handy-App Hilti Connect ausgelesen werden.
Nach erfolgter Reinigung wird über die Reset-Taste der Zähler für die Setzungen bis zur nächsten fälligen Reinigung zurückgesetzt.
Die Wartungsanzeige sowie der interne Zähler für die Setzungen bis zur nächsten fälligen Wartung werden vom Hilti Service nach erfolgter Wartung des Geräts zurückgesetzt.
Über die Handy-App kann ein Demo-Modus aktiviert werden, in dem innerhalb von 48 Setzungen dem Anwender die verschiedenen Meldungen des Service-Interface, bis hin zur fälligen Wartung, präsentiert werden.
Über die Handy-App kann der Demo-Modus wieder deaktiviert werden. Nach 15 Minuten wird der Demo-Modus automatisch wieder deaktiviert.
Im Demo-Modus entspricht die Anzeige nicht dem tatsächlichen Zustand des Geräts.
Die Setzungen werden auch im Demo-Modus erfasst, die Zählerstände entsprechen somit immer den tatsächlichen Werten.

Displayanzeigen

Display Serviceanzeige
Image alternative
  1. Oberer Bereich
  2. Mittlerer Bereich
  3. Unterer Bereich
Anzeigen im oberen Teil des Displays
Symbol
Erläuterung
Image alternative Das Bluetooth-Symbol wird angezeigt, wenn Bluetooth eingeschaltet ist.
Image alternative Das Schraubenschlüssel-Symbol erscheint bei fälliger Wartung.
Das Bolzensetzgerät ist durch den Hilti Service warten zu lassen.
Anzeige im mittleren Teil des Displays
WARNUNG
Verletzungsgefahr durch Selbstzündung bei zu hohen Temperaturen! Bei einer Selbstzündung der Kartuschen können herumfliegende Splitter Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben.
  • Beachten Sie die Anzeigen im Display und die dazugehörige Erläuterung in der Bedienungsanleitung.
  • Entfernen Sie bei Arbeitsunterbrechungen sofort die Kartuschen aus dem Gerät.
  • Wenn sich die Kartuschen nicht aus dem Gerät entnehmen lassen, legen Sie das Gerät ab und sorgen Sie dafür, dass alle Personen einen Sicherheitsabstand von 3 m zu dem Gerät einhalten, bis der Zeiger der Temperaturanzeige ganz links steht. Kontaktieren Sie umgehend den Hilti Service.
Gerätetemperatur
Anzeige
Erläuterung
Normal
Image alternative
Im mittleren Bereich wird die Gerätetemperatur angezeigt.
Die Gerätetemperatur liegt hier im normalen Bereich.
Hoch
Image alternative
Die Gerätetemperatur ist hoch. Gefahr durch Selbstzündung! Verringern Sie die Setzrate, damit die Temperatur wieder in den mittleren Bereich zurückkehren kann.
Zu hoch
Image alternative
Die Gerätetemperatur ist extrem hoch. Gefahr durch Selbstzündung! Ein Warnzeichen weist darauf hin, dass die Kartuschen vorzeitig zünden und Elementstreifen schmelzen können, wenn die Kartuschenstreifen oder Elementstreifen im Gerät stillstehen.
  • Unterbrechen Sie die Arbeit mit dem Produkt. Nehmen Sie die Arbeit erst wieder auf, wenn die Gerätetemperatur im Normalbereich ist.
Anzeigen im unteren Teil des Displays
Anzeige
Erläuterung
Image alternative Am linken unteren Rand wird mit einer Balkenanzeige von 1 bis 7 Segmenten der Zählerstand bis zur nächsten fälligen Reinigung des Gerätes angezeigt.
Die Reinigung steht somit in der nächsten Zeit noch nicht an.
Image alternative Die angezeigten 7 Segmente zeigen an, dass eine Reinigung in absehbarer Zeit erfolgen muss.
Image alternative Die max. Anzahl von Setzungen wurde erreicht, das Gerät muss gereinigt werden.
Image alternative Das schwarze Quadrat am rechten unteren Rand zeigt an, dass der Demo-Modus aktiv ist. Die Anzeige zeigt in diesem Fall nicht den tatsächlichen Zustand des Gerätes an.
Über die Handy-App Hilti Connect kann der Demo-Modus deaktiviert werden. Nach 15 Minuten wird der Demo-Modus automatisch wird deaktiviert.

Bluetooth ®

Die Bluetooth ® -Wortmarke wie auch die Bildzeichen (Logos) sind eingetragene Warenzeichen und Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Verwendung dieser Wortmarke/Bildzeichen durch die Hilti Aktiengesellschaft erfolgt unter Lizenz.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Produkt ist mit einem Bluetooth ® Low Energy Module ausgestattet welches die Statusüberprüfung eines Gerätes sowie die Übertragung von Einstellungen und Daten basierend auf Bluetooth ® -Funktechnologie ermöglicht, eine drahtlose Datenübertragung, über die zwei Bluetooth-fähige Produkte über eine kurze Distanz miteinander kommunizieren können. Dieses Produkt ist entwickelt um die Kommunikation und den Datentransfer mit Mobiltelefonen und Hilti Gateways zu ermöglichen. Das Gerät kann Datenmerkmale wie Standort des empfangenden Endgerätes, die Laufzeit, die Gesamtzahl der Anwendungen, die Anzahl der Anwendungen während des Intervalls und den Zeitstempel der Übertragung senden. Informationen zu angebotenen Connectivity-Funktionen erhalten Sie in der entsprechenden Hilti Applikation (App) oder in der Bedienungsanleitung des verwendeten Gerätes.

Datenübertragung über Bluetooth ®

Das Sendeintervall kann variieren, abhängig von der verfügbaren Energiequelle des Gerätes. Die Reichweite kann je nach äußeren Bedingungen, einschließlich des verwendeten Empfangsgeräts, stark variieren. Innerhalb von geschlossenen Räumen und durch metallische Barrieren (z. B. Wände, Regale, Koffer etc.) kann die Bluetooth ® -Reichweite deutlich geringer sein. Je nach Umgebung können mehrere Sendeintervalle benötigt werden, ehe das Gerät erkannt wird.
Sollte das Gerät nicht erkannt werden, überprüfen Sie folgendes:
Ist die Entfernung zum mobilen Endgerät zu groß?
→ Verringern Sie den Abstand zwischen mobilen Endgerät und Gerät.

Installation und Einrichtung der App

Um die Connectivity-Funktionen verwenden zu können, müssen Sie zuerst die entsprechende Hilti App installieren.
(1.) Laden Sie sich die App über einen entsprechenden App-Store (Apple App Store, Google Play Store) herunter.
Ein Benutzerkonto bei dem entsprechenden App-Store wird vorausgesetzt.
(2.) Nachdem Sie die App das erste Mal starten, loggen Sie sich bitte mit Ihrem Account ein oder registrieren Sie sich.
(3.) Das Display Ihres mobilen Endgeräts zeigt alle weiteren Schritte zur Verbindung des Gerätes mit dem mobilen Endgerät.
Führen Sie zuerst das Tutorial der App vollständig durch. Dadurch erhalten Sie einen besseren Überblick über den Verbindungsvorgang und die Verwendung der Connectivity-Funktionen.

Anforderungen an Kartuschen

WARNUNG
Verletzungsgefahr durch unerwartete Explosion! Bei Kartuschen, die die Mindestsicherheitsanforderungen nicht erfüllen, können sich Ablagerungen aus unverbranntem Pulver bilden. Eine plötzliche Explosion und schwere Verletzungen des Anwenders und Personen in dessen Umgebung können daraus resultieren.
  • Verwenden Sie ausschließlich Kartuschen, die den Mindestsicherheitsanforderungen Ihrer örtlichen gesetzlichen Regelungen entsprechen!
  • Halten Sie die Wartungsintervalle ein und lassen Sie das Setzgerät regelmäßig durch den Hilti-Service reinigen!
Verwenden Sie nur die in dieser Tabelle aufgelisteten Hilti DX-Kartuschen oder andere geeignete Kartuschen, die den Mindestsicherheitsanforderungen entsprechen:
  • Für EU- und EFTA-Länder gilt, dass die Kartuschen CE-konform sein müssen und die CE-Kennzeichnung tragen müssen.
  • Für das Vereinigte Königreich gilt, dass die Kartuschen UKCA-konform sein müssen und die UKCA-Kennzeichnung tragen müssen.
  • Für die USA gilt, dass die Kartuschen den Bestimmungen der ANSI A10.3-2020 entsprechen müssen.
  • Für die außereuropäischen C.I.P.-Staaten gilt, dass die Kartuschen eine C.I.P.-Zulassung für das verwendete DX-Setzgerät haben müssen.
  • Für die restlichen Länder gilt, dass die Kartuschen den Rückstandstest nach EN 16264 bestanden haben und eine entsprechende Deklarierung des Herstellers aufweisen müssen.
Kartuschen
Artikelnummer
Bestell-Bezeichnung
Anmerkung
2128213
6.8/18 M40 schwarz
sehr stark
2128211
6.8/18 M40 rot
stark

Lieferumfang

Bolzensetzgerät, Koffer, Reinigungsset, Schaber, Einstoßer, Hilti Spray, Bedienungsanleitung.
Weitere für Ihr Produkt zugelassene Systemprodukte finden Sie in Ihrem Hilti Store oder unter: www.hilti.group

Technische Daten

Gerätedaten


DX 9–ENP
Gewicht
27,6 lb
(12,5 kg)
Abmessungen (L × B × H)
38,8 in × 14,4 in × 6,9 in
(985 mm × 365 mm × 175 mm)
Magazinkapazität
40 Nägel / 40 Kartuschen
Einsetzbare Kartuschen
6.8/18 M40 rot, schwarz, blau
Einsetzbare Befestigungselemente
X‑ENP 19
Setzfrequenz
0,333 Hz
(1.200/h)
Dicke des Stahluntergrundes
≥ 0,2 in
(≥ 6 mm)
Anpressweg
3,5 in
(89 mm)
Anpresskraft
≥ 56 lbf … < 74 lbf
(≥ 250 N … < 330 N)
Anwendungstemperatur (Umgebungstemperatur)
5 ℉ … 122 ℉
(−15 ℃ … 50 ℃)

Geräuschinformation

Die aufgeführten Schallwerte wurden unter folgenden Rahmenbedingungen ermittelt:
Rahmenbedingungen für Schallmesswerte
Bolzensetzgerät
DX 9–ENP
Modell
Serie
Kaliber
6.8/18 schwarz
Leistungseinstellung
4
Anwendung
Befestigung auf Stahlplatte (Brinellhärte 610 N/mm2) mit X‑ENP‑19 L15MXR
Geräuschinformation gemäß EN 15895
Emissions-Schalldruckpegel (LpA)
103 dB(A)
Unsicherheit Schalldruckpegel (KpA)
2 dB(A)
Schallleistungspegel (LWA)
113 dB(A)
Unsicherheit Schallleistungspegel (KWA)
2 dB(A)
Emissions-Spitzenschalldruckpegel (LpC, peak)
137 dB(C)
Unsicherheit Spitzenschalldruckpegel (KpCpeak)
2 dB(C)

Vibration

Der gemäß 2006/42/EC anzugebende Schwingungswert überschreitet nicht 2,5 m/s².

Arbeitsvorbereitung

Position der Befestigungselemente festlegen

Um Fehlsetzungen zu vermeiden, gehen Sie wie folgt vor:
  • Markieren Sie beim Auflegen der Trapezbleche auf die Stahltträger den Bereich, im dem die Befestigungselemente gesetzt werden können, mit einem wasserfesten Stift.
    Gehen Sie so bei jedem einzelnen Trapezblech vor. Es reicht nicht, Anfang und Ende des Trägers zu markieren und nachträglich eine gerade Linie zu ziehen, da die Trägerkonstruktion Krümmungen aufweisen kann.

Einsatzbereitschaft des Bolzensetzgerätes prüfen

Diese Prüfung sollte immer direkt vor dem Einsatz des Bolzensetzgerätes sowie nach dem Wiederzusammenbau des Gerätes nach der Reinigung oder der regelmäßigen Prüfung des Kolbens und des Kolbenstoppers erfolgen.
  1. Stellen Sie sicher, dass sich im Gerät weder Kartuschenstreifen noch Elementstreifen befinden.
Image alternative
  1. Prüfen Sie das Bolzensetzgerät auf sichtbare Schäden, insbesondere an den im Bild dargestellten Bauteilen.
    Ergebnis Sichtbare Beschädigung vorhanden
    • Lassen Sie das Gerät vom Hilti Service reparieren.
  1. Pressen Sie das Gerät soweit an, bis Sie einen deutlichen Widerstand spüren und prüfen Sie die Stellung des Druckstiftes.
    Ergebnis 1 / 2Der Druckstift wurde nicht heruntergedrückt, die Feder am Druckstift ist nicht zusammengedrückt.
    Das Gerät hat keinen Nagel erkannt und lässt sich daher nicht anpressen. Das Gerät arbeitet korrekt.
    Ergebnis 2 / 2Der Druckstift ist ganz heruntergedrückt, die Feder am Druckstift ist zusammengedrückt, bei Betätigung der Auslösetasten ist ein Klickgeräusch zu hören.
    Der Schieber ist evtl. verklemmt. Das Gerät sollte nochmals gereinigt und die Prüfung wiederholt werden. Sollte das Problem weiterhin bestehen, muss das Gerät vom Hilti Service repariert werden.
  2. Entspannen Sie das Gerät.
  3. Laden Sie Elementstreifen, aber keine Kartuschenstreifen .
  4. Pressen Sie das Gerät erneut an und prüfen Sie, ob Sie bei Betätigung der Auslösetasten ein Klickgeräusch hören.
    Ergebnis 1 / 3Das Gerät lässt sich nicht ganz anpressen, ein Auslösen ist nicht möglich.
    • Stellen Sie sicher, dass die Drehhülse verschlossen ist. Ggf. drehen Sie die Drehhülse bis zum Anschlag nach links.
    • Prüfen Sie die Stellung des Schiebers. Wenn der Schieber nicht deutlich nach links verschoben ist, lassen Sie das Gerät vom Hilti Service reparieren.
    Ergebnis 2 / 3Das Gerät lässt sich ganz anpressen (Feder am Druckstift ist ganz zusammengedrückt), bei Betätigung der Auslösetasten ist ein Klickgeräusch zu hören.
    Die Nageldetektion des Gerätes arbeitet fehlerfrei, das Gerät kann eingesetzt werden.
    Ergebnis 3 / 3Das Gerät lässt sich ganz anpressen (Feder am Druckstift ist ganz zusammengedrückt), bei Betätigung der Auslösetasten ist aber kein Klickgeräusch zu hören.
    • Lassen Sie das Gerät vom Hilti Service reparieren.

Elementstreifen laden

Image alternative
  1. Führen Sie 4 Elementstreifen von oben in das Magazin.
    Material
    Befestigungselemente
    X‑ENP 19
  2. Drücken Sie den letzten Elementstreifen bündig auf Anschlag in das Magazin.

Kartuschenstreifen laden

Image alternative
  1. Führen Sie den Kartuschenstreifen von oben in den Kartuschen-Einlasskanal.
    Material
    Kartusche 6.8/18 M40 rot, schwarz, blau (siehe Kartuschenempfehlung in der Anleitung des Befestigungselementes)
  2. Drücken Sie den Kartuschenstreifen in den Kartuschen-Einlasskanal, bis er bündig mit der Oberkante des Kartuschen-Einlasskanals abschließt.

Drehhülse öffnen

Bei Verklemmen des Bolzensetzgeräts können Sie sich Zugang zur Klinke verschaffen, um mögliche Ursachen zu beheben.
Image alternative
  • Drehen Sie die Drehhülse bis zum Anschlag. Nehmen Sie ggf. den Schaber oder ein anderes Werkzeug zuhilfe.

Drehhülse schließen

Bei nicht geschlossener Drehhülse kann das Bolzensetzgerät nicht vollständig angepresst werden und ist somit nicht funktionsfähig.
Image alternative
  1. Prüfen Sie, ob der Schlitz an der Vorderseite des Geräts geschlossen ist.
    • Der Schlitz ist nicht vollständig geschlossen.
  2. Drehen Sie die Drehhülse bis zum Anschlag. Nehmen Sie ggf. den Schaber oder ein anderes Werkzeug zuhilfe.

Bedienung

WARNUNG
Verletzungsgefahr durch unbeabsichtigtes Auslösen! Ein geladenes Setzgerät kann jederzeit einsatzbereit gemacht werden. Unbeabsichtigt ausgelöste Setzungen können Sie und andere Personen gefährden.
  • Entladen Sie immer das Setzgerät (Kartuschen und Befestigungselemente), wenn Sie die Arbeit mit dem Setzgerät unterbrechen.
  • Stellen Sie vor allen Wartungs-, Reinigungs- und Rüsttätigkeiten sicher, dass sich keine Kartuschen und keine Befestigungselemente im Setzgerät befinden.
WARNUNG
Gefahr durch heiße Oberflächen! Das Setzgerät kann durch den Einsatz heiß werden.
  • Tragen Sie Schutzhandschuhe.
Ist der Widerstand beim Einsetzen des Kartuschenstreifens ungewöhnlich hoch, prüfen Sie ob der Kartuschenstreifen mit diesem Setzgerät kompatibel ist.
Verwenden Sie für Arbeiten, die umherfliegende Splitter verursachen können, immer die Schutzkappe.
Beachten Sie die Sicherheits- und Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung und auf dem Produkt.
Anwendungshinweise zur Sicherheit
Beispielabbildung
Beschreibung
Image alternative Pressen Sie das Setzgerät nicht gegen Körperteile!
Durch Anpressen auf ein Körperteil (z. B. Hand) kann das Setzgerät einsatzbereit gemacht werden. Dadurch besteht die Gefahr der Setzung in Körperteile.
Image alternative Ziehen Sie das Magazin oder andere Bolzenführungen nicht mit der Hand zurück!
Durch Zurückziehen des Magazins mit der Hand kann das Setzgerät einsatzbereit gemacht werden. Dadurch besteht die Gefahr der Setzung in Körperteile.

Befestigungselemente setzen

VORSICHT
Verletzungsgefahr! Bei extrem heißem Gerät (siehe Serviceanzeige) können Kartuschen durch die Hitzeeinwirkung gezündet werden und Splitter umherfliegen.
  • Entfernen Sie bei Arbeitsunterbrechungen sofort die Kartuschen aus dem Gerät.
  • Wenn sich die Kartuschen nicht aus dem Gerät entnehmen lassen, legen Sie das Gerät ab und sorgen Sie dafür, dass alle Personen einen Sicherheitsabstand von 3 m zu dem Gerät einhalten, bis der Zeiger der Temperaturanzeige ganz links steht. Kontaktieren Sie umgehend den Hilti Service.
Image alternative
  1. Pressen Sie das Gerät vollständig und rechtwinklig auf die Arbeitsfläche.
  2. Betätigen Sie die Auslösetasten am Handgriff.
    Lässt sich eine Setzung nicht auslösen, prüfen Sie ob ein Kartuschenstreifen geladen ist und sich genügend Befestigungselemente im Magazin befinden.
    Bei weniger als 15 Befestigungselementen im Magazin werden diese nicht weitertransportiert. Das Magazin muss dann erst mit weiteren Elementstreifen aufgefüllt werden.
  3. Positionieren Sie das Gerät an der Stelle für das nächste Befestigungslement und wiederholen Sie die beschriebenen Arbeitsschritte. Beachten Sie dabei die Display-Anzeige.
    Der Nagelvorstand sollte bei Arbeitsbeginn direkt nach den ersten Setzungen und danach in regelmäßigen Abständen geprüft werden, um die Leistung des Gerätes korrekt einzustellen und einwandfreie Setzungen zu gewährleisten.

Nagelvorstand prüfen

  1. Prüfen Sie den Nagelvorstand mit der Prüflehre.
Image alternative
Ergebnis 1 / 3
  • Der Nagelvorstand ist im Sollbereich.
Die Leistung des Gerätes ist korrekt eingestellt. Die Prüfung ist beendet.
Image alternative
Ergebnis 2 / 3
  • Der Nagelvorstand ist zu hoch.
  • Erhöhen Sie die Leistung, indem Sie das Rad zur Leistungsregulierung eine Stufe höher drehen.
  • Wenn das Rad zur Leistungsregulierung schon am oberen Anschlag steht, setzen Sie - soweit vorhanden - einen stärkeren Kartuschentyp ein.
Image alternative
Ergebnis 3 / 3
  • Der Nagelvorstand ist zu gering.
  • Verringern Sie die Leistung, indem Sie das Rad zur Leistungsregulierung eine Stufe niedriger drehen.
  • Wenn das Rad zur Leistungsregulierung schon am unteren Anschlag steht, setzen Sie - soweit vorhanden - einen schwächeren Kartuschentyp ein.
  1. Setzen Sie ein weiteres Element.
  2. Wiederholen Sie die zuvor genannten Arbeitsschritte, bis der richtige Nagelvorstand erreicht ist.

Leistung einstellen

Image alternative
  • Drehen Sie am Rad für die Leistungsregulierung, um die gewünschte Leistung einzustellen.
    • Die aktuelle Einstellung der Leistung wird angezeigt.

Kartuschen aus dem Gerät entnehmen

Image alternative
  1. Drücken Sie den Kartuschenstreifen in Vorschubrichtung so weit wie möglich vorwärts.
  2. Ziehen Sie den Kartuschenstreifen aus der Kartuschen-Auslassöffnung.

Befestigungselemente aus dem Gerät entnehmen

Die Befestigungselemente können im Regelfall in dem Gerät verbleiben, eine Entnahme z. B. bei Arbeitsende ist nicht erforderlich.
Image alternative
  1. Stellen Sie sicher, dass die Kartuschen zuvor aus dem Gerät entnommen worden sind.
  2. Stellen Sie das Gerät auf den Handgriff.
  3. Drücken Sie die rote Raste am Magazineinlass und lassen Sie die Nagelstreifen aus dem Magazin gleiten.
  4. Ziehen Sie bei gedrücktem Anschlag den Nagelstreifen aus dem Gerät.
    • Wenn der Nagelstreifen nicht aus der Standplatte herausragt, befolgen Sie die nachfolgenden Schritte.
  5. Stellen Sie das das Gerät aufrecht in Bedienposition.
  6. Drücken Sie den Anschlag.
  7. Repetieren Sie das Gerät, bis der Nagelstreifen aus dem Gerät heraustritt.

Pflege und Instandhaltung

Kolben und Kolbenstopper prüfen und ggf. wechseln

Durch eine Fehlsetzung kann es zum Verklemmen des Kolbens im Kolbenstopper kommen. Wenn Kolben und Kolbenstopper fest miteinander verklemmt sind, ist das Lebensdauerende dieser Komponenten erreicht. In diesem Zustand ist ein Repetieren nicht mehr möglich.
Die Prüfung des Kolbens und des Kolbenstoppers soll in regelmäßigen Abständen, mindestens jedoch täglich durchgeführt werden.
  1. Demontieren Sie die Standplatte.
Image alternative
  1. Ziehen Sie den Kolben aus der Kolbenführung.
  2. Ziehen Sie den Kolbenstopper (evtl. unter Zuhilfenahme des Kolbens) aus der Standplatte.
  3. Prüfen Sie den Kolben und den Kolbenstopper auf Beschädigungen. Prüfen Sie den Kolben durch Rollen auf einer glatten Fläche auf Verkrümmung.
    Verwenden Sie keine verschlissenen Kolben und nehmen Sie keine Manipulationen am Kolben vor.
    Beachten Sie die Verschleißkriterien für wichtige Gerätebauteile im Kapitel Pflege und Instandhaltung.
    Ergebnis Beschädigung vorhanden, Kolben verkrümmt und/oder Kolben mit Kolbenstopper verklemmt
    • Ersetzen Sie Kolben und Kolbenstopper als Satz.
  4. Ziehen Sie die Klinke und halten Sie sie fest. Führen Sie nun den Kolben ein, bis die Spitze des Kolbens nicht mehr über den Geräterand herausragt und lassen Sie die Klinke los.
  5. Setzen Sie den Kolbenstopper (Gummi nach vorne) in die Standplatte ein.
  1. Montieren Sie die Standplatte.

Standplatte demontieren

Image alternative
WARNUNG
Verletzungsgefahr! Kartuschen im Gerät könnten gezündet werden.
  • Stellen Sie sicher, dass alle Kartuschen aus dem Gerät entfernt wurden, bevor Sie die folgenden Arbeiten am Gerät durchführen.
VORSICHT
Verbrennungsgefahr! Bauteile können nach der Benutzung des Gerätes sehr heiß sein.
  • Wenn Sie Wartungsarbeiten ausführen müssen, ohne das Gerät vorher abkühlen zu lassen, dann tragen Sie unbedingt Schutzhandschuhe.
  1. Stellen Sie das Gerät auf den Handgriff.
  2. Drücken Sie den Magazin-Entriegelungsknopf (rote Taste) am Magazin und lassen Sie das Magazin nach unten gleiten.
  3. Drehen Sie die Standplatte im Gegenuhrzeigersinn, bis die Verbindung gelöst ist.
  4. Heben Sie die Standplatte ab.

Standplatte montieren

Image alternative
  1. Stellen Sie sicher, dass der Kolbenstopper korrekt in die Standplatte eingesetzt wurde und Kolbenführung und Kolben korrekt im Gerät sitzen.
  2. Drücken Sie die Standplatte gegen das Gewinde.
  3. Drehen Sie die Standplatte im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.
  4. Drehen Sie die Standplatte zurück bis zur Ausgangsstellung über dem Magazin.
  5. Schieben Sie das Magazin zurück, bis es in der Standplatte einrastet.

Bolzensetzgerät reinigen

WARNUNG
Verletzungsgefahr! Kartuschen im Gerät könnten gezündet werden.
  • Stellen Sie sicher, dass alle Kartuschen aus dem Gerät entfernt wurden, bevor Sie die folgenden Arbeiten am Gerät durchführen.
VORSICHT
Verbrennungsgefahr! Bauteile können nach der Benutzung des Gerätes sehr heiß sein.
  • Wenn Sie Wartungsarbeiten ausführen müssen, ohne das Gerät vorher abkühlen zu lassen, dann tragen Sie unbedingt Schutzhandschuhe.
  1. Demontieren Sie die Standplatte.
Image alternative
  1. Ziehen Sie die Klinke nach außen halten Sie sie fest. Ziehen Sie den Kolben aus der Kolbenführung und lassen Sie anschließend die Klinke los.
  2. Ziehen Sie die Kolbenstopper aus der Standplatte. Hebeln Sie ggf. den Kolbenstopper mit dem Kolben aus der Standplatte.
  3. Ziehen Sie die Klinke nach außen halten Sie sie fest. Ziehen Sie die Kolbenführung nach oben aus dem Gerät und lassen Sie anschließend die Klinke los.
  4. Reinigen Sie die Innenseite des Geräts. Stellen Sie das Gerät anschließend auf den Kopf und klopfen Sie gegen das Gerät, damit der Schmutz herausfällt.
  5. Reinigen Sie die Oberflächen der Kolbenführung (siehe gekennzeichneter Bereich) mit der großen Zubehör-Drahtbürste.
  6. Reinigen Sie das Kartuschenlager und die daneben liegenden Bohrungen für den Regulierstift mit der kleinen Rundbürste.
  7. Reinigen Sie den Kartuschenkanal mit der dünnen Rundbürste.
  8. Ölen Sie das bewegliche Element der Nagelstreifenführung mit Hilti Spray ein.
    Bei Verwendung anderer Schmiermittel können Gummiteile, insbesondere der Kolbenstopper, beschädigt werden. Außerdem können sich andere Schmiermittel mit Reststaub verbinden und Ablagerungen verursachen.
  9. Schieben Sie die Kolbenführung von oben in das Gerät, bis die Klinke einrastet.
  10. Ziehen Sie die Klinke und halten Sie sie fest. Führen Sie nun den Kolben ein, bis die Spitze des Kolbens nicht mehr über den Geräterand herausragt und lassen Sie die Klinke los.
  11. Setzen Sie den Kolbenstopper (Gummi nach vorne) in die Standplatte ein.
  12. Montieren Sie die Standplatte.
  13. Drücken Sie die Reset-Taste für mindestens 1 Sekunde, um den Zähler für die Setzungen bis zur nächsten fälligen Reinigung zurückzusetzen.
  14. Prüfen Sie die Einsatzbereitschaft das Bolzensetzgerätes.

Austauschkriterien für Verschleißteile

Verschleißkriterien Kolben und Kolbenstopper
Zustand
Beispielabbildung
Anmerkung
Neuzustand
Image alternative
Verschlissen
Kolben und Kolbenstopper immer zusammen ersetzen.
Image alternative An der Kolbenspitze zeigen sich Materialausbrüche.
Image alternative Der Kolben hat sich 3 mm oder mehr in den Kolbenstopper gearbeitet.
Verschleißkriterien Mündungsteil
Zustand
Beispielabbildung
Anmerkung
Neuzustand
Image alternative
Verschlissen
Austausch durch Hilti Service
Image alternative Material ist herausgebrochen.

Fehlersuche

Störung nach Fehl- bzw. Nichtzündung beheben

  • Drücken Sie das Gerät gegen die Arbeitsfläche und lösen Sie eine Setzung aus.
    • Ein Klicken ist zu hören, aber die Kartusche zündet nicht.
      • Nehmen Sie das Gerät von der Arbeitsfläche. Richten Sie dabei das Gerät nicht gegen sich oder eine andere Person.
      • Schieben Sie den Kartuschenstreifen auf der Seite der Kartuschenzuführung mit der Hand um eine Kartusche weiter oder ziehen Sie den Kartuschenstreifen mit der Hand auf der Seite der Kartuschenauslassöffnung um eine Kartusche weiter.
      • Brauchen Sie die restlichen Kartuschen des Kartuschenstreifens auf. Entfernen Sie den aufgebrauchten Kartuschenstreifen und entsorgen Sie ihn so, dass eine nochmalige oder missbräuchliche Verwendung ausgeschlossen ist.

Störung bei blockiertem Gerät beheben

WARNUNG
Explosionsgefahr! Bei unsachgemäßer Handhabung von Kartuschen können diese gezündet werden.
  • Versuchen Sie nicht, Kartuschen mit Gewalt aus dem Setzgerät oder dem Kartuschenstreifen zu entfernen.
  1. Pressen Sie das Gerät senkrecht auf einen soliden Untergrund, betätigen Sie die Auslösetasten und achten auf Sie das entstehende Geräusch.
    Ergebnis 1 / 2Es wird eine Kartusche gezündet oder es ist ein deutliches Klickgeräusch zu hören.
    • Es befindet sich nun keine zündfähige Kartusche im Kartuschenlager des Gerätes.
    • Fahren Sie mit der Fehlerbehebung beim nächsten Schritt fort.
    Ergebnis 2 / 2Es wird keine Kartusche gezündet und es ist kein Klickgeräusch zu hören. Eventuell befindet sich eine zündfähige Kartusche im Gerät, wurde wegen eines Defektes aber nicht gezündet.
    • ACHTUNG! Stellen Sie sicher, dass die Mündung des Geräts nicht auf andere Personen gerichtet ist.
    • Vermeiden Sie harte Stöße gegen das Gerät.
    • Fahren Sie mit der Fehlerbehebung beim nächsten Schritt fort.
  2. Pressen Sie das Gerät einige Millimeter zusammen und öffnen Sie die Drehhülse.
    • Die Klinke ist nun zugänglich und gibt die Möglichkeit zum Öffnen des Geräts frei.
  3. Ziehen Sie die Klinke nach außen halten Sie sie fest. Wenn das Gerät nicht auseinanderfährt, versuchen Sie mit normaler Muskelkraft, es auseinanderzuziehen.
    • ACHTUNG! Stellen Sie sicher, dass die Mündung des Geräts nicht auf andere Personen gerichtet ist.
    Ergebnis 1 / 2Das Gerät lässt sich auseinanderziehen.
    • Fahren Sie mit der Fehlerbehebung beim nächsten Schritt fort.
    Ergebnis 2 / 2Das Gerät lässt sich nicht auseinanderziehen.
    • Beenden Sie die Arbeit und legen Sie das Gerät an einer sicheren Stelle ab.
    • Sichern Sie das Gerät vor dem Zugriff anderer Personen.
    • Kontaktieren Sie umgehend den Hilti Service.
  4. Nehmen Sie die Kartuschen aus dem Gerät.
  5. Demontieren Sie die Standplatte.
  6. Prüfen Sie Kolben und Kolbenstopper und wechseln Sie diese bei Bedarf aus.
  7. Reinigen Sie das Bolzensetzgerät.
  8. Schließen Sie die Drehhülse.

Hilfe bei Störungen

Bei Störungen, die nicht in dieser Tabelle aufgeführt sind oder die Sie nicht selbst beheben können, wenden Sie sich bitte an unseren Hilti Service.
Störung
Mögliche Ursache
Lösung
Kartusche wird nicht transportiert
Kartuschenstreifen ist beschädigt
  • Wechseln Sie den Kartuschenstreifen. Versuchen Sie nicht, die Kartuschen bzw. Kartuschenstreifen mit Gewalt zu entfernen.
Gerät ist beschädigt
  • Kontaktieren Sie den Hilti Service.
Kartuschenstreifen kann nicht entfernt werden
Gerät ist beschädigt
  • Kontaktieren Sie den Hilti Service.
Gerät zündet nicht
Fehlzündung
Kartuschenstreifen ist leer
  • Entfernen Sie den Kartuschenstreifen aus dem Gerät.
  • Setzen Sie einen neuen Kartuschenstreifen ein.
Weniger als 15 Elemente im Gerät
  • Laden Sie neue Elementstreifen nach.
Gerät nicht ausreichend angepresst
  • Pressen Sie das Gerät erneut an und lösen Sie dann die Setzung aus.
Elementtransport gestört
  • Prüfen Sie die Beweglichkeit der Elementstreifen.
  • Entfernen Sie schadhafte Elementstreifen bzw. Elementstreifen mit schadhaften Elementen.
Gerät zu stark verschmutzt
  • Reinigen Sie das Gerät.
Kartuschen sind ungeeignet
  • Kontaktieren Sie den Hilti Service.
  • Versuchen Sie nicht, die Kartuschen bzw. Kartuschenstreifen mit Gewalt zu entfernen.
Gerät ist beschädigt
  • Kontaktieren Sie den Hilti Service.
Image alternative
Zu geringer Nagelvorstand
Element neben Träger gesetzt
  • Markieren Sie die Trägerposition und wiederholen Sie die Setzung.
Zu hohe Leistung
  • Verringern Sie die Leistung (Leistungsregulierung) bzw. setzen Sie, soweit verfügbar, Kartuschen mit geringerer Energie ein.
Kolben ist verschlissen
  • Wechseln Sie Kolben und Kolbenstopper zusammen aus.
Falscher Kolben ist eingesetzt
  • Stellen Sie die richtige Kombination Kolben/Element sicher.
Image alternative
Blech mit Abstand zum Profil.
Blech mit Abstand zum Profil
  • Vermeiden Sie Lücken zwischen Profil und Träger, bzw. fixieren Sie den Träger an der richtigen Seite.
Image alternative
Blech ist deformiert
Träger als Untergrund fehlt
  • Markieren Sie den Träger an der richtigen Stelle bevor Sie ansetzen.
Image alternative
Zu großer Nagelvorstand
Element ist zu nah am Trägerrand
  • Markieren Sie die Trägerposition und wiederholen Sie die Setzung.
Zu geringe Leistung
  • Erhöhen Sie die Leistung (Leistungsregulierung) bzw. setzen Sie, soweit verfügbar, Kartuschen mit höherer Energie ein.
Gerät zu stark verschmutzt
  • Reinigen Sie das Gerät.
Kolben ist gebrochen
  • Wechseln Sie Kolben und Kolbenstopper zusammen aus.
Gerät ist beschädigt
  • Kontaktieren Sie den Hilti Service.
Scherbrüche Befestigungselement
Element wurde auf Trägersteg gesetzt
  • Markieren Sie die Lage des Trägerstegs und führen Sie daneben eine neue Setzung aus.
Erhöhte Untergrunddicke und/oder Untergrundfestigkeit
  • Erhöhen Sie die Leistung (Leistungsregulierung) bzw. setzen Sie, soweit verfügbar, Kartuschen mit höherer Energie ein.
  • Wenn das Befestigungselement auch mit voller Leistung nicht korrekt gesetzt werden kann, ist die Anwendung nicht geeignet. Kontaktieren Sie den Hilti Service.
Gerät fährt nicht auseinander
Kolben klemmt in Kolbenstopper
Gerät zu stark verschmutzt
  • Reinigen Sie das Gerät.
Kolbenführung ist zu stark verschmutzt
Kein Element gesetzt
Kolben nicht eingebaut
  • Setzen Sie den Kolben in das Gerät ein.
Kolben ist gebrochen
  • Wechseln Sie Kolben und Kolbenstopper zusammen aus.
Bolzenführung zu stark verschmutzt
  • Reinigen Sie die Standplatte und deren Anbauteile mit den dafür vorgesehenen Bürsten.
Elemente in der Bolzenführung verklemmt
  • Entfernen Sie zuerst den Kartuschenstreifen und entfernen Sie anschließend das verklemmte Element.
  • Vermeiden Sie Scherbrüche der Befestigungselemente. Vermeiden Sie das Setzen neben den Träger, ggf. zeichnen Sie die Lage der Träger zukünftig besser an.
Standplatte lässt sich nicht vollständig aufschrauben.
Kolbenstopper verkehrt herum eingesetzt
Kolbenführung hinter Anschlussgewinde verschmutzt
  • Reinigen Sie Kolbenführung.
  • Ölen Sie das Anschlussgewinde ein.
Gerät lässt sich nicht vollständig anpressen
Drehhülse nicht ganz geschlossen
Nageldetektor ist blockiert
  • Reinigen Sie die Standplatte und entfernen Sie sämtliche Fremdkörper. Achten Sie auf eine ausreichende Schmierung der Elementstreifenführung mit Hilti Spray.
Teil der Nageldetektion gebrochen
Keine Befestigungselemente im Gerät geladen
  • Laden Sie Befestigungselemente in das Gerät.

Entsorgung

Image alternative Hilti Geräte sind zu einem hohen Anteil aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Voraussetzung für eine Wiederverwertung ist eine sachgemäße Stofftrennung. In vielen Ländern nimmt Hilti Ihr Altgerät zur Verwertung zurück. Fragen Sie den Hilti Kundenservice oder Ihren Verkaufsberater.

Herstellergewährleistung

  • Bitte wenden Sie sich bei Fragen zu den Gewährleistungsbedingungen an Ihren lokalen Hilti Partner.

FCC / IC Erklärung

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften und RSS-210 des IC. Der Betrieb unterliegt folgenden zwei Bedingungen:
  1. Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
  2. Dieses Gerät muss empfangene Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Weitere Informationen

Image alternative
Weiterführende Informationen zu Bedienung, Technik, Umwelt und Recycling finden Sie unter folgendem Link: qr.hilti.com/manual?id=2194400&id=2194029
Diesen Link finden Sie auch am Ende der Dokumentation als QR-Code.