Nutzungsbestimmungen

Lesen Sie bitte diese Nutzungsbestimmung, bevor Sie Informationen von der Hilti Webseite verwenden. Die Vereinbarung regelt Ihren Zugang zur Webseite und Ihren Gebrauch derselben. Die Nutzung der Webseite bedeutet Ihr Einverständnis mit dieser Vereinbarung, und dass diese für Sie bindend ist.

Haftungsausschluss

Bei der Verwendung von Informationen auf dieser Hilti Webseite erklären Sie sich mit den nachstehenden Bestimmungen einverstanden.

Sämtliche auf der Hilti Webseite enthaltenen Daten und Berechnungen (inkl. Zeichnungen usw.) basieren auf den Grundsätzen, Formeln und Sicherheitsbestimmungen gemäss den technischen Anweisungen und Bedienungs-, Setz- und Montageanleitungen usw. von Hilti. Sämtliche darin enthaltenen Werte sind während der Produkt-Testphase erhaltene Durchschnittwerte. Deshalb müssen vor jeder Anwendung des jeweiligen Hilti Produktes am Einsatzort immer Baustellentests durchgeführt werden.

Änderungen an den auf dieser Webseite enthaltenen Daten oder Berechnungen (inkl. Zeichnungen) durch den Anwender können zur Folge haben, dass die von Hilti festgelegten oder gesetzlichen Sicherheitsbestimmungen nicht mehr eingehalten werden. Deshalb haftet Hilti in keiner Weise für Schäden infolge von solchen Änderungen, und verpflichtet sich der Anwender, Hilti von allen Schadenersatzforderungen schadlos zu halten.

Diese Webseite ist so aufgebaut, dass in sie eingegebene Daten die Ausgabe von bestimmten Resultaten bewirken. Es obliegt dem Kunden bzw. dem für das betreffende Projekt verantwortlichen Ingenieur, diese Resultate vor ihrer Verwendung zu prüfen und sich zu vergewissern, dass sie für die jeweilige Anwendung geeignet sind.

Sämtliche Informationen und Anwendungsprogramme auf dieser Webseite sind lediglich Hilfen ohne Gewähr für Fehlerlosigkeit oder Genauigkeit der Berechnung für eine bestimmte Anwendung.

Hilti lehnt jede Haftung für direkte, indirekte, Neben- oder Folgeschäden, Verluste oder Kosten im Zusammenhang mit oder mit der Unmöglichkeit der Verwendung der auf dieser Webseite enthaltenen Informationen oder Anwendungsprogramme für einen bestimmten Zweck ab.

Der gesamte Inhalt dieser Webseite steht so wie er ist und ohne irgendeine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie zur Verfügung. Hilti lehnt jegliche Garantie unter Einschluss der stillschweigenden Garantie für handelsübliche Qualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck ab. Hilti bietet keine Gewähr dafür, das die auf dieser Webseite enthaltenen Funktionen frei von Unterbrechungen und Fehlern sind, dass Fehler korrigiert werden oder dass diese Webseite oder der Server frei ist von Viren oder anderen schädlichen Bestandteilen. Hilti übernimmt keine Garantie für die Verwendung des Inhaltes dieser Webseite in Bezug auf Richtigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder sonst wie.

WARENZEICHEN UND URHEBERRECHT

Ihr Zugang beschränkt sich auf das Aufrufen von Informationen von Hilti, und dies ausschliesslich für rechtmässige geschäftliche Zwecke. Jeder Zugang oder Zugangsversuch zu anderen Computersystemen von Hilti oder anderen Informationen in Systemen von Hilti ist unabhängig vom Grund untersagt. Sie verpflichten sich, keine auf dieser Webseite enthaltenen Informationen für andere als für rechtmässige geschäftliche Zwecke zu verwenden.

TRADEMARKS AND COPYRIGHT

Diese Webseite enthält das Warenzeichen und die Dienstleistungsmarken von Hilti. Alle Rechte am auf dieser Webseite enthaltenen geistigen Eigentum wie Urheberrechte, Warenzeichen, Geschäftsgeheimnisse und Patentrechte bleiben vorbehalten. Der Zugang zu dieser Webseite verleiht kein Recht zum Kopieren oder Verwenden irgendeines geistigen Eigentums von Hilti.

Sämtliche Inhalte dieser Webseite unterstehen den Eigentumsrechten von Hilti. Das Drucken, Kopieren, Reproduzieren, Verbreiten, Weitergeben, Hinaufladen, Herunterladen, Speichern, Ändern, Modifizieren oder Zeigen der Inhalte ist nicht gestattet, sofern diese nicht im "Downloads" – Bereich zum alleinige Zweck der Bestimmung oder Erwerbs der entsprechenden Hilti Produkte enthaltenen sind.

MITTEILUNGEN

Alle Hilti über diese Webseite mitgeteilten Informationen bleiben für immer das Eigentum von Hilti. Wenn dies nicht im Voraus ausdrücklich vereinbart ist, ist Hilti nicht verpflichtet, diese Informationen vertraulich zu behandeln, und verfügt ohne irgendwelche Entschädigung der Person, welche die Information gegeben hat, über die ausschliesslichen Eigentumsrechte an diesen Informationen.

BENUTZERIDENTIFIKATION UND PASSWORTSCHUTZ

Sie sind für die Bereitstellung und Verwendung korrekter Informationen bei der Erstellung und Nutzung Ihres Kundenkontos verantwortlich. Soweit Sie hierfür personenbezogene Daten angeben, sind Sie verantwortlich, dass Sie dazu die entsprechenden Rechte und erforderlichenfalls auch Genehmigungen haben. Die von Hilti zugewiesene Benutzeridentifikation und das entsprechende Passwort müssen als persönlich und vertraulich behandelt werden. Eine Weitergabe oder gemeinsame Benutzung der Benutzeridentifikation und des Passwortes ist streng verboten. Jeder Verstoss gegen dieses Verbot hat die sofortige Sperrung des Zugangs zur Hilti Webseite zur Folge, sowie die Haftung für alle Schäden, die Hilti durch einen solchen Verstoss erwachsen sind. Es liegt an Ihnen, das Passwort gegen unberechtigte Verwendung zu schützen. Für Änderungen Ihrer Benutzeridentifikation oder Ihres Passwortes kann Hilti nicht haftbar gemacht werden.

VERANTWORTLICHKEIT DES KUNDEN

Sie übernehmen alle Verantwortlichkeiten und Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Wahl von Hilti, um die beabsichtigten Resultate zu erzielen. Sie übernehmen alle Verantwortlichkeiten und Verpflichtungen im Zusammenhang mit Entscheidungen oder Ratschlägen, die als Resultat der Verwendung von Hilti oder eines dieser Webseite entnommenen Inhaltes getroffen oder gegeben worden sind, für den Inhalt, die Genauigkeit und die Überprüfung dieser Resultate, was auch gegenüber dritten gilt.

Hilti befasst sich nicht mit Engineering- oder ähnlichen Dienstleistungen. Wenn eine Engineering- oder andere Fachunterstützung erforderlich ist, wenden sie sich bitte an eine kompetente Fachperson.