SI-AT-22
Original-Bedienungsanleitung
Angaben zur Bedienungsanleitung
Zu dieser Bedienungsanleitung
- Lesen Sie vor Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung durch. Dies ist Voraussetzung für sicheres Arbeiten und störungsfreie Handhabung.
- Beachten Sie die Sicherheits- und Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung und auf dem Produkt.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer am Produkt auf und geben Sie das Produkt nur mit dieser Bedienungsanleitung an andere Personen weiter.
Zeichenerklärung
Warnhinweise
Warnhinweise warnen vor Gefahren im Umgang mit dem Produkt. Folgende Signalwörter werden verwendet:Symbole in der Bedienungsanleitung
Folgende Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet:![]() |
Bedienungsanleitung beachten |
![]() |
Anwendungshinweise und andere nützliche Informationen |
![]() |
Umgang mit wiederverwertbaren Materialien |
![]() |
Elektrogeräte und Akkus nicht in den Hausmüll werfen |
![]() |
Hilti Li-Ion-Akku |
![]() |
Hilti Ladegerät |
Symbole in Abbildungen
Folgende Symbole werden in Abbildungen verwendet:![]() |
Diese Zahlen verweisen auf die jeweilige Abbildung am Anfang dieser Bedienungsanleitung. |
![]() |
Die Nummerierung in Abbildungen weisen auf wichtige Arbeitsschritte oder für Arbeitsschritte wichtige Bauteile hin. Im Text werden diese Arbeitsschritte oder Bauteile mit entsprechenden Nummern hervorgehoben, z. B. (3) . |
![]() |
Positionsnummern werden in der Abbildung Übersicht verwendet und verweisen auf die Nummern der Legende im Abschnitt Produktübersicht . |
![]() |
Dieses Zeichen soll ihre besondere Aufmerksamkeit beim Umgang mit dem Produkt wecken. |
Produktabhängige Symbole
Symbole am Produkt
Folgende Symbole können am Produkt verwendet werden:![]() |
Das Produkt unterstützt NFC-Technologie, die mit iOS- und Android-Plattformen kompatibel ist. |
![]() |
Gleichstrom |
![]() |
Wenn auf dem Produkt vorhanden, wurde das Produkt von dieser Zertifizierungsstelle für den US-amerikanischen und kanadischen Markt nach den geltenden Normen zertifiziert. |
Produktinformationen

Typenbezeichnung und Seriennummer sind auf dem Typenschild angegeben.
- Übertragen Sie die Seriennummer in die nachfolgende Tabelle. Die Produktangaben benötigen Sie bei Anfragen an unsere Vertretung oder Servicestelle.
ProduktangabenAdaptives Drehmomentmodul SI‑AT‑22 Generation 02 Serien-Nr.
Sicherheit
Sicherheitshinweise
- Beachten Sie die Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung des Schlagschraubers.
Beschreibung
Produktübersicht

- Display
- Kontrollleuchten
- Sperrtaste
- Linke Pfeiltaste
- Rechte Pfeiltaste
- OK-Taste
- Scan-Taste
- Scanner
- Abdeckung für USB-Schnittstelle (in Abb. aufgeschoben)
- USB-Schnittstelle Typ C
- Entriegelungstaste
Bestimmungsgemäße Verwendung
Das beschriebene Produkt ist ein elektronisches Modul, um Befestigungsmittel kontrolliert anzuziehen und so die Qualität der Verbindung zu sichern. Es kann ausschließlich mit Hilti Schlagschraubern mit dem Zusatz AT‑22 in der Modellbezeichnung verwendet werden. Die Arbeiten werden im Modul protokolliert und können zu Dokumentationszwecken mit der PC-Software AT Documentation Software ausgelesen werden.
An diesem Modul kann manuell kein bestimmtes Drehmoment eingestellt werden!Verwenden Sie zum Anzug von Hilti Befestigungen nur die Schlagschrauberbeinsätze, die in der Bedienungsanleitung des jeweiligen Produkts beschrieben werden.
Verwenden Sie für dieses Produkt nur die Hilti Nuron Li‑Ion-Akkus der Typenreihe B 22, die in der Bedienungsanleitung des Schlagschraubers empfohlen werden.
Möglicher Fehlgebrauch
Arbeiten Sie mit diesem Produkt nicht an spannungsführenden Leitungen.Dieses Produkt ist für Hilti Befestigungen in Atomkraftwerken nicht geeignet! Für weitere Informationen wenden Sie sich an den Hilti Service.
Laser-Information
![]() |
Laserklasse 1, basierend auf der Norm IEC⁄EN 60825-1:2014 und entspricht CFR 21 § 1040 (Laser Notice 56). |
Kontrollleuchten
Das Anzugsmodul kann über die Kontrollleuchten verschiedene Meldungen oder Zustände anzeigen.Zustand |
Bedeutung |
---|---|
Die Kontrollleuchten leuchten grün. |
|
Die Kontrollleuchten blinken rot. |
|
Die Kontrollleuchten blinken gelb. |
Das Modul hat je nach Befestigungselement folgendes erkannt:
|
Summer
Das Anzugsmodul kann über den Summer folgende Kontrolltöne als akustische Rückmeldung ausgeben:Zustand |
Bedeutung |
---|---|
Langer Ton |
Bestätigungston
|
2 kurze Töne |
Warnton 1
|
4 kurze Töne |
Warnton 2
|
USB-Schnittstelle
Über die USB-Schnittstelle (Typ C, USB 2.0) kann das Anzugsmodul mit einem PC verbunden werden. Mit der AT Documentation Software sind dann u. a. folgende Funktionen möglich:- Hinzufügen von Datensätzen für neue Befestigungselemente
- Ändern / Aktualisieren bereits bestehender Datensätze
- Deaktivieren / Aktivieren der Dokumentationsfunktion
- Laden des Protokolls der Dokumentationsfunktion
- Einstellen der Uhr im Anzugsmodul
Lieferumfang
Intelligentes Anzugsmodul, Bedienungsanleitung, Kurzanleitung, USB-KabelWeitere für Ihr Produkt zugelassene Systemprodukte finden Sie in Ihrem Hilti Store oder unter: www.hilti.group
Technische Daten
Gewicht |
0,24 kg (0,53 lb) |
Laserklasse |
1 |
Scannertyp |
Kamera-Scanner (Imager) |
USB-Schnittstelle |
Typ C, USB 2.0 |
Arbeitsvorbereitung
Beachten Sie die Sicherheits- und Warnhinweise in dieser Dokumentation und auf dem Produkt.Anzugsmodul einsetzen

- Schieben Sie das Anzugsmodul von vorne auf den Schlagschrauber, bis es hörbar am Anschlag einrastet.
Akku einsetzen

- Schieben Sie den Akku von vorne auf das Anzugsmodul, bis er hörbar am Anschlag einrastet.
Akku entfernen
- Drücken Sie die Entriegelungstaste des Akkus.
- Ziehen Sie den Akku aus dem Produkt.
Anzugsmodul entfernen

- Entfernen Sie den Akku.
- Drücken Sie die Entriegelungstaste (2) des Anzugsmoduls und halten Sie diese gedrückt.
- Ziehen Sie das Anzugsmodul nach vorne vom Schlagschrauber ab (3) .
Bedienung
Beachten Sie die Sicherheits- und Warnhinweise in dieser Dokumentation und auf dem Produkt.Ein-/Ausschalten
Anzugsmodul einschalten
Bedingungen : Das Anzugsmodul ist abgeschaltet, das Display zeigt nichts an.- Stellen Sie den Rechts-/Linkslauf-Umschalter des Schlagschraubers auf Rechtslauf.
- Drücken Sie kurz auf den Steuerschalter des Schlagschraubers.
- Die Displaybeleuchtung wird eingeschaltet, das Display zeigt kurz den Startbildschirm
an.
- Zur Funktionskontrolle leuchten die Kontrollleuchten kurz rot, gelb und anschließend grün. Es ertönt ein Kontrollton.
- Das Display zeigt die zuletzt gewählte Betriebsart mit einem Auswahlrahmen an.
- Falls eine Störung im Display angezeigt wird:
- Schlagen Sie die Displayanzeige im Kapitel Hilfe bei Störungen nach.
- Schlagen Sie die Displayanzeige im Kapitel Hilfe bei Störungen nach.
- Die Displaybeleuchtung wird eingeschaltet, das Display zeigt kurz den Startbildschirm
- Wählen Sie die Betriebsart und ggf. weitere Einstellungen.
- Drücken Sie die Sperrtaste
.
- Das Anzugsmodul ist gesperrt, der Schlagschrauber einsatzbereit.
- Das Anzugsmodul ist gesperrt, der Schlagschrauber einsatzbereit.
Anzugsmodul ausschalten
Das Anzugsmodul schaltet sich ab:- wenn sich der Schlagschrauber nach längerer Nichtbenutzung automatisch abschaltet
- wenn der Akku entnommen wird
- wenn die USB-Verbindung des Anzugsmoduls mit dem PC unterbrochen wird.
Grundlegende Bedienung
Der angeschlossene Schlagschrauber kann nur verwendet werden, wenn das Anzugsmodul gesperrt ist. Das schützt den Anwender vor ungewollten Änderungen der Einstellungen.Modul entsperrenUm Einstellungen am Anzugsmodul vorzunehmen, muss es entsperrt werden.
- Um das Anzugsmodul zu entsperren, drücken und halten Sie für mindestens 1 Sekunde die Sperrtaste
.
- Im Display erscheint ein Auswahlrahmen um die zuletzt angezeigte Art des Befestigungselements bzw. die zuletzt angezeigte Betriebsart.
- Das Anzugsmodul ist entsperrt und befindet sich im Einstellungsmodus. Der Schlagschrauber ist deaktiviert.


Option wählen / Parameter ändern
- Positionieren Sie den Auswahlrahmen auf das zu ändernde Element (Option / Parameter).
- Drücken Sie die OK-Taste.
- Das Element wird schwarz hinterlegt dargestellt.
- Nehmen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Einstellung vor.
- Drücken Sie die OK-Taste, um die Einstellung zu übernehmen.
- Das Element wird nun wieder mit dem Auswahlrahmen angezeigt.
- Drücken Sie die Sperrtaste
.
- Der Auswahlrahmen im Display verschwindet. Das intelligente Anzugsmodul wird gesperrt, die eingestellten Bearbeitungsparameter können nicht versehentlich verändert werden.
- Der Schlagschrauber wird wieder aktiviert.
Grundeinstellungen
Grundeinstellungen aufrufen
- Entsperren Sie gegebenenfalls das Anzugsmodul.
- Drücken und halten Sie die OK-Taste für mindestens 1 Sekunde.
- Das Menü Grundeinstellungen wird angezeigt.
- Das Menü Grundeinstellungen wird angezeigt.
Funktion im Menü Grundeinstellungen wählen
- Verschieben Sie den Auswahlrahmen mit den Pfeiltasten auf das Symbol der gewünschten Funktion.
Funktionen im Menü GrundeinstellungenSymbol Funktion Datum und Uhrzeit der Uhr im Anzugsmodul anzeigen
Wartungsinformation des Schlagschraubers anzeigen Speicherbelegung im Anzugsmodul anzeigen
Hilti empfiehlt, die Daten regelmäßig auszulesen und zu speichern.Software-Versionen vom Anzugsmodul und vom angeschlossenen Schlagschrauber anzeigen Menü Grundeinstellungen verlassen - Drücken Sie die OK-Taste.
Displayanzeigen der Funktion Wartungsinformation des Schlagschraubers
Nach Aktivierung des Symbols
Displayanzeigen zum Wartungszustand des Schlagschraubers
Anzeige |
Bedeutung |
---|---|
![]() |
Schlagschrauber in ordnungsgemäßem Zustand, derzeit ist keine Wartung erforderlich. |
![]() |
Wartung des Schlagschraubers demnächst fällig. Die Segmente im Rechteck rechts im Display zeigen den verbleibenden Anteil der Rest-Nutzungsdauer an. |
![]() |
Wartung des Schlagschraubers sofort erforderlich. Wichtig: Diese Warnmeldung erscheint nach Ablauf der Rest-Nutzungsdauer automatisch. Die Betriebsarten "intelligenter Betrieb", "Tracefast" und "Verschrauben" können nicht mehr gewählt werden. |
Menü Grundeinstellungen verlassen
- Verschieben Sie den Auswahlrahmen auf das Symbol
.
- Drücken Sie die OK-Taste.
- Im Display wird die zuletzt gewählte Betriebsart angezeigt.
- Im Display wird die zuletzt gewählte Betriebsart angezeigt.
Betriebsarten
Intelligenter Betrieb
In der Betriebsart "intelligenter Betrieb" regelt und überwacht das Anzugsmodul das Anziehen der gewählten Art des Befestigungselements. Hierbei werden die Bearbeitungsparameter des letzten durchgeführten Software- und/oder Parameter-Updates verwendet. Um sicherzustellen, dass stets die aktuellen Bearbeitungsparameter verwendet werden, prüfen Sie regelmäßig die Software- und Parameter-Versionen auf ihre Aktualität.In dieser Betriebsart leuchtet in der Drehmoment-Anzeige des Schlagschraubers AT und der Drehmoment-Umschalter ist ohne Funktion.
Beachten Sie die Bedienungsanleitung des Schlagschraubers.
Displayanzeige der Bearbeitungsparameter

- Art des Befestigungselements (Kurzname des Befestigungselements)
- Material / Werkstoffgüte
- Durchmesser (falls vorhanden)
Art des Befestigungselements
Für verschiedene Arten von Befestigungselementen sind werksseitig Bearbeitungsparameter im Anzugsmodul gespeichert.Das angezeigte Befestigungselement muss dem verwendeten Befestigungselement entsprechen.
Weitere Informationen finden Sie in der SI-AT-spezifischen, sowie der allgemeinen Bedienungsanleitung des jeweiligen Befestigungselements.
Betriebsart "Tracefast"
Die Betriebsart "Tracefast" ist eine Erweiterung der Betriebsart "intelligenter Betrieb". In dieser Betriebsart regelt und überwacht das Anzugsmodul das Anziehen der gewählten Art des Befestigungselements und protokolliert die Parameter des Befestigungselementes inklusive seiner Seriennummer. Es werden die Bearbeitungsparameter des letzten durchgeführten Software- und/oder Parameter-Updates verwendet. Um sicherzustellen, dass stets die aktuellen Bearbeitungsparameter verwendet werden, prüfen Sie regelmäßig die Software- und Parameter-Versionen auf ihre Aktualität.In dieser Betriebsart leuchtet in der Drehmoment-Anzeige des Schlagschraubers AT und der Drehmoment-Umschalter ist ohne Funktion.
Beachten Sie die Bedienungsanleitung des Schlagschraubers.
Displayanzeige der Bearbeitungsparameter

- Art des Befestigungselements (Kurzname des Befestigungselements)
- Material / Werkstoffgüte / Produktausführung
- Durchmesser (falls vorhanden)
- Aktivierung/Deaktivierung Tracefast
Art des Befestigungselements
Für verschiedene Arten von Befestigungselementen sind werksseitig Bearbeitungsparameter im Anzugsmodul gespeichert.Das angezeigte Befestigungselement muss dem verwendeten Befestigungselement entsprechen.
Weitere Informationen finden Sie in der SI-AT-spezifischen, sowie der allgemeinen Bedienungsanleitung des jeweiligen Befestigungselements.
Betriebsart "Verschrauben"
Displayanzeige in der Betriebsart "Verschrauben":
In dieser Betriebsart stehen insgesamt 30 Stufen zur Verfügung. Die für eine bestimmte Art des Befestigungselements zu wählende Stufe ist abhängig von verschiedenen Faktoren.
-
Beispiele für Faktoren:
- Art und Größe des Befestigungselements
- Spezifisches Drehmoment des Befestigungselements
- Material und Beschaffenheit des zu verschraubenden Werkstücks
Benötigte Stufe für die Betriebsart "Verschrauben" ermitteln
- Ziehen Sie das Befestigungselement unter Verwendung einer niedrigen Stufe an.
- Beginnen Sie mit einer möglichst niedrigen Stufe, um eine Beschädigung des Befestigungselementes durch ein zu starkes Anziehen zu vermeiden.
- Beginnen Sie mit einer möglichst niedrigen Stufe, um eine Beschädigung des Befestigungselementes durch ein zu starkes Anziehen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie das erreichte Drehmoment des Befestigungselements mit Hilfe eines kalibrierten Drehmomentschlüssels.
Ergebnis 1 / 3Das spezifizierte Drehmoment des Befestigungselements wurde nicht erreicht.
- Lösen Sie das Befestigungselement und stellen Sie am Anzugsmodul eine höhere Stufe ein.
- Ziehen Sie das Befestigungselement mit der neuen Stufe fest und führen Sie diesen Prüfschritt erneut aus.
- Lösen Sie das Befestigungselement und stellen Sie am Anzugsmodul eine niedrigere Stufe ein.
- Ziehen Sie das Befestigungselement mit der neuen Stufe fest und führen Sie diesen Prüfschritt erneut aus.
Die korrekte Stufe für das Befestigungselement ist ermittelt. - Lösen Sie das Befestigungselement und stellen Sie am Anzugsmodul eine höhere Stufe ein.
Betriebsart "ungeregelter Betrieb"
In dieser Betriebsart ist das Anzugsmodul deaktiviert. Für kurzzeitiges Arbeiten ohne Anzugsmodul muss das Anzugsmodul somit nicht entfernt werden. Der Schlagschrauber funktioniert so, als wäre das Anzugsmodul nicht eingesetzt. Die Drehmoment-Anzeige des Schlagschraubers zeigt die gewählte Drehmomentstufe an und kann mit dem Drehmoment-Umschalter eingestellt werden.Displayanzeige in der Betriebsart "ungeregelter Betrieb":

Betriebsart einstellen
Die Betriebsart kann auf 2 unterschiedliche Weisen auf die Art des Befestigungselements eingestellt werden.Betriebsart durch Scannen des Bar-, QR- oder Datamatrix-Codes einstellen
Sofern zu dem zu verschraubenden Hilti Produkt ein Bar-, QR- oder Datamatrix-Code vorliegt, kann die Betriebsart durch das Einscannen dieses Codes schnell und einfach auf das Produkt eingestellt werden.- Entsperren Sie das Anzugsmodul.
- Drücken Sie die Scan-Taste.
- Der Scanner wird aktiviert, die Lesebereitschaft wird im Display durch das Symbol
angezeigt.
- Der Scanner wird aktiviert, die Lesebereitschaft wird im Display durch das Symbol

- Halten Sie das Modul nun in einem Abstand von ca. 15 Zentimetern (6″) mit dem projizierten Zielkreuz mittig auf den Bar-, QR- oder Datamatrix-Code.
Ergebnis 1 / 2Die Kontrollleuchten leuchten grün.
Im Display wirdangezeigt.
Der Bestätigungston ertönt.
Im Display wird der Bearbeitungsmodus für das zu verschraubende Befestigungselement angezeigt.
Ergebnis 2 / 2 Die Kontrollleuchten blinken rot.
Im Display wirdangezeigt (Code konnte nicht gelesen werden oder ist nicht bekannt).
Der Warnton ertönt.
- Drücken Sie die Scan-Taste und scannen Sie den Code erneut ein.
- Drücken Sie die Scan-Taste und scannen Sie den Code erneut ein.
- Ist das Befestigungselement Tracefast -fähig, wählen Sie aus, ob Sie die Betriebsart Tracefast nutzen möchten (
) oder nicht (
).
- Sperren Sie das Anzugsmodul.
- Wurde die Betriebsart Tracefast aktiviert, wird im Display dauerhaft
angezeigt.
- Wurde die Betriebsart Tracefast deaktiviert, wird im Display dauerhaft
angezeigt.
- Wurde die Betriebsart Tracefast aktiviert, wird im Display dauerhaft
Betriebsart über die Bedientasten einstellen
Ist kein Bar-, QR- oder Datamatrix-Code für das zu verschraubende Befestigungselement vorhanden, kann die Betriebsart über die Bedientasten des Anzugsmoduls manuell eingestellt werden.- Entsperren Sie das Anzugsmodul.
- Bewegen Sie den Auswahlrahmen mit den Pfeiltasten auf die zu ändernde Option.
- Drücken Sie die OK-Taste.
- Die gewählte Option wird nun schwarz hinterlegt dargestellt.
- Die gewählte Option wird nun schwarz hinterlegt dargestellt.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Einstellung.
- Drücken Sie die OK-Taste.
- Die gewählte Einstellung wird mit dem Auswahlrahmen angezeigt.
- Die gewählte Einstellung wird mit dem Auswahlrahmen angezeigt.
- Wiederholen Sie bei Bedarf die Schritte 3 bis 5, um weitere Einstellungen vorzunehmen.
- Sperren Sie das Anzugsmodul.
Produkt anziehen im intelligenten Betrieb
- Stellen Sie die Betriebsart "intelligenter Betrieb" ein.
- Stellen Sie den Rechts-/Linkslauf-Umschalter auf Rechtslauf.
- Setzen Sie den Schlagschrauber mit einem geeigneten Einsatzwerkzeug auf das zu verschraubende Befestigungselement.
- Drücken und halten Sie den Steuerschalter, bis das Anzugsmodul eine der folgenden Rückmeldungen gibt:
Ergebnis 1 / 4- Die Meldung "Verschrauben erfolgreich beendet" wird angezeigt:
- Die Kontrollleuchten leuchten grün.
- Der Bestätigungston ertönt.
Ergebnis 2 / 4- Die Meldung "Wiederanzug erfolgreich beendet" wird angezeigt:
- Die Kontrollleuchten blinken gelb.
- Der Warnton 1 ertönt.
Ergebnis 3 / 4- Die Meldung "Akkuspannung zu gering" wird angezeigt:
- Die Kontrollleuchten blinken rot.
- Drücken Sie die OK-Taste, um die Meldung zu bestätigen.
- Setzen Sie einen geladenen Akku ein.
- Die Meldung "Verschrauben nicht korrekt beendet" wird angezeigt:
- Die Kontrollleuchten blinken rot.
- Der Warnton 2 ertönt.
- Ziehen Sie das Befestigungselementmit einem kalibrierten Drehmomentschlüssel an.
- Die Meldung "Verschrauben erfolgreich beendet" wird angezeigt:
Produkt anziehen in der Betriebsart Tracefast
- Aktivieren Sie die Betriebsart "Tracefast"
.
- Stellen Sie den Rechts-/Linkslauf-Umschalter auf Rechtslauf.
- Drücken Sie den Steuerschalter des Schlagschraubers.
- Der Scanner des Anzugsmodules wird aktiviert.
- Der Scanner des Anzugsmodules wird aktiviert.
- Scannen Sie den Datamatrix-Code auf dem zu verschraubenden Befestigungselement.
Ergebnis 1 / 2Die Kontrollleuchten leuchten grün.
Im Display wirdangezeigt.
Der Bestätigungston ertönt.
Im Display wird das zu verschraubende Befestigungselement angezeigt und das Anzugsmodul speichert die Metadaten des Befestigungselementes für die folgende Verschraubung.
Ergebnis 2 / 2Die Kontrollleuchten blinken rot.
Im Display wirdangezeigt (Code konnte nicht gelesen werden oder ist nicht bekannt).
Der Warnton ertönt.
- Drücken Sie die Scan-Taste und scannen Sie den Code erneut ein.
- Lässt sich der Code nicht scannen (z. B. weil er zu stark beschädigt ist), bietet das Anzugsmodul nach 10 Sekunden die Möglichkeit an, die Betriebsart "Tracefast" für das nächste Befestigungselement zu deaktivieren und das Befestigungselement über die Betriebsart "intelligenter Betrieb" verschrauben. Bestätigen Sie die Auswahl mit der OK-Taste. Das nächste Befestigungselement kann verschraubt werden, ohne dessen Metadaten zu speichern. Anschließend kehrt das Anzugsmodul automatisch zur Betriebsart "Tracefast" zurück.
- Drücken Sie die Scan-Taste und scannen Sie den Code erneut ein.
- Setzen Sie den Schlagschrauber mit einem geeigneten Einsatzwerkzeug auf das zu verschraubende Befestigungselement.
- Drücken und halten Sie den Steuerschalter, bis das Anzugsmodul eine der folgenden Rückmeldungen gibt:
Ergebnis 1 / 4- Die Meldung "Verschrauben erfolgreich beendet" wird angezeigt:
- Die Kontrollleuchten leuchten grün.
- Der Bestätigungston ertönt.
Ergebnis 2 / 4- Die Meldung "Wiederanzug erfolgreich beendet" wird angezeigt:
- Die Kontrollleuchten blinken gelb.
- Der Warnton 1 ertönt.
Ergebnis 3 / 4- Die Meldung "Akkuspannung zu gering" wird angezeigt:
- Die Kontrollleuchten blinken rot.
- Drücken Sie die OK-Taste, um die Meldung zu bestätigen.
- Setzen Sie einen geladenen Akku ein.
- Die Meldung "Verschrauben nicht korrekt beendet" wird angezeigt:
- Die Kontrollleuchten blinken rot.
- Der Warnton 2 ertönt.
- Ziehen Sie das Befestigungselementmit einem kalibrierten Drehmomentschlüssel an.
- Die Meldung "Verschrauben erfolgreich beendet" wird angezeigt:
- Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 6 für jedes weitere zu verschraubende Befestigungselement.
Produkt in der Betriebsart "Verschrauben" anziehen
- Stellen Sie die Betriebsart "Verschrauben" ein.
- Ermitteln Sie die für das zu verschraubende Produkt einzustellende Anzugsstufe und stellen Sie diese ein.
- Stellen Sie den Rechts-/Linkslauf-Umschalter auf Rechtslauf.
- Setzen Sie den Schlagschrauber mit einem geeigneten Einsatzwerkzeug auf das zu verschraubende Produkt.
- Drücken Sie den Steuerschalter und halten Sie ihn gedrückt, bis das Anzugsmodul eine der folgenden Rückmeldungen gibt:
Ergebnis 1 / 2- Die Meldung "Verschrauben erfolgreich beendet" wird angezeigt:
- Die Kontrollleuchten leuchten grün.
- Der Bestätigungston ertönt.
Ergebnis 2 / 2- Die Meldung "Verschrauben nicht korrekt beendet" wird angezeigt:
- Die Kontrollleuchten blinken rot.
- Der Warnton 2 ertönt.
- Ziehen Sie das Befestigungselement mit einem kalibrierten Drehmomentschlüssel an.
- Die Meldung "Verschrauben erfolgreich beendet" wird angezeigt:
Befestigungselement überprüfen
Alle Hilti Befestigungselemente unterliegen einer ständigen Aktualisierung, so dass auch Befestigungselemente, die nicht in dieser Dokumentation beschrieben sind, durch das SI-AT Modul unterstützt werden können. Halten Sie Software- und Parameter-Versionen immer aktuell.Aktuelle Bedienungsanleitungen und Prüfungsanweisungen finden Sie online unter: www.hilti.group
Überprüfung des Befestigungselements von Segmentankern
- Prüfen Sie das Befestigungselement des Segmentankers mit einem kalibrierten Drehmomentschlüssel und dem korrekten Prüf-Drehmoment. Beobachten Sie dabei den Winkel, um den sich das Befestigungselement weiterdrehen lässt.
Ergebnis 1 / 2Das Befestigungselement des Segmentankers wurde nicht weiter als bis zum angegebenen maximalen Drehwinkel (< 180°) gedreht.
Das Befestigungselement ist korrekt verschraubt.
Ergebnis 2 / 2Das Befestigungselement des Segmentankers wurde über den angegebenen maximalen Drehwinkel (> 180°) hinaus weitergedreht.
Die Befestigungselement ist fehlerhaft verschraubt. Die seit der davor liegenden Überprüfung angezogenen Verschraubungen sind als fehlerhaft anzusehen und müssen überprüft werden. Der Schlagschrauber sollte vom Hilti Service überprüft werden.
Überprüfung der Befestigungselemente von Gewindestangen mit chemischen Dübeln
- Prüfen Sie das Befestigungselementes der Gewindestange mit einem kalibrierten Drehmomentschlüssel und dem korrekten Prüf-Drehmoment. Beobachten Sie dabei den Winkel, um den sich das Befestigungselement weiterdrehen lässt.
Ergebnis 1 / 2Das Befestigungselement der Gewindestange wurde nicht weiter als bis zum angegebenen maximalen Drehwinkel (< 180°) gedreht.
Das Befestigungselement ist korrekt verschraubt.
Ergebnis 2 / 2Das Befestigungselement der Gewindestange wurde über den angegebenen maximalen Drehwinkel (> 180°) hinaus weitergedreht.
Die Befestigungselement ist fehlerhaft verschraubt. Die seit der davor liegenden Überprüfung angezogenen Verschraubungen sind als fehlerhaft anzusehen und müssen überprüft werden. Der Schlagschrauber sollte vom Hilti Service überprüft werden.
Sicherheit des Befestigungselements für Installationssysteme prüfen
- Prüfen Sie das Befestigungselement mit einem kalibrierten Drehmomentschlüssel. Beobachten Sie dabei den Winkel, um den sich das Befestigungselement weiterdrehen lässt.
Ergebnis 1 / 2Das Befestigungselement wurde nicht weiter als bis zum angegebenen maximalen Drehwinkel (< 180°) gedreht.
Die Verschraubung des Befestigungselements ist korrekt erfolgt.
Ergebnis 2 / 2Das Befestigungselement wurde über den angegebenen maximalen Drehwinkel (> 180°) hinaus weitergedreht.
Die vorgenommene Verschraubung ist fehlerhaft. Die seit der davor liegenden Überprüfung angezogenen Verschraubungen sind als fehlerhaft anzusehen und müssen überprüft werden. Lassen Sie den Schlagschrauber vom Hilti Service überprüfen.
Überprüfung der Schraubverbindung von T-Bolzen in Ankerschienen
- Prüfen Sie das Befestigungselement des T-Bolzens mit einem kalibrierten Drehmomentschlüssel und dem korrekten Prüf-Drehmoment. Beobachten Sie dabei den Winkel, um den sich das Befestigungselement weiterdrehen lässt.
Ergebnis 1 / 2Das Befestigungselement wurde nicht weiter als bis zum angegebenen maximalen Drehwinkel (< 360°) gedreht.
Das Befestigungselement ist korrekt verschraubt.
Ergebnis 2 / 2Das Befestigungselement wurde über den angegebenen maximalen Drehwinkel (> 360°) hinaus weitergedreht.
Die Befestigungselement ist fehlerhaft verschraubt. Die seit der davor liegenden Überprüfung angezogenen Verschraubungen sind als fehlerhaft anzusehen und müssen überprüft werden. Der Schlagschrauber sollte vom Hilti Service überprüft werden.
Überprüfung der in der Betriebsart "Verschrauben" angezogenen Verschraubungen
- Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen mit einem kalibrierten Drehmomentschlüssel nach Ihrer firmeneigenen Vorschrift oder Qualitätsvorgaben, ob das Soll-Anzugsdrehmoment erreicht wurde.
Anzugsmodul an PC anschließen

- Schieben Sie die Abdeckung auf der Unterseite des Anzugsmoduls auf.
- Stecken Sie den Stecker (Typ C, USB 2.0) des USB-Kabels in die USB-Schnittstelle des Anzugsmoduls.
- Verbinden Sie den Stecker (Typ A) des USB-Kabels mit Ihrem PC.
- Das Anzugsmodul wird nun vom PC mit Strom versorgt. Im Display des Moduls wird das USB-Logo (
) angezeigt.
- Das Anzugsmodul wird nun vom PC mit Strom versorgt. Im Display des Moduls wird das USB-Logo (
Pflege und Instandhaltung
Pflege des Produktes- Entfernen Sie fest anhaftenden Schmutz mit Vorsicht.
- Falls vorhanden, reinigen Sie die Lüftungsschlitze vorsichtig mit einer trockenen, weichen Bürste.
- Reinigen Sie das Gehäuse nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine silikonhaltigen Pflegemittel, da diese die Kunststoffteile angreifen können.
- Verwenden Sie einen sauberen, trockenen Lappen, um die Kontakte des Produktes zu reinigen.
- Verwenden Sie niemals einen Akku mit verstopften Lüftungsschlitzen. Reinigen Sie die Lüftungsschlitze vorsichtig mit einer trockenen, weichen Bürste.
- Vermeiden Sie, dass der Akku unnötig Staub oder Schmutz ausgesetzt wird. Setzen Sie den Akku niemals hoher Feuchtigkeit aus (z. B. in Wasser tauchen oder im Regen stehen lassen).
Wenn ein Akku durchnässt wurde, behandeln Sie ihn wie einen beschädigten Akku. Isolieren Sie ihn in einem nicht brennbaren Behälter und wenden Sie sich an den Hilti Service. - Halten Sie den Akku frei von fremdem Öl und Fett. Lassen Sie nicht zu, dass sich unnötig Staub oder Schmutz auf dem Akku ansammelt. Reinigen Sie den Akku mit einer trockenen, weichen Bürste oder einem sauberen, trockenen Lappen. Verwenden Sie keine silikonhaltigen Pflegemittel, da diese die Kunststoffteile angreifen können.
Berühren Sie nicht die Kontakte des Akkus und entfernen Sie nicht das werkseitig aufgebrachte Fett von den Kontakten. - Reinigen Sie das Gehäuse nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine silikonhaltigen Pflegemittel, da diese die Kunststoffteile angreifen können.
- Prüfen Sie regelmäßig alle sichtbaren Teile auf Beschädigungen und die Bedienelemente auf einwandfreie Funktion.
- Betreiben Sie das Produkt nicht bei Beschädigungen und/oder Funktionsstörungen. Lassen Sie das Produkt umgehend vom Hilti Service reparieren.
- Bringen Sie nach Pflege- und Instandhaltungsarbeiten alle Schutzeinrichtungen an und prüfen Sie diese auf einwandfreie Funktion.
Transport und Lagerung
Transport von Akku-Werkzeugen und Akkus- Entnehmen Sie den/die Akkus.
- Transportieren Sie Akkus nie in loser Schüttung. Während des Transports sollten die Akkus vor übermäßigem Stoß und Vibrationen geschützt und von jeglichen leitfähigen Materialien oder anderen Akkus isoliert werden, damit sie nicht mit anderen Batteriepolen in Berührung kommen und einen Kurzschluss verursachen. Beachten Sie Ihre lokalen Transportvorschriften für Akkus.
- Akkus dürfen nicht per Post verschickt werden. Wenden Sie sich an ein Versandunternehmen, wenn Sie unbeschädigte Akkus versenden wollen.
- Kontrollieren Sie Produkt und Akkus vor jeder Verwendung sowie vor und nach längerem Transport auf Beschädigungen.
- Lagern Sie Produkt und Akkus kühl und trocken. Beachten Sie die Temperaturgrenzwerte, die in den Technischen Daten angegeben sind.
- Bewahren Sie Akkus nicht auf dem Ladegerät auf. Nehmen Sie den Akku nach dem Ladevorgang immer vom Ladegerät ab.
- Lagern Sie Akkus nie in der Sonne, auf Wärmequellen oder hinter Glas.
- Lagern Sie Produkt und Akkus unzugänglich für Kinder und unbefugte Personen.
- Kontrollieren Sie Produkt und Akkus vor jeder Verwendung sowie vor und nach längerer Lagerung auf Beschädigungen.
Hilfe bei Störungen
Bei Störungen, die nicht in dieser Tabelle aufgeführt sind oder die Sie nicht selbst beheben können, wenden Sie sich bitte an unseren Hilti Service.Störung |
Mögliche Ursache |
Lösung |
---|---|---|
![]() |
Anzugsmodul entsperrt. |
|
![]() |
Akku ist überhitzt. |
|
![]() |
Akkutemperatur liegt unter 0° C (32° F). |
|
![]() |
Schlagschrauber ist überhitzt. |
|
![]() |
Die Akkuladung reicht nicht aus, um das Befestigungselement korrekt zu verschrauben. |
|
![]() |
Stromaufnahme kurzzeitig zu hoch. |
|
![]() |
Knopfzelle der Uhr im Anzugsmodul ist leer. |
|
![]() |
Wartung des Schlagschraubers sofort erforderlich. |
|
![]() |
Gerätefehler wurde erkannt. |
|
![]() |
Dokumentationsfunktion deaktiviert (nur Warnmeldung). |
|
![]() |
Der Datenspeicher im Anzugsmodul ist annähernd voll belegt. Achtung: Ist der Datenspeicher im Anzugsmodul vollständig belegt, werden die ältesten Daten überschrieben! |
|
![]() |
Der Datenspeicher im Anzugsmodul ist vollständig belegt. Achtung: Die ältesten Daten werden überschrieben! |
|
Entsorgung

Herstellergewährleistung
- Bitte wenden Sie sich bei Fragen zu den Gewährleistungsbedingungen an Ihren lokalen Hilti Partner.
Weitere Informationen
Zubehör, Systemprodukte und weitere Informationen zu Ihrem Produkt finden Sie hier.RoHS (Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe)

Bedingungen : Südkorea
Länderspezifische Zulassungsinformationen
제품명: 아답티브 임펙 모듈
수입자(상호명): 힐티코리아㈜
제조회사: Hilti Corporation
제조국: 스위스
A/S: 080-220-2000
Hilti Li-Ion Akkus
Hinweise zur Sicherheit und AnwendungIn dieser Dokumentation wird der Begriff Akku für wieder aufladbare Hilti Li-Ion-Akkus verwendet, in denen mehrere Li-Ion-Zellen zusammengeschlossen sind. Sie sind für Hilti Elektrowerkzeuge bestimmt und dürfen nur mit diesen verwendet werden. Verwenden Sie nur original Hilti Akkus!BeschreibungHilti Akkus sind mit Zellmanagement- und Zellschutzsystemen ausgestattet.
Die Akkus bestehen aus Zellen, die Lithium-Ionen-Speichermaterialien enthalten, welche eine hohe spezifische Energiedichte ermöglichen. Li-Ion-Zellen unterliegen einem sehr geringen Memory-Effekt, reagieren aber gegenüber Gewalteinwirkung, Tiefentladung oder hohen Temperaturen sehr empfindlich.
Die zugelassenen Produkte für Hilti Akkus finden Sie in Ihrem Hilti Store oder unter: www.hilti.group
Sicherheit
- Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise für die sichere Handhabung und Verwendung von Li-Ionen-Akkus. Ein Nichtbeachten kann zu Hautreizungen, schweren korrosiven Verletzungen, chemischen Verbrennungen, Feuer und / oder zu Explosionen führen.
- Behandeln Sie Akkus sorgfältig, um Beschädigungen zu vermeiden und den Austritt von stark gesundheitsschädlichen Flüssigkeiten zu verhindern!
- Akkus dürfen in keinem Fall modifiziert oder manipuliert werden!
- Die Akkus dürfen nicht zerlegt, gequetscht, über 80°C erhitzt oder verbrannt werden.
- Verwenden oder laden Sie keine Akkus, die einen Schlag erhalten haben oder anderweitig beschädigt sind. Überprüfen Sie Ihre Akkus regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen.
- Verwenden Sie niemals recycelte oder reparierte Akkus.
- Benutzen Sie den Akku oder ein akkubetriebenes Elektrowerkzeug niemals als Schlagwerkzeug.
- Setzen Sie Akkus niemals direkter Sonneneinstrahlung, erhöhter Temperatur, Funkenbildung oder offener Flamme aus. Dies kann zu Explosionen führen.
- Berühren Sie die Batteriepole nicht mit Ihren Fingern, Werkzeugen, Schmuck oder anderen elektrisch leitfähigen Gegenständen. Dies kann den Akku beschädigen, sowie Sachschäden und Verletzungen verursachen.
- Halten Sie Akkus von Regen, Nässe und Flüssigkeiten fern. Eindringende Feuchtigkeit kann Kurzschlüsse, Stromschläge, Verbrennungen, Feuer und Explosionen verursachen.
- Verwenden Sie nur die für diesen Akku-Typ vorgesehenen Ladegeräte und Elektrowerkzeuge. Beachten Sie dazu die Angaben in den entsprechenden Bedienungsanleitungen.
- Verwenden oder lagern Sie den Akku nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen.
- Wenn der Akku zu heiß zum Anfassen ist, kann er defekt sein. Stellen Sie den Akku an einen einsehbaren, nicht brennbaren Ort mit ausreichender Entfernung zu brennbaren Materialien. Lassen Sie den Akku abkühlen. Wenn der Akku nach einer Stunde immer noch zu heiß zum Anfassen ist, dann ist er defekt. Gehen Sie nach den Anweisungen im Kapitel Maßnahmen bei Akkubrand vor.
- Kontaktieren Sie immer den Hilti Service, wenn ein Akku beschädigt ist.
- Verwenden Sie keinen Akku, aus dem Flüssigkeit austritt.
- Vermeiden Sie bei austretender Flüssigkeit den direkten Augen- und/oder Hautkontakt. Tragen Sie immer Schutzhandschuhe und Augenschutz im Umgang mit Batterieflüssigkeit.
- Verwenden Sie ein dafür zugelassenes chemisches Reinigungsmittel, um ausgetretene Batterieflüssigkeit zu entfernen. Beachten Sie Ihre lokalen Reinigungsvorschriften für Batterieflüssigkeit.
- Legen Sie einen defekten Akku in einen nicht brennbaren Behälter und decken Sie ihn mit trockenem Sand, Kreidepulver (CaCO3) oder Silikat (Vermiculit) ab. Schließen Sie anschließend den Deckel luftdicht ab und bewahren Sie den Behälter fern von brennbaren Gasen, Flüssigkeiten oder Gegenständen auf.
- Entsorgen Sie den Behälter in Ihrem Hilti Store oder wenden Sie sich an ihr zuständiges Entsorgungsunternehmen. Beachten Sie Ihre lokalen Transportvorschriften für beschädigte Akkus!
- Achten Sie auf abnormales Akkuverhalten wie fehlerhaftes Laden, ungewöhnlich lange Ladezeiten, spürbarer Leistungsabfall, ungewöhnliche LED-Aktivitäten oder austretende Flüssigkeiten. Dies sind Anzeichen auf ein internes Problem.
- Wenn Sie ein internes Akkuproblem vermuten, kontaktieren Sie den Hilti Service.
- Wenn der Akku nicht mehr funktioniert, sich der Akku nicht mehr laden lässt oder Flüssigkeit austritt, müssen Sie ihn entsorgen. Siehe Kapitel Wartung und Entsorgung .
- Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung, damit gefährliche und explosionsgefährdende Dämpfe entweichen können.
- Verlassen Sie bei intensiver Rauchentwicklung sofort den Raum.
- Konsultieren Sie bei Reizung der Atemwege einen Arzt.
- Rufen Sie die Feuerwehr, bevor Sie einen Löschversuch starten.
- Bekämpfen Sie Akku-Brände nur mit Wasser aus größtmöglichem Abstand. Pulverlöscher und Löschdecken sind bei Li-Ion-Akkus unwirksam. Umgebungsbrände können mit herkömmlichen Löschmitteln bekämpft werden.
- Versuchen Sie nicht, große Mengen brennender Akkus zu bewegen. Entfernen Sie nicht betroffene Materialien aus der nächsten Umgebung um so die betroffenen Akkus zu isolieren.
- Nehmen Sie diesen auf eine Schaufel und werfen Sie ihn in einen Eimer mit Wasser. Durch die kühlende Wirkung wird das Übergreifen eines Brandes auf Akku-Zellen, die noch nicht die für eine Entzündung kritische Temperatur erreicht haben, reduziert.
- Lassen Sie den Akku für mindestens 24 Stunden im Eimer, bis er sich vollständig abgekühlt hat.
- Siehe Kapitel Verhalten bei beschädigten Akkus .
- Umgebungsbetriebstemperatur zwischen -17°C und +60°C / 1°F und 140°F.
- Lagertemperatur zwischen -20°C und +40°C / -4°F und 104°F.
- Akkus nicht auf dem Ladegerät aufbewahren. Nehmen Sie den Akku nach dem Ladevorgang immer vom Ladegerät ab.
- Akkus möglichst kühl und trocken lagern. Eine kühle Lagerung erhöht die Akkulaufzeit. Lagern Sie Akkus nie in der Sonne, auf Heizungen oder hinter Glasscheiben.
- Akkus dürfen nicht per Post verschickt werden. Wenden Sie sich an ein Versandunternehmen, wenn Sie unbeschädigte Akkus versenden wollen.
- Akkus nie in loser Schüttung transportieren. Während des Transports sollten die Akkus vor übermäßigem Stoß und Vibrationen geschützt und von jeglichen leitfähigen Materialien oder anderen Akkus isoliert werden, damit sie nicht mit anderen Batteriepolen in Berührung kommen und einen Kurzschluss verursachen. Beachten Sie Ihre lokalen Transportvorschriften für Akkus.
- Halten Sie den Akku sauber und frei von Öl und Fett. Vermeiden Sie unnötigen Staub oder Schmutz auf dem Akku. Reinigen Sie den Akku mit einem trockenen, weichen Pinsel oder einem sauberen, trockenen Lappen.
- Betreiben Sie den Akku nie mit verstopften Lüftungsschlitzen. Reinigen Sie die Lüftungsschlitze vorsichtig mit einer trockenen, weichen Bürste.
- Verhindern Sie das Eindringen von Fremdkörpern in das Innere.
- Lassen Sie keine Feuchtigkeit in den Akku eindringen. Wenn Feuchtigkeit in den Akku eingedrungen ist, behandeln Sie ihn wie einen beschädigten Akku und isolieren Sie ihn in einem nicht brennbaren Behälter.
- Siehe Kapitel Verhalten bei beschädigten Akkus .
- Durch unsachgemäße Entsorgung können Gesundheitsgefährdungen durch austretende Gase oder Flüssigkeiten entstehen. Entsorgen Sie den Akku in Ihrem Hilti Store oder wenden Sie sich an ihr zuständiges Entsorgungsunternehmen. Beachten Sie Ihre lokalen Transportvorschriften für beschädigte Akkus!
- Werfen Sie Akkus nicht in den Hausmüll.
- Entsorgen Sie Akkus so, dass sie nicht in die Hände von Kindern gelangen können. Decken Sie die Anschlüsse mit einem nicht leitfähigen Material ab, um Kurzschlüsse zu vermeiden.