B 3600
Original-Bedienungsanleitung
Angaben zur Dokumentation
Zu dieser Dokumentation
- Lesen Sie vor Inbetriebnahme diese Dokumentation durch. Dies ist Voraussetzung für sicheres Arbeiten und störungsfreie Handhabung.
- Beachten Sie die Sicherheits- und Warnhinweise in dieser Dokumentation und auf dem Produkt.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer am Produkt auf und geben Sie es nur mit dieser Anleitung an andere Personen weiter.
Zeichenerklärung
Warnhinweise
Warnhinweise warnen vor Gefahren im Umgang mit dem Produkt. Folgende Signalwörter werden verwendet:Symbole in der Bedienungsanleitung
Folgende Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet:![]() |
Bedienungsanleitung beachten |
![]() |
Anwendungshinweise und andere nützliche Informationen |
![]() |
Umgang mit wiederverwertbaren Materialien |
![]() |
Elektrogeräte und Akkus nicht in den Hausmüll werfen |
Symbole in Abbildungen
Folgende Symbole werden in Abbildungen verwendet:![]() |
Diese Zahlen verweisen auf die jeweilige Abbildung am Anfang dieser Bedienungsanleitung. |
![]() |
Die Nummerierung gibt eine Abfolge der Arbeitsschritte im Bild wieder und kann von den Arbeitsschritten im Text abweichen. |
![]() |
Positionsnummern werden in der Abbildung Übersicht verwendet und verweisen auf die Nummern der Legende im Abschnitt Produktübersicht . |
![]() |
Dieses Zeichen soll ihre besondere Aufmerksamkeit beim Umgang mit dem Produkt wecken. |
Produktabhängige Symbole
Symbole am Produkt
Folgende Symbole können am Produkt verwendet werden:![]() |
Das Produkt unterstützt NFC-Technologie, die mit iOS- und Android-Plattformen kompatibel ist. |
![]() |
Li-Ionen Akku |
![]() |
Benutzen Sie den Akku niemals als Schlagwerkzeug. |
![]() |
Lassen Sie den Akku nicht fallen. Verwenden Sie keinen Akku, der einen Schlag erhalten hat oder anderweitig beschädigt ist. |
![]() |
Schutzklasse II (doppelt isoliert) |
![]() |
Transportmodus |
![]() |
Standby-Modus |
![]() |
Betriebsmodus |
Produktinformationen

Typenbezeichnung und Seriennummer sind auf dem Typenschild angegeben.
- Übertragen Sie die Seriennummer in die nachfolgende Tabelle. Die Produktangaben benötigen Sie bei Anfragen an unsere Vertretung oder Servicestelle.
ProduktangabenTragbares Energiesystem B 3600 Generation 01 Serien-Nr.
Konformitätserklärung

Die Technischen Dokumentationen sind hier hinterlegt:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Sicherheit
Allgemeine Sicherheitshinweise
- Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise für die sichere Handhabung und Verwendung von Li-Ionen-Akkus. Ein Nichtbeachten kann zu Hautreizungen, schweren korrosiven Verletzungen, chemischen Verbrennungen, Feuer und / oder zu Explosionen führen.
- Benutzen Sie das Produkt und Zubehör nur in technisch einwandfreiem Zustand.
- Nehmen Sie niemals Manipulationen oder Veränderungen an Produkt oder Zubehör vor. Das Produkt darf nicht geöffnet werden.
- Berühren Sie die elektrischen Kontakte nicht mit Ihren Fingern, Werkzeugen, Schmuck oder anderen elektrisch leitfähigen Gegenständen.
- Schließen Sie die Ausgänge des Produktes nicht kurz.
- Schließen Sie die Schutzkappen der Anschlüsse, wenn Sie diese nicht verwenden.
- Das Produkt darf nicht zerlegt, gequetscht, über 80°C erhitzt oder verbrannt werden.
- Setzen Sie das Produkt niemals direkter Sonneneinstrahlung, erhöhter Temperatur, Funkenbildung oder offener Flamme aus. Dies kann zu Explosionen führen.
- Halten Sie das Produkt von Regen, Nässe und Flüssigkeiten fern. Eindringende Feuchtigkeit kann Kurzschlüsse, Stromschläge, Verbrennungen, Feuer und Explosionen verursachen.
- Verwenden oder lagern Sie das Produkt nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen.
- Verwenden Sie das Produkt nur innerhalb der definierten Einsatzgrenzen.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig, um Beschädigungen zu vermeiden und den Austritt von stark gesundheitsschädlichen Flüssigkeiten zu verhindern!
- Achten Sie bei auf einen sicheren Stand des Produktes bei dessen Verwendung. Stellen Sie das Produkt nur auf rutschfestem Untergrund ab. Vermeiden Sie das Überstehen des Produktes über eine Kante.
- Achten Sie auf eine ausreichende Kabellänge des angeschlossenen Verbrauchers, die Anschlussleitung darf nicht unter Zug stehen.
- Verwenden oder laden Sie das Produkt nicht, wenn es einen Schlag erhalten hat oder anderweitig beschädigt ist. Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht als Leiterersatz.
- Transportieren Sie das Produkt nicht am Kran oder mit Hebemitteln.
- Halten Sie Ihre lokalen Vorschriften zum sicheren Betrieb von elektrischen Verbrauchern ein.
- Schließen Sie keine defekten Verbraucher an das Produkt an.
- Schließen Sie keine Stromerzeuger an die Ausgänge des Produktes an.
- Laden Sie das Produkt nur mit dem mitgelieferten Ladekabel.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt und der Verbraucher ausgeschaltet sind, bevor Sie den Verbraucher anschließen. Schalten Sie den Verbraucher nach der Verwendung stets ab.
- Verwenden Sie das Produkt nicht zum Betrieb lebenserhaltender medizinischer Verbraucher.
- Wenn das Produkt zu heiß zum Anfassen ist, kann es defekt sein. Stellen Sie das Produkt an einen einsehbaren, nicht brennbaren Ort mit ausreichender Entfernung zu brennbaren Materialien. Lassen Sie es abkühlen. Wenn das Produkt nach einer Stunde immer noch zu heiß zum Anfassen ist, dann ist es defekt. Wenden Sie sich an den Hilti Service oder lesen Sie das Dokument "Hinweise zur Sicherheit und Anwendung für Hilti Li-Ion-Akkus".
Beschreibung
Produktübersicht

- Rahmen
- Handgriff
- Drehschalter
- AC-Ausgang
- LED-Anzeige
- AC-Ladeeingang
- Sicherungskappe
Bestimmungsgemäße Verwendung
Das beschriebene Produkt ist ein tragbares Energiesystem. Es ist bestimmt zum Betrieb kabelgebundener Verbraucher.
Lieferumfang
Tragbares Energiesystem, Ladekabel, BedienungsanleitungWeitere für Ihr Produkt zugelassene Systemprodukte finden Sie in Ihrem Hilti Store oder unter: www.hilti.group
LED-Anzeigen
Das Hilti B 3600 Energiesystem kann den Ladezustand und Fehlermeldungen anzeigen.Werden Fehlermeldungen erkannt, leuchten oder blinken die LEDs gemäß dem aktuellen Ladezustand.
Zustand |
Bedeutung |
---|---|
Acht (8) LEDs leuchten konstant grün |
Ladezustand: 100 % bis 88% |
Sieben (7) LEDs leuchten konstant grün. |
Ladezustand: 87% bis 76% |
Sechs (6) LEDs leuchten konstant grün. |
Ladezustand: 75% bis 63% |
Fünf (5) LEDs leuchten konstant grün. |
Ladezustand: 62% bis 50% |
Vier (4) LEDs leuchten konstant grün |
Ladezustand: 49% bis 37% |
Drei (3) LEDs leuchten konstant grün |
Ladezustand: 36% bis 25% |
Zwei (2) LEDs leuchten konstant grün |
Ladezustand: 24% bis 12% |
Eine (1) LED leuchtet konstant grün |
Ladezustand: 12% bis 1% |
Eine (1) LED blinkt grün (Ladekabel nicht angeschlossen). |
Der Li-Ion-Akku ist vollständig entladen. Laden Sie den Akku auf. |
Keine LED leuchtet. |
Das tragbare Energiesystem ist ausgeschaltet. Schalten Sie es ein. Wenn nach dem Einschalten keine LED leuchtet, wenden Sie sich an den Hilti Service. |
Die LED des aktuellen Ladezustandes blinkt grün (während des Ladevorganges). |
Der Li-Ion-Akku wird geladen. |
Eine oder mehrere LEDs leuchten konstant gelb. |
Es lag ein Überstrom vor und die AC-Ausgänge wurden deaktiviert. Stecken Sie alle Verbraucher aus. Stellen Sie den Drehschalter auf Standby ![]() ![]() Wenn die Meldung weiter besteht, wenden Sie sich an den Hilti Service. |
Eine oder mehrere LEDs blinken gelb. |
Das Energiesystem ist außerhalb des zulässigen Temperaturbereiches. Der Betrieb oder das Laden wurden unterbrochen. Trennen Sie den Verbraucher oder das Ladekabel vom Energiesystem und schalten Sie das Energiesystem auf Standby ![]() Wenn die Meldung weiter besteht, wenden Sie sich an den Hilti Service. |
Eine (1) LED blinkt schnell rot |
Es liegt ein Systemfehler vor. Entfernen Sie den Verbraucher oder das Ladekabel, schalten Sie das Energiesystem in den Transportmodus ![]() |
Drehschalter
Der Drehschalter hat die folgenden drei Stellungen:![]() |
Transport |
Im Transportmodus sind alle Anschlüsse inaktiv und das Energiesystem ist ausgeschaltet. |
![]() |
Standby / Ladebetrieb |
Im Standby-Modus sind die AC-Ausgänge spannungsfrei, der AC-Ladeeingang ist aktiv. Die LEDs leuchten nicht. |
![]() |
Betrieb |
Im Betriebsmodus sind die AC-Ausgänge aktiv, ein Verbraucher kann angeschlossen und betrieben werden. Die LEDs signalisieren den Ladezustand oder Fehlermeldungen. |
Technische Daten
Hochspannung |
|
---|---|
Ausgangsspannung |
220 V … 240 V / 50‑60 Hz |
Nennausgangsleistung |
3.600 W / 16 A |
Spitzenausgangsleistung für maximal 120 Sekunden |
7.200 W / 32 A |
Verfügbare Energie |
2,1 kWh |
Ladeleistung |
1.000 W / 4 A |
Schutzart |
IP 54+ |
Gewicht |
19,8 kg (43,7 lb) |
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) |
420 mm x 210 mm x 420 mm (16,5 in x 8,3 in x 16,5 in) |
Umgebungstemperatur bei Betrieb |
−17 ℃ … 60 ℃ (1 ℉ … 140 ℉) |
Lagertemperatur |
−20 ℃ … 40 ℃ (−4 ℉ … 104 ℉) |
Akkutemperatur bei Ladebeginn |
0 ℃ … 45 ℃ (32 ℉ … 113 ℉) |
Bedienung
Beachten Sie die Sicherheits- und Warnhinweise in dieser Dokumentation und auf dem Produkt.Laden
- Stellen Sie den Drehschalter auf die Stellung Standby
.
- Schließen Sie das mitgelieferte Ladekabel an den AC-Ladeeingang und drehen Sie den Bajonettverschluss im Uhrzeigersinn, bis er einrastet.
- Schließen Sie das Ladekabel an eine Steckdose an.
- Die grün leuchtenden LEDs zeigen den aktuellen Ladezustand an.
- Ist der Energiespeicher vollständig geladen, leuchten alle LEDs für 10 Sekunden grün. Anschließend erlischt die Anzeige.
- Die grün leuchtenden LEDs zeigen den aktuellen Ladezustand an.
- Entfernen Sie nach dem Ladevorgang das Ladekabel und schalten Sie den Energiespeicher in den Transportmodus
.
Betrieb

- Stellen Sie den Drehschalter auf die Stellung Betrieb
. Das Energiesystem wird aktiviert und die LEDs blinken.
- Leuchten eine oder mehrere LEDs anschließend grün, ist das Energiesystem betriebsbereit.
- Blinkt nach der Startsequenz eine LED grün, ist das Energiesystem vollständig entladen. Laden Sie den Akku auf.
- Leuchtet nach der Startsequenz keine LED, liegt ein Fehler vor. Bitte wenden Sie sich an den Hilti Service.
- Leuchten eine oder mehrere LEDs anschließend grün, ist das Energiesystem betriebsbereit.
- Schließen Sie einen Verbraucher an den AC-Ausgang an.
- Beachten Sie die folgenden Hinweise zum Betrieb von mehr als einem Verbraucher am Energiesystem:
- Beim Betrieb eines Verbrauchers mit zwischengeschalteten Staubsauger, muss der Verbraucher am Staubsauger mit einem Fehlerstrom-Schutzschalter angeschlossen werden.
- Für den Anschluss zweier Verbraucher bietet Hilti eine Kabelweiche mit Fehlerstrom-Schutzschalter an.
- Bei Verwendung von Mehrfachsteckdosen müssen alle angeschlossenen Verbraucher einzeln mit einem Fehlerstrom-Schutzschalter abgesichert werden.
- Beim Betrieb eines Verbrauchers mit zwischengeschalteten Staubsauger, muss der Verbraucher am Staubsauger mit einem Fehlerstrom-Schutzschalter angeschlossen werden.
- Während des Betriebes zeigen die LEDs den aktuellen Ladezustand an.
- Um die Verwendung des Energiesystemes zu unterbrechen, stellen Sie den Drehschalter auf Standby
.
- Um das Energiesystem vollständig abzuschalten stellen Sie den Drehschalter auf die Stellung Transportmodus
.
Pflege und Instandhaltung
Pflege des Produktes- Entfernen Sie fest anhaftenden Schmutz mit Vorsicht.
- Reinigen Sie das Gehäuse nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine silikonhaltigen Pflegemittel, da diese die Kunststoffteile angreifen können.
- Verwenden Sie einen sauberen, trockenen Lappen, um die Kontakte des Produktes zu reinigen.
- Setzen Sie das Produkt niemals hoher Feuchtigkeit aus (z.B. in Wasser tauchen oder im Regen stehen lassen).
Wenn das Produkt durchnässt wurde, behandeln Sie es wie einen beschädigten Akku. Isolieren Sie es in einem nicht brennbaren Behälter und wenden Sie sich an den Hilti Service.
- Prüfen Sie regelmäßig alle sichtbaren Teile auf Beschädigungen und die Bedienelemente auf einwandfreie Funktion.
- Betreiben Sie das Produkt nicht bei Beschädigungen und/oder Funktionsstörungen. Lassen Sie das Produkt umgehend vom Hilti Service reparieren.
- Bringen Sie nach Pflege- und Instandhaltungsarbeiten alle Schutzeinrichtungen an und prüfen Sie diese auf einwandfreie Funktion.
Sicherung wechseln
- Schrauben Sie die Sicherungskappe ab.
- Nehmen Sie die Sicherung heraus. Ersetzen Sie sie gegen eine neue Sicherung.
Material Feinsicherung
T5A L 250V; 5 mm × 20 mm - Schrauben Sie die Sicherungskappe wieder an.
Transport und Lagerung
Transport- Transportieren Sie das Produkt nur im Transportmodus
.
- Während des Transports sollte das Produkt vor übermäßigem Stoß und Vibrationen geschützt werden. Beachten Sie Ihre lokalen Transportvorschriften für Akkus.
- Akkus dürfen nicht per Post verschickt werden. Wenden Sie sich an ein Versandunternehmen, wenn Sie unbeschädigte Akkus versenden wollen.
- Kontrollieren Sie das Produkt vor jeder Verwendung sowie vor und nach längerem Transport auf Beschädigungen.
- Das Produkt darf nicht in einem Flugzeug transportiert werden. Wenden Sie sich gegebenenfalls an die Fluggesellschaft.
- Lagern Sie das Produkt kühl und trocken. Beachten Sie die Temperaturgrenzwerte, die in den Technischen Daten angegeben sind.
- Lagern Sie das Produkt nur im Transportmodus
.
- Lagern Sie das Produkt nicht über längere Zeit im entladenen Zustand. Dies könnte zur Tiefentladung führen. Laden Sie das Produkt mindestens alle drei Monate auf.
- Lagern Sie das Produkt nie in der Sonne, auf Wärmequellen oder hinter Glas.
- Lagern Sie das Produkt unzugänglich für Kinder und unbefugte Personen.
- Kontrollieren Sie das Produkt vor jeder Verwendung sowie vor und nach längerer Lagerung auf Beschädigungen.
Hilfe bei Störungen
Beachten Sie bei allen Störungen die LED-Anzeige des Energiesystemes. Siehe Kapitel LED-Anzeigen .Bei Störungen, die nicht in dieser Tabelle aufgeführt sind oder die Sie nicht selbst beheben können, wenden Sie sich bitte an unseren Hilti Service.
Störung |
Mögliche Ursache |
Lösung |
---|---|---|
Ein angeschlossener Verbraucher funktioniert nicht oder nicht mit voller Leistung. |
Stecker nicht korrekt eingesteckt |
|
Das Energiesystem befindet sich nicht im Betriebsmodus. |
|
|
Akku leer |
|
|
Leistung des Verbrauchers zu hoch |
|
Entsorgung

Herstellergewährleistung
- Bitte wenden Sie sich bei Fragen zu den Gewährleistungsbedingungen an Ihren lokalen Hilti Partner.
Weitere Informationen
China RoHS (Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe)
Hilti Li-Ion Akkus
Hinweise zur Sicherheit und AnwendungIn dieser Dokumentation wird der Begriff Akku für wieder aufladbare Hilti Li-Ion-Akkus verwendet, in denen mehrere Li-Ion-Zellen zusammengeschlossen sind. Sie sind für Hilti Elektrowerkzeuge bestimmt und dürfen nur mit diesen verwendet werden. Verwenden Sie nur Original Hilti Akkus!Hilti Akkus sind Stand der Technik und mit Zellmanagement- und Zellschutzsystemen ausgestattet.
BeschreibungDie Akkus bestehen aus Zellen, die Lithium-Ionen-Speichermaterialien enthalten, die eine hohe spezifische Energiedichte ermöglichen. Im Gegensatz zu NiMH & NiCd Akkus unterliegen Li-Ion-Akkus einem sehr geringen Memory-Effekt, reagieren aber gegenüber Gewalteinwirkung, Tiefentladung oder hohen Temperaturen sehr empfindlich. Siehe Sicherheit
Die für unsere Akkus zugelassenen Produkte finden Sie in Ihrem Hilti Store oder unter:
www.hilti.group | USA: www.hilti.com
Sicherheit
- Akkus dürfen in keinem Fall modifiziert oder manipuliert werden!
- Verwenden Sie niemals recycelte oder reparierte Batterien, die von nicht vom Hilti Service freigegeben wurden.
- Verwenden oder laden Sie keine Akkus, die einen Schlag erhalten haben, aus über einem Meter fallen gelassen worden oder anderweitig beschädigt sind. Überprüfen Sie Ihre Akkus regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen, z. B. Quetschungen, Schnitte oder Einstiche.
- Benutzen Sie den Akku oder ein akkubetriebenes Elektrowerkzeug niemals als Schlagwerkzeug.
- Vermeiden Sie Augen- und Hautkontakt bei austretender Akku-Flüssigkeit!
- Siehe Verhalten bei beschädigten Akkus
- Bei defekten Akkus kann Flüssigkeit austreten und angrenzende Gegenstände benetzen. Reinigen Sie die betroffenen Teile mit warmem Seifenwasser und ersetzen Sie die beschädigten Akkus.
- Siehe Verhalten bei beschädigten Akkus
- Setzen Sie Akkus niemals erhöhter Temperatur, Funkenbildung oder offener Flamme aus. Dies kann Explosionen verursachen.
- Berühren Sie die Batteriepole nicht mit ihren Fingern, Werkzeugen, Schmuck oder anderen Gegenständen aus Metall. Dies kann Kurzschlüsse, elektrische Schläge, Verbrennungen oder Explosionen verursachen.
- Halten Sie Akkus von Regen und Nässe fern. Eindringende Feuchtigkeit kann Kurzschlüsse, Stromschläge, Verbrennungen oder Explosionen verursachen.
- Verwenden Sie nur die, für diesen Akku-Typ vorgesehenen Ladegeräte und Elektrowerkzeuge. Beachten Sie dazu die Angaben in deren Bedienungsanleitungen.
- Lagern oder verwenden Sie den Akku nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen mit brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen. Eine unerwartete Akkustörung kann unter diesen Bedingungen eine Explosion verursachen.
- Kontaktieren Sie immer Ihren Hilti Servicepartner, wenn ein Akku beschädigt ist.
- Vermeiden Sie bei austretender Flüssigkeit den direkten Augen- und/oder Hautkontakt, durch Tragen von Schutzbrille und Schutzhandschuhen.
- Legen Sie einen defekten Akku in einen nicht brennbaren Behälter und decken Sie ihn mit trockenem Sand, Kreidepulver (CaCO3) oder Silikat (Vermiculit) ab. Schließen Sie anschließend den Deckel luftdicht und bewahren Sie den Behälter fern von brennbaren Gasen, Flüssigkeiten oder Gegenständen auf.
- Entsorgen Sie den Container in Ihrem Hilti Store oder wenden Sie sich an ihr zuständiges Müllentsorgungsunternehmen. Versenden oder verschicken Sie keine beschädigten Akkus!
- Verwenden Sie ein dafür zugelassenes chemisches Reinigungsmittel, um die ausgelassene Batterieflüssigkeit zu entfernen.
- Achten Sie auf abnormales Akkuverhalten, wie fehlerhaftes Laden oder ungewöhnlich lange Ladezeiten, spürbarer Leistungsabfall, ungewöhnliche LED-Aktivitäten oder austretende Flüssigkeiten. Dies sind Anzeichen auf ein internes Problem.
- Wenn Sie ein internes Akkuproblem vermuten, kontaktieren Sie Ihren Hilti Servicepartner.
- Wenn der Akku nicht mehr funktioniert, sich der Akku nicht mehr laden lässt oder Flüssigkeit austritt, müssen Sie ihn, wie oben beschrieben, entsorgen.
- Siehe Verhalten bei beschädigten Akkus .
- Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung, damit gefährliche und explosionsgefährdende Dämpfe entweichen können.
- Verlassen Sie bei intensiver Rauchentwicklung sofort den Raum.
- Konsultieren Sie bei Reizung der Atemwege einen Arzt.
- Bekämpfen Sie Akku-Brände nur mit Wasser. Pulverlöscher und Löschdecken sind bei Li-Ion-Akkus unwirksam. Umgebungsbrände können mit herkömmlichen Löschmitteln bekämpft werden.
- Versuchen Sie nicht große Mengen beschädigter, brennender oder auslaufender Batterien zu bewegen. Entfernen Sie nicht betroffene Materialien aus der nächsten Umgebung und isolieren Sie so die betroffenen Akkus. Können Sie den Brand mit den verfügbaren Mitteln nicht löschen, rufen Sie die nächstgelegene Feuerwehr.
- Nehmen Sie diesen auf eine Schaufel und werfen Sie ihn in einen Eimer mit Wasser. Durch die kühlende Wirkung wird das Übergreifen eines Brandes auf Akku-Zellen, die noch nicht die für eine Entzündung kritische Temperatur erreicht haben, reduziert.
- Warten Sie, bis sich der Akku vollständig abgekühlt hat.
- Siehe Verhalten bei beschädigten Akkus .
- Umgebungsbetriebstemperatur zwischen -17°C und +60°C / 1°F und 140°F.
- Lagertemperatur zwischen -20°C und +40°C / -4°F und 104°F.
- Akkus nicht auf dem Ladegerät aufbewahren. Akku und Ladegerät nach Gebrauch immer trennen.
- Akkus möglichst kühl und trocken lagern. Eine kühle Lagerung erhöht die Akkulaufzeit. Lagern Sie Akkus nie in der Sonne, auf Heizungen oder hinter Glasscheiben.
- Akkus dürfen nicht per Post verschickt werden. Wenden Sie sich an ein Versandunternehmen, wenn Sie unbeschädigte Batterien versenden wollen.
- Akkus nie in loser Schüttung transportieren. Während des Transports sollten die Akkus vor übermäßigem Stoß und Vibrationen geschützt und von jeglichen leitfähigen Materialien oder anderen Akkus isoliert werden, damit sie nicht mit anderen Batteriepolen in Berührung kommen und einen Kurzschluss verursachen.
- Halten Sie den Akku sauber und frei von Öl und Fett. Entfernen Sie solche Verschmutzungen mit einem sauberen, trockenen Lappen.
- Betreiben Sie den Akku nie mit verstopften Lüftungsschlitzen. Reinigen Sie die Lüftungsschlitze vorsichtig mit einer weichen Bürste.
- Verhindern Sie das Eindringen von Fremdkörpern in das Innere.
- Vermeiden Sie unnötigen Staub oder Schmutz auf dem Akku. Reinigen Sie den Akku mit einem weichen Pinsel oder einem sauberen, trockenen Lappen.
- Lassen Sie keine Feuchtigkeit in den Akku eindringen. Wenn Feuchtigkeit in den Akku eingedrungen ist, behandeln Sie ihn wie einen beschädigten Akku und isolieren Sie ihn in einem nicht brennbaren Behälter.
- Siehe Verhalten bei beschädigten Akkus
- Durch unsachgemäße Entsorgung können Gesundheitsgefährdungen durch austretende Gase oder Flüssigkeiten entstehen. Entsorgen Sie den Akku in Ihrem Hilti Store oder wenden Sie sich an ihr zuständiges Müllentsorgungsunternehmen. Versenden oder verschicken Sie keine beschädigten Akkus!
- Werfen Sie Akkus nicht in den Hausmüll.
- Entsorgen Sie Akkus so, dass sie nicht in die Hände von Kindern gelangen können. Decken Sie die Anschlüsse mit einem nicht leitfähigen Material ab, um Kurzschlüsse zu vermeiden.