JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Produktivitätsgewinn und Arbeitserleichterung im Arbeitsalltag durch Hilti Exoskelett EXO-S

15.02.2024
Kaufering

Kaufering, 15. Februar 2024 – Das Hilti EXO-S Exoskelett wurde für Überkopfarbeiten entwickelt, um Ermüdungserscheinungen und Schulterbelastungen zu reduzieren und so die Sicherheit der Mitarbeitenden zu gewährleisten. Die Entlastung der Muskelkraft kann Fehlern vorbeugen, die Produktivität steigern und Fachkräfte an das Unternehmen binden.

Bild 4: Unterstützung durch das EXO-S mit Nackenstütze während der Nachbearbeitung von Trockenbauwänden und -decken.

Produktivitätsgewinn und Arbeitserleichterung im Arbeitsalltag durch Hilti Exoskelett EXO-S

Kaufering, 15. Februar 2024 – Das Hilti EXO-S Exoskelett wurde für Überkopfarbeiten entwickelt, um Ermüdungserscheinungen und Schulterbelastungen zu reduzieren und so die Sicherheit der Mitarbeitenden zu gewährleisten. Die Entlastung der Muskelkraft kann Fehlern vorbeugen, die Produktivität steigern und Fachkräfte an das Unternehmen binden.

Das Exoskelett EXO-S ist die zweite Generation des Hilti Exoskeletts. In der Entwicklung achtet Hilti darauf, dass die Exoskelette neben ihrem Nutzen vor allem leicht sind und maximale Bewegungsfreiheit bieten. Sie sind komfortabel und tragen nicht zu sehr auf, um der Gefahr des Hängenbleibens vorzubeugen. Es ist ein unterstützendes System, das am Körper getragen wird und Arbeiten leichter macht sowie den Anwender vor Überlastung schützt. Dabei werden hauptsächlich die Arme, die Schultergelenke, die Schultermuskulatur und bei Bedarf der Nackenbereich mit Hilfe der Nackenstütze entlastet.

Entlastung bei Tätigkeiten auf Schulterhöhe und darüber hinaus

Auf Baustellen und im Handwerk allgemein existieren viele körperlich belastende Arbeitsschritte, die nicht automatisiert oder vermieden werden können. Diese Arbeiten finden zumeist auf Schulterhöhe oder Überschulter- bzw. Überkopf statt und sind aus ergonomischer Sicht kritisch, da diese Zwangshaltung zur Ermüdung der Armmuskeln führt und die Schultergelenke belastet. Zudem wird die Halswirbelsäule überstreckt. Der untere Rücken wird vor allem beim Bücken, Heben und Tragen belastet.

Das passive Schulter-Exoskelett EXO-S unterstützt den Träger bei längeren Überkopfarbei-ten und kann somit Ermüdung in der Arm- und Schultermuskulatur verzögern. Passiv bedeutet, dass es nach einem biomechanischen Prinzip funktioniert. Es wird Energie der Gravitation bei der Abwärtsbewegung der Arme aufgenommen, in einem Expander gespeichert und bei der Aufwärtsbewegung wieder zurückgeführt. Der Expander ersetzt dabei eine aktive Energiequelle wie einen Akku oder eine Stromzufuhr. Somit funktioniert das Schulter Exoskelett EXO-S autark und ist zu jedem Zeitpunkt, auch über den gesamten Tag hinweg, einsatzbereit.

Das Schulter Exoskelett EXO-S bietet aufgrund seiner Konstruktion und seines geringen Ge-wichts von nur 2,4 Kilogramm sehr viel Bewegungsfreiheit. Es wird so einfach wie ein Ruck-sack angezogen. Je nach Anwendung ist es sinnvoll das Schulter-Exoskelett EXO-S individuell einzustellen, da so die maximale Erleichterung erreicht wird. Bei Anwendungen, bei denen die Arme nicht dauerhaft oben sind, etwa bei der Arbeitsvorbereitung, ist es rat-sam eine leichtere Krafteinstellung zu wählen. Arbeiten, die länger oberhalb des Schulterbereichs oder überkopf und mittels größeren Gewichtes stattfinden, können mit einer höheren Kraft unterstützt werden. Bei besonders anspruchsvollen Überkopf-Arbeiten kann zusätzlich eine Nackenstütze für Entlastung sorgen. Die Einstellungen sind individuell möglich und können auch bei abwechselnden Arbeiten in kürzester Zeit vorgenommen werden. Die Weiterentwicklungen in der zweiten Generation des Hilti Exoskeletts EXO-S ermöglichen zudem eine sehr praxisnahe und anwenderfreundliche Bedienung, die zum Beispiel das Reinigen unter Baustellenbedingungen deutlich erleichtert, aber auch individuelle Einstellungen hinsichtlich des Unterstützungsgrades schnell und einfach durchführen lassen.

Arbeitssicherheit und Entlastung für eine bessere Qualität in der Ausführung

Die Arbeitsbedingungen im Handwerk können durch Entlastungen verbessert werden, die vor allem der Befürchtung entgegenwirken kann, die körperliche Tätigkeit nicht bis ins Rentenalter ausführen zu können. Ein weiterer sehr naheliegender Gesichtspunkt ist die Arbeitssicherheit. Gesundheit und Sicherheit werden immer wichtiger und präsenter im Arbeitsall-tag. Auf Baustellen wird unter Lärm, Staub, Vibrationen und teilweise in großen Höhen gearbeitet. Hilti hat daher bei dem gesamten Produktportfolio ein sehr starkes Augenmerk auf Entlastung durch Staubvermeidung, Sicherheitsfunktionen bei Geräten und auch Ergonomie. Das Exoskelett kann letzteren Punkt noch einmal verstärken und zu deutlich schonenderen Arbeitsprozessen beitragen. Durch die Schonung der menschlichen Muskelkraft beim Heben der Arme und geringere Erschöpfung, kann das das EXO-S die Verletzungsgefahr reduzieren sowie längeren Arbeitsunterbrechungen und Krankmeldungen aufgrund von körperlichen Beschwerden vorbeugen. Neben dem Komfort, der sich für die Nutzer ergibt, gewinnt die Qualität der Arbeitsausführung an Kontinuität. Denn durch langanhaltende Muskelkraft wird Fehlern vorgebeugt, die Arbeitsergebnisse werden somit qualitativ hochwertiger und Nach-besserungsarbeiten reduziert. Ein Gewinn für die Produktivität. Prinzipiell sind repetitive und statische Arbeiten typische Anwendungsfelder für ein Exoskelett.

Bildergalerie

    Bild 1: Das Schulter Exoskelett EXO-S wird einfach wie ein Rucksack angezogen

    Pressekontakt

    Claudia Wallner
    Head of Corporate Communication