JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Hillos GmbH zieht an neuen Standort in Jena

25.11.2025
Jena (DE) / Schaan (FL)
Unternehmenskommunikation

Die neue Betriebstätte der Hillos GmbH in Jena (Deutschland) wurde gestern offiziell eröffnet. Beim Tochterunternehmen der Hilti Gruppe werden von einem spezialisierten Team hochpräzise Lasermessgeräte und Positioniersysteme produziert.

Bild 1: Hillos GmbH Eröffnung des neuen Standortes in Jena

Hillos GmbH zieht an neuen Standort in Jena

Jena (DE) / Schaan (FL), 25. November 2025 – Die neue Betriebstätte der Hillos GmbH in Jena (Deutschland) wurde gestern offiziell eröffnet. Beim Tochterunternehmen der Hilti Gruppe werden von einem spezialisierten Team hochpräzise Lasermessgeräte und Positioniersysteme produziert.

"Wir möchten für alle und überall ein grossartiger Arbeitgeber sein. Mit der Eröffnung dieser neuen Produktionsstätte können wir diesem Anspruch für unsere Hillos-Teammitglieder besser gerecht werden. Das neue Werk schafft ein optimales Umfeld für Zusammenarbeit und stärkt unsere Fähigkeit, innovative Messsysteme zu entwickeln und zu produzieren. Damit können wir unsere Mission erfüllen, die Bauindustrie für unsere Kunden weltweit besser zu machen", sagte Hilti Konzernleitungsmitglied Thomas Hillbrand in seiner Eröffnungsansprache.

Das Gebäude der auf Firmenimmobilien spezialisierten W.S. Gewerbebau GmbH ist langfristig an Hillos vermietet. Bei Hillos montiert, testet und kalibriert ein spezialisiertes Team die anspruchsvollsten Messtechnik-Geräte des Hilti Portfolios. Herzstück der Betriebsstätte sind der staubfreie, temperatur- und feuchtigkeitsstabile Reinraum für die Gerätemontage und das 60 Meter lange Testfeld. Diese sind wichtige Voraussetzungen für die Herstellung der hochpräzisen Totalstationen und Laserscanner, die Hilti in Jena produziert. Solche digitalen Lösungen sind das Bindeglied, um digitale Pläne auf die Baustelle zu übertragen, den Ist-Zustand zu erfassen und diesen wiederum in die Planung einfliessen zu lassen. Der Neubau mit insgesamt 6500 m² Nutzfläche beherbergt ausserdem Büroräume, Logistikbereiche, verschiedene Erholungs- und Begegnungszonen wie eine Cafeteria.

Wilfried Röpke von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Jena sagte: "Es ist ein grossartiges Standortbekenntnis, dass die Hillos GmbH weiterhin die Innovationslandschaft in Jena bereichert. Ich werte das als vielversprechendes Zeichen, dass wir eine zukunftsfähige Technologieregion zu bieten haben, die sich auf ihre hochqualifizierten Fachkräfte verlassen kann."

Das Haustechnikkonzept wurde so ausgelegt, dass vollständig auf fossile Energieträger verzichtet werden kann. Der Gebäudebetrieb beruht auf Solarenergie, Wärmepumpen und Wärmerückgewinnung, was das Bekenntnis von Hilti zu nachhaltigen Produktionsverfahren widerspiegelt.

Die Hillos GmbH entstand 2003 als Joint Venture von Hilti und der Jenoptik Optical Systems GmbH. Seit 2023 gehört Hillos vollständig zur Hilti Gruppe.

Pressekontakt

Claudia Wallner
Head of Corporate Communication