- Home
- Lösungen
- Anwendungen
- Automobilindustrie
Hilti hautnah erleben!
Wir möchten Ihnen genau die Innovationen vorstellen, die speziell fĂŒr Sie interessant sind.
Was sind Ihre wichtigsten und hĂ€ufigsten AnÂwendungen im Industrie-Bereich? Wir nehmen uns Zeit, Ihnen genau die Produkte vorzustellen, die speziell bei Ihren tĂ€glichen Herausforderungen von Interesse sind. So können Sie unsere GerĂ€te und Technologien erleben und haben fĂŒr alle Fragen gleich den richtigen Ansprechpartner vor Ort. Wir freuen uns darauf, Sie in unserer "Innovationsstunde" zu begeistern!
Innovationen in der Automobilindustrie
Vom Presswerk bis zur Montage eines Kraftfahrzeugs beinhaltet der Automobilbau eine Vielzahl an Anwendungen an prozessÂkritischen Anlagen, Robotern und Maschinen. Diese Anwendungen können grob in AnlagenÂbefestigungen, Befestigung der Mechanik, Struktur- und Installationssysteme, sowie elektrische Anwendungen untergliedert werden.
Bei Hilti haben wir es uns zum Ziel gesetzt, Sie und Ihr Unternehmen entlang der gesamten AnwenÂdungsÂkette in der Automobilindustrie zu unterÂstĂŒtzen. Wir haben die passenden, flexiblen und modularen Lösungen fĂŒr Ihre tĂ€glichen BefesÂtigungs- und Montageanwendungen fĂŒr Beton und Stahl, fĂŒr dynamische und statische Lasten.
Hier stellen wir Ihnen unsere innovativen Produkte und Lösungen vor, die Ihren Arbeitsalltag in jeder Phase einfacher und produktiver gestalten. Â
1. Befestigen von Anlagen
Roboter und Maschinen sind kritisch fĂŒr den Produktionsprozess â Störungen an der Produktionslinie kommen nicht in Frage. Die sichere Befestigung der Anlage in Beton muss stets gewĂ€hrleistet sein: Es gilt, dynamische, statische und gegebenenfalls auch seismische Lasten abzuleiten. Die MontagerĂ€ume sind eng und die Position der Bohrlöcher lĂ€sst wenig FlexibilitĂ€t zu. Kurz: Um effizient arbeiten zu können, brauchen Sie ein abgestimmtes System aus Messtechnik, Befestigungen, GerĂ€t und Werkzeug, sowie passende Software und Services. Â
Anlagen mit dynamischen oder ruhenden Lasten
Maschinen der Produktionslinie wie Roboter, Turbinen oder Pumpen mĂŒssen befestigt werden. Unser breites ProduktÂsortiment an DĂŒbeln fĂŒr dynamische und ruhende Lasten wird durch unsere leistungsstarken Hilti Bohr- und KombihĂ€mmer TE 30 bis TE 60 ergĂ€nzt. Mit dem Akku-Schlagschrauber SIW 6-AT-A22 und SI-AT-A22 intelligentes Anzugsmodul kann gemÀà den relevanten ETA-Zulassungen gesetzt werden. Mit Hohlbohrern oder integrierten Lösungen zur StaubÂabsaugung arbeiten Sie zudem nahezu staubfrei. Komplettiert wird das System durch die PROFIS Engineering Suite zur DĂŒbelauswahl und -Berechnung.
WĂ€hlen Sie aus dem breit aufgestellten Sortiment mit chemischen DĂŒbeln und mechanischen DĂŒbeln verschiedener StahlgĂŒten.
Hilti empfiehlt Ihnen fĂŒr dynamische Anwendungen: HIT-Z-D TP oder HAS-D und fĂŒr ruhende Anwendungen HST3 und HUS3.
Auch fĂŒr dynamische Befestigungen auf WHG FlĂ€che oder UntergrĂŒnden aus Stahlfaserbeton bieten wir Ihnen Lösungen.Â
Befestigung von weiteren GerÀten
Auch GerĂ€te auĂerhalb der ProduktionsÂlinie mĂŒssen in Beton befestigt werden â von SchutzzĂ€umen ĂŒber Schalt- und SteuergerĂ€te bis hin zu Logistik-VerbundÂanlagen. Mit unserem Sortiment an mechaÂnischen und chemischen DĂŒbeln beÂfestigen Sie die Maschinen in gerisseÂnem Beton sicher und zuverlĂ€ssig. Unsere Hilti BohrhĂ€mmer TE 4-A, TE 6-A und KombiÂhammer TE 30-A sind neben dem Hilti Akku-Schlagschrauber SIW 6-AT und SI-AT-A22 intelligentes Anzugsmodul Ihre perfekten Partner fĂŒr BefestigungsÂanwenÂdungen. Alle DĂŒbelÂbemessungen nehmen Sie schnell und unkompliziert mit der PROFIS Engineering Suite vor.Â
Hilti empfiehlt Ihnen fĂŒr diese Anwendungen die DĂŒbellösungen HST3 und HUS in Kombination mit den Chemischen DĂŒbeln HIT-RE 500 V4, HIT-HY 200-A und der Ankerstange HIT-Z.
Befestigung von Regallagern und Hochregallagern
Regallager, die bis zu 40 Meter hoch und teilweise mit Zwischenlagern ausgestattet sind, stellen besondere Herausforderungen an Ihre Befestigungen im Untergrund. Die passende Hilti DĂŒbeltechnik garantiert eine lange Lebensdauer und globale ZulasÂsungen. Im System mit den Hilti Bohr- und KombihĂ€mmern TE 30 â TE 60 oder dem Hilti Akku-Schlagschrauber SIW 6-AT, unserer Diamanttechnik fĂŒr das Durchbohren von Bewehrungseisen sowie der DĂŒbelÂauswahl- und BerechnungsÂsoftware PROFIS Engineering Suite bleiben Sie stets produktiv.
Hilti empfiehlt Ihnen fĂŒr diese AnÂwendungen die chemischen DĂŒbel HIT-RE 500 V4, HIT-HY 200-A und die Ankerstange HIT-Z, sowie die mechanischen DĂŒbel HST3 und HUS3.
2. Befestigung von Rohrleitungen
Die Befestigung von Rohrleitungen muss gesondert betrachtet werden. Denn Rohrleitungen transportieren in der AutoÂmobilÂfertigung neben den ĂŒblichen SHK-Rohren verschiedenste Medien von KĂŒhlÂflĂŒssigkeiten ĂŒber Schmiermittel bis hin zu Druckluft. Daraus ergibt sich ein komplexes Layout der RohrÂleitungen mit einem Bedarf an verschiedenen, jeweils technisch spezifizierten Lösungen. Das System muss modular, flexibel und anpassungsfĂ€hig sein, um hĂ€ufige Ănderungen der ProduktionsÂlinien zu ermöglichen.Â
Flexibles System, schnell und einfach installiert!
Die Hilti Schienensysteme MQ und MI fĂŒr leichte und mittlere, bzw. schwere Anwendungen lassen sich einfach montieren und bei Bedarf problemlos umbauen. Mit den genau abÂgeÂstimmten DĂŒbelÂbefestigungen, InstallationsÂkomponenten sowie sicheren BrandschutzÂlösungen ergibt sich so eine Komplettlösung, der Sie vertrauen können. Das beinhaltet auch die passenden GerĂ€te zur Verarbeitung der Komponenten, vom BohrÂhammer ĂŒber SĂ€getechnik zum AblĂ€ngen der Schienen bis hin zum Schlagschrauber. Abgerundet wird das Angebot durch unsere speziell abgeÂstimmte Software, technische Zeichnungen und Trainings.
WĂ€hlen Sie die Komponenten fĂŒr Ihre Anwendung schnell, einfach und sicher mit dem Hilti Installations-Selektor.
3. Struktur / Installationssysteme
Vom Deckenraster ĂŒber temporĂ€re Arbeitsplattformen bis hin zu Gitterrostbefestigung auf temporĂ€ren Gangways und Böden: Befestigungsanwendungen im Automobilbau mĂŒssen so konzipiert sein, dass sie nicht nur kostengĂŒnstig und sicher sind, sondern im Bedarfsfall auch schnell und unkompliziert umgebaut oder erweitert werden können. Das spart ĂŒber die Betriebszeit einer Produktionshalle viel Zeit und Geld.
Das Hilti GRID System
Mit dem Hilti GRID InstallationsÂraster denken Sie fĂŒr die Zukunft mit: Es setzt sich aus durchlaufenden HauptÂschienen und Nebenschienen zusammen, die durch Schienenelemente miteinander verbunden sind. So montieren Sie im HandÂumdrehen eine individuell verĂ€nderÂbare Installationsebene fĂŒr Ihre MedienÂversorgung. NatĂŒrlich finden Sie bei uns auch die passenden DĂŒbel und GerĂ€te vom Bohrhammer ĂŒber SĂ€getechnik bis hin zum Schlagschrauber.
Hilti empfiehlt Ihnen fĂŒr diese AnwenÂdungen die DĂŒbellösungen HST, HSA, HIT und HUS.
Flexibles und modulares System fĂŒr Arbeitsplattformen und ĂbergĂ€nge
Mit den Hilti Schienensystemen MQ und MI bauen Sie Arbeitsplattformen einfach und effizient um die Maschinen und StrukÂturen herum, die Sie warten, umÂbauen oder erweitern wollen. Weil beide Systeme modular sind, entfĂ€llt das zeitintensive SchweiĂen, und die ArbeitsÂplattformen und ĂbergĂ€nge bleiben flexibel. Auch ein Kran wird nicht benötigt. Die notwendigen Gitterrostauflagen befestÂigen Sie mit der Hilti Setztechnik fĂŒr BÂefestÂigungen auf Stahl sicher und zĂŒgig. DafĂŒr bietet sich unser komfortables System aus den Hilti BolzensetzgerĂ€ten mit dem passenden Elementeportfolio oder der Schraublösung mit dem Hilti Akku-Bohrschrauber SBT 4-A22 in Verbindung mit den passenden Hilti Gewindeschraubbolzen an.
Kabeltrassen einfach montieren und unkompliziert umbauen
Auch Kabeltrassen mĂŒssen sich an verÂĂ€nderte Produktionslinien anpassen können: Sie benötigen ein flexibles System, dass sich leicht montieren und deÂmontieren lĂ€sst. Sicher und schnell arbeiten Sie hier mit den Hilti SchienenÂsystemen MQ und MI samt Zubehör und DĂŒbeltechnik (z.B. HST3 oder HUS3) â einfach auszuwĂ€hlen im Installations-Selektor. Ein zusĂ€tzlicher Faktor, den es bei Kabeltrassen zu berĂŒcksichtigen gilt, ist der Brandschutz. Weil Kabeltrassen hĂ€ufig durch WĂ€nde hindurch verlegt werden mĂŒssen, muss eine sichere und zuverlĂ€ssige BrandschutzÂabschottung vorhanden sein. So ist im Brandfall ein eindĂ€mmen des Feuers möglich. EntÂdecken Sie dazu unsere effektiven Brandschutzsysteme.
4. Anwendungen in der Elektrik
Befestigungen und Schienensystemen oder elektrischen GerĂ€ten auf beschichtetem Stahl erfordern besondere MaĂnahmen. VerteilerkĂ€sten oder GerĂ€te, die elektrische Spannung fĂŒhren, mĂŒssen gegen Ăberspannung geschĂŒtzt werden. Gleichzeitig mĂŒssen die Stahlbeschichtungen möglichst intakt bleiben, damit Korrosionsschutz am Stahl erhalten bleibt. Und wie bei allen Anwendungen in der Produktionshalle sollen die Befestigungssysteme flexibel sein, um Um- und Anbauten zu erlauben.
Gewindeschraubbolzen auf Stahl â beschĂ€digungsfrei, flexibel und schnell
Bei der Befestigung von Kabelpritschen, Schienen, einzelnen Kabeln oder auch elektrischen GerĂ€ten oder Hinweisschildern auf beschichtetem Stahl ist die optimale Lösung der GewindeÂschraubÂbolzen: Die Stahlbeschichtung bleibt intakt, Sie mĂŒssen nicht nacharbeiten und es fallen keine zeitaufwĂ€ndigen SchweiĂÂarbeiten fĂŒr zertifizierte SchweiĂer an. Mit dem innovativen System bestehend aus dem Gewindeschraubbolzen S-BT und dem Hilti Akku Bohrschrauber SBT 4-A22 arbeiten Sie flexibel, blitzschnell und kabellos. Das Wichtigste: Sie können dabei sicher sein, dass Ihre Befestigung auch Vibrationen auf den Stahluntergrund und erhöhten Korrosionsfaktoren standhĂ€lt.Â
Erfahren Sie mehr: Befestigen in Stahl
Elektrische Schutzerdung und Potentialausgleich
Um elektrische Ladung von Anlagen und GerĂ€ten zu erden und einen Potentialausgleich zwischen Rohren mit FlĂŒssigkeit zu erreichen, mĂŒssen Erdungsleiter zwischen GerĂ€ten, Rohren oder leitenden StahlÂeleÂmenten mit der Haupterdungsschiene der Produktionshalle verbunden werden. Diese Erdungsleiter zu verschweiĂen ist zeitaufwĂ€ndig und kann nur von speziell ausgebildetem Personal vorgenommen werden. Leichter und schneller geht es mit unsrem System aus dem Gewindeschraubbolzen S-BT und dem Hilti Akku-Bohrschrauber SBT 4-A22. Dieses System eignet sich fĂŒr jede Korrosionsumgebung, weil die BeÂschichtung des Stahls nicht beschĂ€digt wird.
5. Services, die Sie produktiver machen
Uns ist es wichtig, Ihnen ein Partner in der Industrie zu sein â und das heiĂt, dass wir Ihnen mehr bieten wollen als die GerĂ€te, Werkzeuge und das Verbrauchsmaterial, das Sie fĂŒr Ihre Arbeit benötigen. Denn wir wissen: Um wirklich produktiv arbeiten zu können, mĂŒssen Sie sich auf Ihr KerngeschĂ€ft konzentrieren können, statt auf Verwaltungsarbeiten und das Zukaufen von externem Wissen, zum Beispiel in der DĂŒbelberechnung. Deshalb bieten wir Ihnen ein umfassendes Angebot an Software und Services, die Ihnen den Arbeitsalltag erleichtern.
Die Hilti Software-Lösungen
Von einfach zu bedienenden 3-D Design Plug fĂŒr Ihre BIM/CAD Bibliothek ĂŒber die PROFIS Engineering Suite zur Auswahl und Berechnung der richtigen DĂŒbel bis hin zum Hilti Brandschutz DokuÂmentaÂtionsÂmanager â wir decken alle Ihre wichtigen und zulassungsrelevanten Themen ab.Â
Das Hilti Flottenmanagement
Das Verwalten einer GerĂ€teflotte ist eine enorme Aufgabe. Wir können Ihnen dabei helfen, diese Aufgabe nicht nur zu erleÂdigen, sondern Ihre GerĂ€teflotte auch genau fĂŒr Ihre Aufgaben zuzuschneiden. Auch Hochphasen können Sie mit diesem Service ganz individuell optimal abdecken. So können Sie sich auf Ihr KerngeschĂ€ft konzentrieren â in dem Wissen, dass alle Ihre GerĂ€te stets gewartet, auf dem neuesÂten Stand und einsatzbereit sind.
Die Hilti BetriebsmittelÂverwaltung: Echte Transparenz mit ON!Track
Eine der gröĂten HĂŒrden fĂŒr effizientes Arbeiten sind GerĂ€te und Arbeitsmittel, die nicht da sind, wo sie sein sollten. Das bringt nicht nur Ihr GeschĂ€ft zum Erliegen, sondern kostet Sie auch eine Menge Geld. Mit dem BetriebsÂmittelmanageÂment Hilti ON!Track haben Sie Ihre Arbeitsmittel, deren Standort und ihren Zustand stets im Blick.
Erfahren Sie mehr ĂŒber die ON!Track Betriebsmittelverwaltung