Zum Hauptinhalt

Benutzerdefinierte Dübelanordnung in der Standardversion

Veröffentlicht von Sandra Wengerter-Wolfover 4 years ago
Benutzerdefinierte Dübelanordnung in der Standardversion

Ist es in der Standardversion möglich benutzerdefinierte Dübelanordnungen über 2D-Editor einzugeben?

Standardversion,2d-Editor,individuelle Dübelanordnung

1 Antwort
Veröffentlicht von HILTI Ingenieurberatungover 4 years ago
Hilti verifiziert

Sehr geehrte Damen und Herren,
vielen Dank für Ihre Frage.

In PROFIS Engineering kann mit Hilfe des 2D-Editors innerhalb der Module "Beton" und "Geländer" eine benutzerdefinierte Anordnung der Dübel sowie der Geometrie der Ankerplatte gewählt werden. Falls die eingegebene Anordnung und/oder Geometrie nicht vom Eurocode abgedeckt ist, wird automatisch das SOFA-Verfahren (Solutions for Fastenings) notwendig. Weitere Informationen zum SOFA-Verfahren finden Sie in unseren FAQ: Was ist die "SOFA" Methode in Profis Engineering

Anders als bei Befestigungen im Beton besteht bei ebenjenen im Mauerwerk eine strikte normative Vorgabe, dass lediglich ein Einzeldübel oder eine Dübelgruppe mit zwei oder vier Dübeln zum Einsatz kommen darf. Aufgrund dieser Restriktion besteht in PROFIS Engineering im Modul "Mauerwerk" keine Möglichkeit eine benutzerdefinierte Anordnung über einen 2D-Editor einzugeben.

Das Nutzen des 2D-Editors ist sowohl in der Standardversion als auch in der Premiumversion von PROFIS Engineering ohne Einschränkungen möglich.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne hier oder auch unter unserer E-Mailadresse Planer-Support@hilti.com zur Verfügung.
 
Mit freundlichen Grüßen
Ihre HILTI Ingenieurberatung

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsere Besonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische Beratung Anwendung.

Profis Engineering,Sofa-Methode,Beton,2d-Editor