Zum Hauptinhalt

Betonkantenbruchlast in der Bauteilecke oder in einem schmalen Bauteil

Veröffentlicht von  HILTI FAQalmost 5 years ago
Betonkantenbruchlast in der Bauteilecke oder in einem schmalen Bauteil

Warum erhöht sich die Betonkantenbruchlast bzw. der Widerstand gegen Betonkantenbruch in der Bauteilecke oder in einem schmalen Bauteil nicht stark, wenn ich die Einbindetiefe / Verankerungstiefe vergrößere?

Bemessung,schmales Bauteil,Betonkante

1 Antwort
Veröffentlicht von Hilti Ingenieurberatungalmost 5 years ago
Hilti verifiziert

Bei einem in der Ecke eines Bauteils oder in einem schmalen Bauteil angeordneten auf Querkraft belasteten Dübel/Befestigung kann die Ausbildung der Betonbruchfläche eingeschränkt sein (siehe Abb. unten), wenn der Abstand zum Rand parallel zur Lastrichtung c2<1,5c1 beträgt. Der kritische Wert c2=1,5c1 entspricht dem Bruchwinkel von 35°. Im Grenzfall c2=0, siehe a) der Abbildung unten, wird die Bruchfläche der theoretischen Querkrafttragfähigkeit in der Ecke um 50% reduziert. Darüber hinaus wird die Spannungsverteilung durch das Vorhandensein der Ecke gestört, was zu einer weiteren Verringerung der Tragfähigkeit führt. Dies wird nach EC2, Teil 4 mit einem Abminderungsfaktor in ähnlicher Weise wie bei den Zuglasten berücksichtigt.


Die Vergrößerung der Einbindetiefe bei Betonkantenbruchlast wirkt sich im Vergleich zur Betonversagenslast unter Zug weniger dominant aus. Dies ist auf die unterschiedliche Gewichtung durch den Exponenten zurückzuführen. So kann z.B. selbst eine Verdoppelung der Einbindetiefe die Betonkantenbruchlast nur um ~ 13% erhöhen. 


Folglich kann gesagt werden, dass die Betonkantenbruchlast eines randnahen unter Querkraft belasteten Dübels stark vom Randabstand beeinflusst wird, da dieser - analog zur Einbindetiefe bei zugbelasteten Dübeln - die Größe der Bruchfläche und damit den Widerstand bestimmt.


Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsere Besonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische Beratung Anwendung.