Zum Hauptinhalt
Warenkorb

Dürfen Spreizanker ausgebaut und wieder eingebaut werden. Zum Beispiel weil eine Dübel bei der Montage verbogen wurde. Wenn nein, welche Alternativen gäbe es, z.B. Klebeanker ?

Veröffentlicht von Jürgen Strätzabout 1 month ago
Dürfen Spreizanker ausgebaut und wieder eingebaut werden. Zum Beispiel weil eine Dübel bei der Montage verbogen wurde. Wenn nein, welche Alternativen gäbe es, z.B. Klebeanker ?

Hallo, dürfen Spreizanker generell ausgebaut und wiedereingebaut werden? Darf man einen neunen Spreianker in eine bereits verwendete Bohrung einsetzen? Wenn nein, welche Möglichkeiten gäbe es hier die Verankerung wiederherzustellen?
Zum Beipiel weil einzelen Anker bei Bauarbeiten verbogen wurden. Dürfte man generell einen Anker mit größer Verankerungstiefe einsetzen, wenn ja um wieviel cm sollte die Verankerungstiefe größer sein als beim ersten Anker

Demontage Spreizanker,Widerverwendung

1 Antwort
Veröffentlicht von HILTI Ingenieurberatungabout 1 month ago

Sehr geehrter Herr Strätz,
vielen Dank für Ihre Frage.

Spreizanker sollten grundsätzlich nicht ausgebaut und anschließend erneut verwendet werden. Auch das Setzen eines neuen Spreizankers in eine bereits verwendete Bohrung ist in der Regel nicht vorgesehen, da die für die Tragfähigkeit maßgebende Interaktion zwischen Anker und Bohrlochwand nicht mehr zuverlässig sichergestellt werden kann.
Wird ein Anker bei der Montage beschädigt oder verbogen, empfiehlt sich üblicherweise eine neue Verankerungsstelle unter Einhaltung der erforderlichen Rand- und Achsabstände. Ist dies nicht möglich, kann je nach Randbedingung ein Verbundanker oder eine andere Befestigungslösung geprüft werden. Eine pauschale Aussage zur Vergrößerung der Verankerungstiefe oder zum Einsatz eines größeren Ankers ist nicht möglich und muss anhand des konkreten Produkts und der Anwendung bewertet werden.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne hier oder auch unter unserer E-Mailadresse Planer-Support@hilti.com zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Hilti Ingenieurberatung

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsere Besonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische Beratung Anwendung.

Wiederverwendung,Spreizanker,Verankerung in Beton