Zum Hauptinhalt

SOFA-Methode Erklärung

Veröffentlicht von Christina Reichertabout 3 years ago
SOFA-Methode Erklärung

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich nutze ihr Programm schon eine Weile, jedoch bin ich durch die neuste Änderung sehr verwirrt.Was genau ist die SOFA-Methode? Warum funktionieren Abstandsmontagen nur noch mit dieser Bemessung?
Was ich früher ohne die SOFA-Methode wahrscheinlich mit einem 12er Dübel bemessen konnte, dafür brauche ich jetzt einen 20er Dübel. Mit der SOFA-Methode reicht ein 10er?
Da die SOFA-Methode meines Wissens nach noch nicht offiziell zugelassen ist, wollte ich auf der sicheren Seite
ohne diese rechnen. Aber die Unterschiede von 10er auf 20er Dübel sind wirklich enorm.
Ich habe Ihnen mal beide Bemessungen beigefügt.

Aktuell bin ich noch bei der Bemessung einer Befestigung für ein Geländer, was jetzt ohne SOFA nicht mal mehr mit einem 16er Dübel und 1cm Abstandsmontage funktioniert...

Vielen Dank im Voraus für Ihre Rückmeldung.
Mit freundlichen Grüßen
Christina

Sofa-Methode,Abstandsmontage

1 Antwort
Veröffentlicht von HILTI Ingenieurberatungabout 3 years ago
Hilti verifiziert

Sehr geehrte Frau Reichert,
vielen Dank für Ihre Frage.


Da die Bemessung nach EN 1992-4 auf lediglich eine gewisse Anzahl an Dübelkonfigurationen und Ankerplattengeometrien begrenzt ist und sich die Weiterentwicklung etablierter Regelwerke als langwieriger Prozess gestaltet, wird seit einigen Jahren die SOFA-Methode ("Solution for Fasteners") von Hilti angeboten. Diese erweitert die möglichen zu bemessenden Anwendungen auf Basis von internen und externen Forschungsergebnissen sowie der Einbindung von bestehenden Bemessungsansätzen des fib-Bulletins 58.


Mit der SOFA-Methode werden unter anderem vorhandene Tragreserven unter Querkraftbelastung der Dübel aktiviert. Dies wirkt sich insbesondere positiv auf den Nachweis des Betonkantenbruchs und den Stahlnachweisen der Dübel aus. Dieser Effekt entsteht durch die gleichmäßige Lastverteilung auf alle Dübel auf Grund der mit der SOFA-Methode einhergehenden Ringspaltverfüllung.


Der Fall des Betonkantenbruchs geht der Eurocode konservativ von der Lastverteilung auf die Dübelreihe aus, welche sich unmittelbar an der Betonkante befindet. Die SOFA-Methode verfolgt den realistischeren Ansatz, dass sich auch randfernere Dübelreihen am Lastabtrag beteiligen und somit den Betonkantenwiderstand erhöhen.



Weitere Informationen finden Sie hierzu unter:
Was ist die "SOFA"Methode in Profis Engineering - Software, P... (hilti.de)


und auch in unserem Fachartikel zum Thema SOFA:

Machen Sie das Beste aus Ihrer Konstruktion - Teil 1: „SOlutio... (hilti.de)


Sowie unser Webinar zum Thema:

WEBINAR Hilti - Die optimale Bemessung: mit PROFIS Engineering...


Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne hier oder auch unter unserer E-Mailadresse Planer-Support@hilti.com zur Verfügung.


Mit freundlichen Grüßen
Ihre Hilti Ingenieurberatung

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsere Besonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische Beratung Anwendung.

Sofa-Methode,Dübelberechnung