Zum Hauptinhalt

Unendliche Randabstände

Veröffentlicht von Georges Najjarabout 4 years ago
Unendliche Randabstände

Ich versuche, einen Fußpunkt mit HST3 M16 zu berechnen. Die Belastung in y-Richtung ist zu hoch. Wenn ich einen unendlichen Randabstand eingebe, ist die Auslastung < 100 %, aber wenn ich einen großen Randabstand eingebe (3000 mm), ist die Auslastung sogar größer als 100 %.
Meine Frage ist, bis zu welchem Abstand zwischen der Schraube und der Betonkante kann ich davon ausgehen, dass der Randabstand unendlich ist?

HST3,Randabstand

1 Antwort
Veröffentlicht von HILTI Ingenieurberatungabout 4 years ago
Hilti verifiziert

Sehr geehrter Herr Najjar,
vielen Dank für Ihre Frage.
 
Bei der Überprüfung des Betonkantenbruches werden von der Software mehrere Berechnungen durchgeführt. Zum einen wird der Betonkantenbruch parallel zur Lastrichtung überprüft (seitlicher Ausbruch des Betonkörpers) und zum anderen der Betonkantenbruch senkrecht zur Lastrichtung (Betonfläche in Richtung der Last bricht weg).
 
Beim parallelen Betonkantenbruch ist es irrelevant, ob das Bauteil in Lastrichtung eingespannt ist oder ein relativ großer Randabstand von z.B. 3m vorliegt, da dieser Nachweis - gesetzt den Fall, dass sich die Bruchfläche vollständig ausbilden kann - immer gleich geführt wird.
 
Bei dem Betonkantenbruch senkrecht zur Lastrichtung hingegen wird bei einem eingespannten Bauteil davon ausgegangen, dass der Beton die Last überträgt und an weiterführende Bauteile weitergibt, sodass der Nachweis entfällt. Bei einem freien Rand hingegen gibt die Norm vor, dass die Bruchfläche sich bei schmalen Bauteilen bereits nach einer geringen Distanz voll ausbildet und eine Erhöhung des Randabstandes den Widerstand nicht weiter erhöht. Insofern spielt es rechnerisch keine Rolle, ob ein Randabstand von 1m oder 5m vorliegt, obwohl der vorhandene Beton sicherlich den Ausbruch weiter behindern würde. Da die Norm für diese Sonderfälle keine Vorgabe gibt, ob der vorliegende Randabstand "ausreichend" ist um von einem eingespannten Bauteil auszugehen oder ob konservativ die kleine Bruchfläche als einziger Widerstand anzusetzen ist, besteht bei PROFIS Engineering die Möglichkeit entweder den Randabstand auf unendlich einzustellen (eingespannt) oder den tatsächlichen Randabstand einzutragen. Es obliegt Ihnen als Nutzer zu entscheiden, ob ausreichend Beton vorhanden ist, um ein Ausbrechen des Betons senkrecht zur Lastrichtung zu verhindern. Somit kann hierfür leider keine pauschale Aussage getätigt werden, da keine normative Grundlage vorhanden ist.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne hier oder auch unter unserer E-Mailadresse Planer-Support@hilti.com zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Hilti Ingenieurberatung

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsere Besonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische Beratung Anwendung.

Profis Engineering,Randabstände