Zum Hauptinhalt
Warenkorb

Warum sollte in einer Ausschreibung nicht nur „Hilti HIT-RE 500 V4 oder gleichwertig“ stehen?

Veröffentlicht von HILTI FAQabout 2 hours ago
Warum sollte in einer Ausschreibung nicht nur „Hilti HIT-RE 500 V4 oder gleichwertig“ stehen?

Warum sollte in einer Ausschreibung nicht nur „Hilti HIT-RE 500 V4 oder gleichwertig“ stehen?

Ausschreibung,gleichwertig,PRoduktanforderung

1 Antwort
Veröffentlicht von Hilti Ingenieurberatungabout 2 hours ago
Hilti verifiziert

Weil ohne weitere technische Kriterien nicht eindeutig definiert ist, was „gleichwertig“ eigentlich bedeutet.
Besser ist es, die für das Projekt relevanten Anforderungen zu beschreiben. Dann kann später objektiv geprüft werden, ob ein alternatives System diese ebenfalls erfüllt. Bei nachträglichen Bewehrungsanschlüssen können dazu beispielsweise die Bemessung nach EN 1992-1-1 bzw. EOTA TR 069, Brandanforderungen, Verankerungslängen oder Bohrverfahren gehören.


Noch Fragen?
Für Planer:innen, die tiefer einsteigen wollen, empfehlen wir das Editorial zu nachträglichen Bewehrungsanschlüssen oder die Fachartikel im Engineering Center.

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsereBesonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische BeratungAnwendung.