Zum Hauptinhalt

Wie entfernt man einen HST3 um dann das Bohrloch für einen HST4 wiederzuverwenden ?

Veröffentlicht von SASCHA REIMOLDover 2 years ago
Wie entfernt man einen HST3 um dann das Bohrloch für einen HST4 wiederzuverwenden ?

Der NW für einen Bestands HST3 funktioniert nicht. HST4 macht das möglich. Wie ist der Austausch an einer t15mm Platte möglich ? Danke vorab !

HST3,Montage

1 Antwort
Veröffentlicht von HILTI Ingenieurberatungover 2 years ago
Hilti verifiziert

Sehr geehrter Herr Reimold,
vielen Dank für Ihre Frage.

Bei Ihrer Anfrage gilt es im Vorfeld zu klären ob bei der Montage des HST3 der Beton beschädigt wurde. Falls der Beton Beschädigungen erfahren hat, kann hier kein neuer Dübel gesetzt werden.

Sofern keine Beschädigungen vorhanden kann dort ein neuer Dübel gesetzt werden. Die Demontage des HST3 kann nur das Ausbohren des Dübels per Bohrkrone erfolgen. So muss eine entsprechend große Bohrkrone genutzt werden. Daher kann kein HST4(-R) der gleichen Größe verwendet werden, sondern es muss auf den nächstgrößeren Durchmesser gewähnt werden.
Beispielsweise falls vorher ein M12 verbaut wurde, kann nun nur ein M16 oder größer verwendet werden. Falls vorher ein Dübel in M8 oder M10 verwendet wurde, sollte im Vorfeld überprüft werden, ob der Innendurchmesser der Bohrkrone größer als die Hülse des alten HST3 ist.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne hier oder auch unter unserer E-Mailadresse Planer-Support@hilti.com zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Hilti Ingenieurberatung

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsere Besonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische Beratung Anwendung.

HST3,HST4-R,Demontage