Zum Hauptinhalt
Login- und Bestellunktionen sind in wenigen Stunden wieder verfügbar

Hilti Auszubildende verbinden unternehmerisches Lernen mit regionalem Engagement

04.08.2026
Bebra
Standorte

Die Auszubildenden von Hilti in Bebra haben mit einem selbst betriebenen Snackautomaten gleich doppelt Erfolg: Sie sammeln praktische Erfahrungen im Geschäftsalltag und konnten in diesem Jahr gleich drei Einrichtungen in der Region mit Sachspenden unterstützen.

Bild 3: Die C-Jugend des TSV Braach freut sich über neue Fußbälle.

Hilti Auszubildende verbinden unternehmerisches Lernen mit regionalem Engagement

Bebra, 04. August 2026 – Die Auszubildenden von Hilti in Bebra haben mit einem selbst betriebenen Snackautomaten gleich doppelt Erfolg: Sie sammeln praktische Erfahrungen im Geschäftsalltag und konnten in diesem Jahr gleich drei Einrichtungen in der Region mit Sachspenden unterstützen.

Die Hilti Auszubildenden betreiben eigenständig einen Snackautomaten für die Mitarbeitenden am Standort Bebra. Sie wählen Produkte aus, organisieren Einkauf und Lagerbestände und passen das Sortiment anhand von Rückmeldungen an. So sammeln sie praktische Erfahrungen im Kalkulieren, Planen und eigenständigen Entscheiden.

Der Snackautomat bietet den Mitarbeitenden von Hilti in Bebra attraktive und preiswerte Angebote, bei denen nicht der Gewinn im Vordergrund steht. Dennoch entstehen kleine Überschüsse, die traditionell dem guten Zweck in der Region zugutekommen.

Die Auswahl der unterstützten Projekte erfolgt dabei demokratisch. Alle Mitarbeitenden können Vorschläge einreichen. Aus einer Ideenliste wählen die Auszubildenden die Organisationen aus, die von den Erlösen profitieren sollen. In diesem Jahr entschieden sich die Auszubildenden für drei Sachspenden an den TV Braach, die Solztalschule Grundschule Sorga sowie die Kindertagesstätte Unterbreizbach.

Besonders groß war die Freude in der Kindertagesstätte Unterbreizbach. Dort übergaben die Auszubildenden einen farbenfrohen Kriechtunnel, der den Kindern künftig vielseitige Möglichkeiten zum Spielen, Entdecken und Bewegen bietet.

Die Solztalschule Grundschule in Sorga erhielt einen Bollerwagen sowie Sitz-Tische, die im Unterricht flexibel eingesetzt werden können und auch Arbeiten außerhalb klassischer Sitzordnungen ermöglichen.

Für die C-Jugend des TV Braach gab es neue Fußbälle direkt vor dem Training. Die Freude bei der Mannschaft war entsprechend groß.

„Unsere Auszubildenden übernehmen hier echte Verantwortung – von der Produktauswahl bis zur Preisgestaltung. Dass sie mit den Erlösen gleichzeitig Projekte in der Region unterstützen, macht das Lernen besonders greifbar“, sagt Kati Möller, Verantwortliche für die Auszubildenden bei Hilti in Bebra.

Das Projekt zeigt, wie praxisnah Ausbildung bei Hilti gestaltet wird und gleichzeitig konkrete Wirkung in der Region entfaltet.

Bildergalerie

    Bild 1: Der farbenfrohe Krabbelwurm ist eine Sachspende für die Kindertagesstätte Unterbreizbach.

    Pressekontakt

    Claudia Wallner
    Head of Corporate Communication