Zum Hauptinhalt

Frostsicherung von mechanischen Dübeln

Veröffentlicht von  HILTI FAQalmost 5 years ago
Frostsicherung von mechanischen Dübeln

Benötigt man zusätzliche Frostsicherung mechanischer Dübel, z.B. für die Befestigung von Geländern mit HST-3/HUS 3?

Frostsicherung,mechanische Dübel,Geländer

1 Antwort
Veröffentlicht von Hilti Ingenieurberatungalmost 5 years ago
Hilti verifiziert

Wenn Sie als Planer hierin eine Gefahr sehen, insbesondere bei Befestigungspunkten, bei denen es zu stehendem Wasser im Bohrloch kommen kann, empfehlen wir die Verwendung von chemischen Ankern wie der Hilti VERBUNDANKERPATRONE HVU2 oder dem Hilti INJEKTIONSMÖRTEL HIT-RE 500 V4 / INJEKTIONSMÖRTEL HIT-HY 200-A.

Die Bedenken können auch berechtigt sein, da die vorhandene Betondeckung im Bohrloch zu den beim Bohrvorgang evtl. angeschnittenen Bewehrungsstäben praktisch nicht vorhanden ist. Dies bedeutet, dass es zu einer Korrosion des geschnittenen Bewehrungsstabes kommen kann, wenn Wasser durch den Spalt zwischen dem Anker und den Bohrlochseiten in das Betonteil eindringen kann. Dieses Wasser kann auch unter Umständen gefrieren. Bei (sehr) schmalen Bauteilen oder bei Ankern, die mit kleinsten Rand- und Achsabständen installiert werden, kann es schließlich zu lokalen Abplatzungen oder Schäden im oder am Betonbauteil kommen, wenn die Volumenzunahme infolge lokaler Korrosion oder gefrierendem Wasser ausreicht, um das "Bauteil" zu "sprengen". 


In allen anderen Fällen glauben wir jedoch NICHT, dass die örtliche Korrosion ausreicht, um das Betonbauteil insgesamt zu gefährden.


Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsere Besonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische Beratung Anwendung.