Zum Hauptinhalt

Muss bei verwittertem Beton ein anderes Hilti-System gewÀhlt werden?

Veröffentlicht von HILTI FAQ10 months ago
Muss bei verwittertem Beton ein anderes Hilti-System gewÀhlt werden?

Muss bei verwittertem Beton ein anderes Hilti-System gewÀhlt werden?

Betonuntergrund,verwittert,carbonatisiert

1 Antwort
Veröffentlicht von Hilti Ingenieurberatung10 months ago
Hilti verifiziert

Verwitterter oder geschĂ€digter Beton darf nicht als tragende Randzone angesetzt werden. In den Hilti-ETAs wird immer ein tragfĂ€higer Betonuntergrund vorausgesetzt, der den Anforderungen an Festigkeit, Dichte und Verbund entspricht. Wenn die BetonoberflĂ€che durch Carbonatisierung, Frost, Abplatzungen oder Korrosion geschĂ€digt ist, muss der Hilti-Anker in den tragfĂ€higen Kernbeton eingebunden werden, also mit grĂ¶ĂŸerer Setztiefe gesetzt werden. Dadurch entsteht hĂ€ufig eine Abstandsmontage mit zusĂ€tzlicher Biegebeanspruchung des Ankers, was in Hilti PROFIS ĂŒber die entsprechende Bemessung mit reduzierter StahltragfĂ€higkeit berĂŒcksichtigt werden muss. Ein „anderes System“ ersetzt keine fehlende BetonqualitĂ€t; entscheidend ist die korrekte Setztiefe in tragfĂ€higem Beton und die entsprechende Bemessung der entstehenden Zusatzbeanspruchungen.

Noch Fragen?
FĂŒr Planer:innen, die tiefer einsteigen wollen, empfehlen wir das Editorial zur passenden DĂŒbelauswahl sowie das neueste Webinar zum Thema Grundlagen der Befestigungstechnik.

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsereBesonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG fĂŒr die technische BeratungAnwendung.